Skip to main content

Building Energy Act

Agisci oggi per un domani migliore

Entro il 2050, l'Europa sarà il primo continente a neutralità climatica. Il settore edilizio ha un ruolo chiave da svolgere in questo. Con la Direttiva Europea sugli Edifici (EPBD) e il Building Energy Act (GEG), il raggiungimento di questo obiettivo diventa un obbligo legale. Scopri in che misura i tuoi edifici sono interessati e come puoi soddisfare i nuovi requisiti con tecnologie a prova di futuro.

Con circa il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di gas serra, il settore edilizio nell'UE è una leva chiave per raggiungere gli obiettivi climatici. Per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ed evitare le emissioni di CO2, sono necessari concetti innovativi per la fornitura di calore basati su energie rinnovabili. Le tecnologie digitali per l'automazione degli edifici offrono un supporto efficace. In questo modo, il consumo energetico può essere ridotto anche del 30 per cento senza dover effettuare costose opere di ristrutturazione.

Image of a park and office buildings

Building Energy Act – L'attuazione nazionale della Direttiva Edifici dell'UE EPBD

Per creare il quadro giuridico per la decarbonizzazione nel settore edilizio, nel 2003 è stata adottata la Direttiva dell'UE sulle Prestazioni energetiche degli edifici (EPBD). In Germania, la EPBD è attuata dal Building Energy Act (GEG). Il GEG è entrato in vigore per la prima volta nel 2020 e ha sostituito diverse leggi e ordinanze esistenti, tra cui l'Ordinanza sul Risparmio Energetico (EnEV), la Legge sul Risparmio Energetico (EnEG) e la Legge sul Calore da Energie Rinnovabili (EEWärmeG).

Nel settembre 2023, il Bundestag tedesco ha approvato la legge che modifica il GEG, il cosiddetto Emendamento GEG 2024, noto anche come Legge sul Riscaldamento. L'emendamento contiene nuovi requisiti per gli edifici non residenziali esistenti e nuovi nei settori dei sistemi di riscaldamento, dell'automazione degli edifici e della gestione dei dati energetici. È entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Le nostre soluzioni per i requisiti chiave del GEG per gli edifici non residenziali

Non solo i proprietari e i costruttori sono interessati dai nuovi requisiti del GEG, ma anche gli uffici di ingegneria e le aziende che si occupano di tecnologia I&C e HVAC. Affrontiamo le modifiche rilevanti per gli edifici non residenziali e descriviamo come ti supportiamo nell'implementazione dei requisiti.

Obbligo del 65% di energia rinnovabile per i sistemi di riscaldamento

A partire dal 2024, si applicheranno nuove normative per i sistemi di riscaldamento. Queste includono, fra le altre cose, un obbligo di energia rinnovabile per i sistemi di riscaldamento recentemente installati. Ci sono molti modi per soddisfare i requisiti, ad esempio collegandosi a una rete di riscaldamento o elettrificando l'approvvigionamento di calore. Troveremo le soluzioni giuste per te e ti supporteremo dalla consulenza e pianificazione fino all'implementazione e gestione di concetti innovativi e sostenibili di fornitura di calore.

Installazione di automazione degli edifici in edifici non residenziali

L'automazione degli edifici avrà maggiore importanza nella modifica del GEG: a partire dal 2024, si applicheranno requisiti minimi per l'installazione di tecnologie di monitoraggio energetico digitale, nonché di automazione e controllo degli edifici negli edifici non residenziali. Offriamo un ampio portafoglio di sistemi moderni di automazione degli edifici e ti supportiamo con soluzioni di monitoraggio energetico digitale per monitorare, valutare e ottimizzare continuamente il tuo consumo energetico.

Casella di connessione: Soluzione IoT per edifici sostenibili

Automazione degli edifici Desigo

Controllo rapido §71a

Misure per maggiore efficienza nelle operazioni

Gestire i sistemi di riscaldamento in modo efficiente e ridurre al minimo il consumo energetico degli edifici - a questo scopo, la modifica del GEG prevede misure obbligatorie di ottimizzazione del funzionamento: ad esempio, test e ottimizzazione regolari dei sistemi di riscaldamento, nonché bilanciamento idraulico. Con le nostre valvole e i nostri attuatori indipendenti dalla pressione, il flusso idraulico può essere facilmente ottimizzato. Per un funzionamento efficiente, offriamo concetti di soluzione che includono misure per il risparmio energetico a lungo termine oltre all'implementazione.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.