Lo svuotamento di sacchi fino a 25 kg in una macchina mette a dura prova gli operatori. AZO NV ha quindi progettato una soluzione robotica per un produttore di alimenti per bambini che rimuove i sacchetti dal pallet e una macchina che poi li apre igienicamente. Una prodezza tecnica con la tecnologia di visione AI di Siemens.
L'igiene è al primo posto negli alimenti per bambini
I produttori di latte in polvere producono molte varietà con diverse miscele di vitamine e minerali per età diverse. Per non parlare delle numerose allergie che devono tenere in considerazione. Di conseguenza, i silos di grandi dimensioni sono rari nella produzione. Le serie di produzione sono ridotte e le materie prime di solito arrivano in sacchetti.
Allo stesso tempo, devono seguire requisiti igienici molto severi. Non è una sfida facile, poiché i sacchetti sono difficili da lavorare a macchina. Sono pesanti, di forma irregolare e si strappano facilmente. «Un cliente ci ha chiesto di costruire una macchina che apra i sacchetti in modo igienico», afferma Corné Daane, Sales Branch Manager Vital presso AZO NV.
«Con risultati positivi. Abbiamo progettato una macchina con poche parti mobili, che è facile da pulire e completamente chiuso. Di conseguenza, l'ambiente rimane privo di polvere e non abbiamo praticamente alcuna perdita di prodotto. Aspiriamo igienicamente la polvere rilasciata durante il taglio, mantenendola utilizzabile. Successivamente, una vite compattatrice estrae nuovamente con precisione il sacco dalla macchina».

Depallettizzazione automatica
«I sacchi arrivano su pallet. Il nostro cliente ha avuto l'idea di far alimentare le sue linee di produzione da operatori. Hanno dovuto togliere i sacchi, che pesavano fino a 25 kg, dal pallet uno per uno e metterli nella macchina. Lavoro pesante e soggetto a errori e incidenti, poiché una borsa del genere può rompersi facilmente. Inoltre, la gestione manuale è non esattamente igienico. Quindi abbiamo iniziato a cercare un modo per automatizzare anche quella fase».
Non si è rivelato facile. «Poiché sono tirature così piccole, spesso ci sono diversi tipi e dimensioni su un pallet», afferma Nick Heuten, responsabile dell'automazione presso AZO NV. «Inoltre sono impilati a caso. Per farli depallettizzare da un robot, dovrebbe definire ogni dimensione e tipo di posizione possibili in un disegno CAD. Questo è impossibile da fare. Quindi abbiamo iniziato a cercare una soluzione di intelligenza artificiale. Ci sono molte start-up interessanti che ci stanno lavorando, ma volevamo scalabilità e qualità industriali. Quindi ci siamo rivolti a Siemens, con cui lavoriamo a stretto contatto da molti anni».

Informazioni su AZO
AZO è un'azienda familiare tedesca specializzata nell'automazione della movimentazione alla rinfusa: ricezione, stoccaggio, trasporto, dosaggio, miscelazione e riempimento di merci sfuse. Opera in diversi settori: batterie, plastica, alimentare e farmaceutico. In tutto il mondo, l'azienda ha circa 1.200 dipendenti. La filiale belga AZO ne ha circa 140.