La Grande Barriera Corallina è uno degli ecosistemi più straordinari del mondo, sostiene una straordinaria biodiversità e svolge un ruolo fondamentale nel ciclo naturale del carbonio del pianeta. La protezione di questa meraviglia naturale richiede una comprensione più profonda dell'impatto dei cambiamenti climatici sugli ambienti delle barriere coralline oggi e in futuro.
Simulare la vita sottomarina
La Grande Barriera Corallina, tesoro nazionale dell'Australia, è un vasto ecosistema sottomarino che non solo supporta diverse forme di vita marina, ma svolge anche un ruolo significativo come pozzo di assorbimento del carbonio blu, il che significa che assorbe e immagazzina l'anidride carbonica dall'atmosfera. Con l'aiuto della nostra tecnologia di automazione, gli scienziati del National Sea Simulator (SeaSIM) dell'AIMS stanno conducendo lavori di ricerca e ripristino rivoluzionari sulla barriera corallina, migliorando capacità che prima non erano possibili in Australia.
65 MILIARDI DI DOLLARI Valore economico
La Grande Barriera Corallina ha un valore di oltre 65 miliardi di dollari.
137 M Tonnellate di carbonio immagazzinato
Le praterie di fanerogame e le foreste di mangrovie della Grande Barriera Corallina immagazzinano 137 milioni di tonnellate di carbonio, l'equivalente del 13% delle riserve di carbonio blu australiane.
2300 km Lunghezza della costa
La Grande Barriera Corallina si estende per 2300 km di costa, l'equivalente geografico della 64esima nazione più grande del mondo.
Proteggere la Grande Barriera Corallina con l'innovazione
All'Australian Institute of Marine Science (AIMS), i ricercatori stanno conducendo ricerche marine rivoluzionarie presso la struttura SeaSim, uno degli acquari sperimentali più avanzati al mondo. Ricreando le condizioni reali della barriera corallina con una precisione eccezionale, gli scienziati possono studiare le risposte dei coralli alle pressioni ambientali e sviluppare soluzioni per sostenere la resilienza e il ripristino della barriera corallina.
Attraverso l'automazione industriale Siemens e la tecnologia PCS 7, SeaSim può monitorare e controllare processi sperimentali complessi, consentendo la ricerca su una scala senza precedenti. Insieme, AIMS e Siemens stanno aiutando a generare informazioni critiche che potrebbero contribuire a proteggere gli ecosistemi marini non solo in Australia, ma in tutto il mondo.
Promuovere la scienza con tecnologie all'avanguardia

Il progetto SeaSim richiedeva un sistema completo di automazione dell'impianto/processo per eseguire esperimenti marini di alta qualità. Il nostro SIMATIC PCS 7 il pacchetto è stato scelto da SeaSim per la sua impressionante storia di precisione e applicazioni industriali. PCS 7 integra anche una serie di unità di pacchetto per singoli esperimenti, automatizzate con i nostri controller SIMATIC S7-1200/1500.
La nostra tecnologia offre ai team di ricerca dell'AIMS un controllo assoluto su temperatura, acidità, salinità, sedimentazione e contaminanti nelle grandi vasche di acqua di mare. L'alta disponibilità, l'affidabilità e la scalabilità sono caratteristiche essenziali per condurre più esperimenti contemporaneamente, alcuni dei quali dureranno anni.
Grazie al livello di controllo senza precedenti che abbiamo ora grazie al sistema di controllo Siemens, siamo ora in grado di intraprendere esperimenti che in passato potevamo solo sognare.
Il SIMATIC PCS 7ha consentito oltre 350 esperimenti rivoluzionari presso SeaSim negli ultimi dieci anni. Un risultato notevole è stato il lavoro della struttura con la deposizione delle uova delle larve di corallo, dove il sistema mantiene condizioni ambientali esatte cruciali per gli studi sulla riproduzione. Controllando con precisione le temperature degli oceani, i cicli di luce e la chimica dell'acqua, i ricercatori possono studiare la resilienza dei coralli e sviluppare nuove tecniche di ripristino della barriera corallina, affermando SeaSim come centro leader mondiale per le scienze marine e la conservazione della barriera corallina.