Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
HeliMods, Australia

Soluzioni aerospaziali digitali per i servizi di emergenza

Scopri come HeliMods utilizza il software di ingegneria digitale, CAD, PLM e simulazione di Siemens per creare soluzioni salvavita per elicotteri per missioni mediche di emergenza, di soccorso e di pubblica sicurezza.

Salvare vite umane attraverso l'innovazione

HeliMods progetta e sviluppa prodotti e soluzioni innovativi per il settore dei servizi medici di emergenza (EMS), utilizzati ogni giorno dai paramedici in prima linea nelle loro missioni salvavita.

I servizi medici di emergenza in elicottero (HEMS) in genere operano in ambienti che i servizi di emergenza tradizionali non possono raggiungere, come le comunità rurali e remote.

Ogni secondo è importante tra raggiungere un paziente e farglielo curare. Lo stesso vale per le apparecchiature mediche a bordo. Gli equipaggi in prima linea hanno bisogno di un accesso rapido e sicuro a tutto ciò di cui hanno bisogno in modo da poter offrire ai pazienti la migliore assistenza possibile mentre sono in volo.

Queste sfide sono esattamente ciò che HeliMods, azienda di tecnologia aerospaziale con sede nel Queensland, affronta ogni giorno. Applicando la tecnologia in modi nuovi, HeliMods progetta e sviluppa soluzioni che fanno davvero la differenza e possono scalare per creare impatto in qualsiasi parte del mondo.

Elicottero LifeFlight con tecnologia HeliMods 2

Servizi medici di emergenza in elicottero (HEMS)

Da startup a innovatore aerospaziale

Fondata nel 2002 dall'ingegnere, pilota e imprenditore australiano Will Shrapnel, HeliMods è diventata una pluripremiata azienda globale di tecnologia aerospaziale rinomata per innovazione, qualità ed eccellenza. Gli investimenti iniziali in tecnologie avanzate sono stati fondamentali per guidarne la crescita e la competitività.

barella di carico per paramedici 2

Aero Loader™ motorizzato (PAL™)

Tra le molte innovazioni che HeliMods ha prodotto e distribuito sul mercato, sia a livello locale che internazionale, una si distingue per il suo impatto trasformativo su pazienti e paramedici: il Powered Aero Loader™ (PAL™).

Tra le tante innovazioni che HeliMods ha prodotto e distribuito sul mercato, una si distingue per il suo impatto trasformativo su pazienti e paramedici: il Powered Aero Loader (PAL™).

Mentre la tecnologia di caricamento automatico delle barelle ha iniziato ad apparire nei veicoli delle ambulanze stradali qualche anno fa, applicarla agli aeromobili è stata vista come la sfida definitiva, data la significativa complessità ingegneristica coinvolta. Will Shrapnel, tuttavia, l'ha vista come un'opportunità per innovare.

Attraverso una vasta ricerca, investimenti e tecnologia applicata, HeliMods ha continuato a sviluppare il primo PAL al mondo, che ora è operativo in una delle più grandi flotte di ambulanze aeree al mondo.

Il PAL™ è un sistema di barella completamente automatico in grado di caricare e scaricare un paziente che pesa fino a 318 kg su un elicottero senza sollevamento manuale. È anche interoperabile con le ambulanze stradali, facilitando il trasferimento dei pazienti dal trasporto aereo a quello stradale.

Si tratta di un significativo balzo in avanti che riduce i tempi di soccorso e migliora anche il benessere e la sicurezza degli equipaggi paramedici eliminando la necessità di manovrare manualmente i pazienti sull'aereo.

Non deve essere una grande organizzazione per intraprendere il suo viaggio digitale. HeliMods sta facendo un lavoro fantastico utilizzando la propria innovazione con la tecnologia Siemens per competere con alcuni dei maggiori attori in tutto il mondo.
Samantha Murray, Responsabile di Siemens Digital Industries Software, Australia e Nuova Zelanda

Processo di progettazione efficiente ed economico

HeliMods utilizza una suite del nostro software per configurare e attrezzare elicotteri per una vasta gamma di esigenze dei clienti in Australia e nel mondo.

Teamcenter™ è la nostra soluzione per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM). Collega persone e processi con un thread digitale, aiutando i team a monitorare e adattare l'intero ciclo di vita di un prodotto in base alle circostanze, dai primi progetti fino alla produzione e all'integrazione.

HeliMods gestisce tutte le informazioni di prodotto e di supporto nell'ambiente integrato di Teamcenter, fornendo a tutti gli utenti informazioni in tempo reale. La gestione integrata del flusso di lavoro e delle modifiche garantisce che le informazioni vengano riviste e rilasciate attraverso un processo semplificato.

«HeliMods utilizza il software PLM per riunire dati, processi, sistemi aziendali e persone, dall'ideazione alla progettazione e produzione, all'assistenza e allo smaltimento». Samantha Murray, che dirige la nostra attività di software industriale in Australia

Software CAD Siemens 2

Software PLM utilizzato da HeliMods

3DCAD è stato uno dei primi investimenti importanti per consentirmi di progettare e modellare in un ambiente che potesse vedermi trasferire idee su un aereo e su larga scala. Con un team piccolo, le tecnologie 3D ci hanno permesso di lavorare di più con meno persone. Oggi siamo cresciuti con la stessa filosofia. Lavoriamo molto con il team delle sue dimensioni grazie alle potenti tecnologie che utilizziamo.
Will Shrapnel, MD e fondatore, HeliMods

Dall'ideazione al volo con Siemens NX

Utilizzando il software di progettazione assistita da computer (CAD) Siemens NX™ integrato con Teamcenter, HeliMods può progettare tutti i componenti del prodotto e attingere a integrazioni avanzate come la produzione assistita da computer (CAM) e l'ingegneria assistita da computer (CAE) per iterare e creare soluzioni di prodotto ottimizzate. L'integrazione e l'uso di un unico modello principale assicurano che tutte le iterazioni di progettazione vengano acquisite automaticamente, accelerando i flussi di lavoro eliminando la necessità di ampie rilavorazioni quando vengono apportate modifiche.

Flessibilità, velocità e agilità sono fondamentali, così come la capacità di fornire soluzioni ai clienti in qualsiasi parte del mondo. Grazie alle funzionalità 3D Digital Twin, HeliMods può creare una definizione digitale completa di ogni velivolo e dei suoi componenti e progettare soluzioni completamente personalizzabili per ogni ambiente unico, da qualsiasi luogo. Ciò riduce la necessità di importanti rilavorazioni e consente di soddisfare le esigenze di ogni cliente con soluzioni su misura. La simulazione integrata con Simcenter garantisce inoltre che le strutture prodotte soddisfino i requisiti prestazionali per la gamma di scenari che dovranno affrontare sul campo.

Il CEO di HeliMods Will Shrapnel con il Premier del Queensland

(Da sinistra a destra) Will Shrapnel, MD e fondatore di HeliMods con la Premier del Queensland, Annastacia Palaszczuk, e l'on. Craig Crawford, deputato, ministro dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza, Queensland.

Queste tecnologie ci aiutano a gestire il nostro intero ambiente digitale, in modo da poter comprendere il nostro processo di progettazione dai requisiti, fino a ciò che integriamo negli aeromobili per le missioni speciali. Usiamo molta simulazione e tecnologie pesanti per dare vita alle nostre innovazioni. Questo ci consente di scoprire effettivamente esattamente come reagiranno i nostri prodotti nell'ambiente per cui sono progettati.
Will Shrapnel, MD e fondatore, HeliMods

Arancia

Ornge è un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce servizi di ambulanza aerea e trasporto medico ai pazienti in tutta la provincia dell'Ontario, Canada.

Qualche anno fa, Ornge ha intrapreso una ricerca globale di alternative innovative al suo attuale sistema di ambulanze aeree. L'obiettivo: migliorare l'assistenza ai pazienti e la sicurezza dei paramedici.

Questo li ha portati a HeliMods, che ha accettato la sfida grazie al suo approccio unico: riunire tecnologie digitali di progettazione, ingegneria e produzione in un'impressionante impresa di collaborazione. Il risultato è stato il sistema di carico automatico delle barelle PAL, una prima innovazione al mondo che ha rivoluzionato il modo in cui Ornge è stata in grado di prendersi cura sia dei suoi pazienti che dei suoi paramedici.

«È probabilmente il più grande miglioramento che abbiamo apportato all'assistenza ai pazienti e alla soddisfazione dei dipendenti. Abbiamo già notato la differenza che fa nei nostri tempi di risposta». dice Justin Pyke, direttore dei paramedici di Ornge

Elicottero arancione sopra un fiume

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue è un team di risposta alle emergenze con sede nel Queensland e leader mondiale nell'assistenza aeromedica.

LifeFlight svolge una gamma molto ampia di attività di soccorso, dai recuperi ospedalieri e gli incidenti stradali alle evacuazioni a distanza. HeliMods e LifeFlight hanno lavorato insieme per trasformare la loro flotta da aeromobili di base a macchine specializzate che ora fungono essenzialmente da unità volanti di terapia intensiva. Le tecnologie di HeliMod integrate negli aeromobili LifeFlight includono un sistema di barelle, un pavimento medico, compartimenti per attrezzature specialistiche e sistemi integrati di gas ed elettrici che forniscono illuminazione di qualità chirurgica e gas medicale idraulico.

«I RACQ LifeFlight sono un servizio fondamentale per il Queensland. La tecnologia HeliMods semplifica il nostro lavoro, possiamo scaricare le nostre attrezzature più velocemente, arrivare ai nostri pazienti più velocemente, caricarli sull'aereo e portarli alle cure superiori di cui hanno bisogno molto più velocemente. «- Shaun Gillett, responsabile del training LifeFlight

Versione di prova di HeliMods PowerLoad 1 di 15