Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una ripresa ravvicinata di un ugello di stampa 3D industriale che crea un oggetto metallico, con linee e punti verdi digitali che si irradiano dall'ugello, a simboleggiare il flusso di dati.

Produzione avanzata e circolarità

Forniamo soluzioni di produzione digitale ispirate alla natura, flessibili e scalabili che chiudono il ciclo dei materiali, massimizzando la produzione e l'efficienza dei materiali. Ciò si traduce in un aumento della produttività del 30%, in meno del consumo di energia dell'85% e in una riduzione del 90% dell'impronta di carbonio.

Il paradigma si sposta verso la circolarità

Materiali e tecnologie di produzione innovative ed ecologiche sono richiesti dai nostri clienti, dai mercati finanziari e dalla società. Aiutiamo a superare l'economia lineare e offriamo soluzioni ottimizzate per la circolarità in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. La produzione additiva (AM) rappresenta un elemento chiave per far sì che questo cambio di paradigma avvenga in parte nella progettazione, nella tecnologia di produzione e nei modelli di business innovativi.

La produzione additiva (AM) rappresenta nientemeno che un cambio di paradigma nella progettazione dei componenti, nella tecnologia di produzione e nei modelli di business innovativi. L'AM può fornire prodotti industriali più leggeri, ottimizzati per le prestazioni e potenzialmente più economici che possono persino ridurre l'impronta di un'azienda, insieme a una maggiore flessibilità operativa, velocità di immissione sul mercato, maggiore produttività degli impianti e resilienza della catena di fornitura.

Per realizzare queste aspettative, AM si affida all'applicazione di potenti strumenti digitali e tecnologie di automazione. Questi assicurano un flusso di lavoro end-to-end perfettamente integrato che porti in modo efficiente l'utente AM da un'idea a un progetto convalidato fino al prodotto finale. Con gli strumenti di simulazione lungo la catena di processo, è possibile ottenere anche una stampa corretta al primo tentativo.

Creare una catena digitale senza interruzioni

Garantiamo la trasparenza per i miglioramenti sostenibili della produzione e delle prestazioni operative mediante la raccolta, l'elaborazione e la fornitura senza interruzioni di dati critici di prodotto e fabbrica. Sulla base di questo, stiamo aiutando le operazioni dei nostri clienti con soluzioni digitali e nuove tecnologie di processo, dalla definizione del prodotto all'esecuzione della produzione fino alla fine del ciclo di vita del prodotto. Con il Digital Enterprise Portfolio, Siemens offre soluzioni olistiche contenenti software CAD, CAM e CAE per la progettazione e la convalida di parti e tecnologie di automazione che consentono ai costruttori di macchine di fornire stampanti 3D o macchine periferiche all'avanguardia.

In appositi hub tecnologici globali, Siemens sta dimostrando il potenziale del suo portafoglio ai clienti, concentrandosi sul progresso delle applicazioni additive e circolari. Attraverso sforzi di collaborazione con gli ecosistemi regionali che comprendono partner, clienti e mondo accademico, Siemens mira a industrializzare la produzione additiva. L'obiettivo condiviso è consentire all'ecosistema di creare, realizzare e utilizzare in modo efficiente applicazioni additive su larga scala, promuovendo un approccio circolare alla produzione e all'utilizzo.

Produzione avanzata

Promuoviamo le soluzioni di produzione migliorando le macchine attraverso il controllo dei processi e soluzioni di digitalizzazione all'avanguardia. Successivamente, i nostri stabilimenti e i nostri clienti possono fornire prestazioni ottimizzate, ad esempio prodotti industriali più leggeri e potenzialmente più economici che possono ridurre l'impronta delle risorse di un'azienda, insieme a una maggiore flessibilità operativa, velocità di immissione sul mercato, maggiore produttività degli impianti e resilienza della catena di fornitura. Potenziamo l'ecosistema con soluzioni digitali end-to-end contenenti software CAD, CAM e CAE per la progettazione e la convalida delle parti.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Siemens Core Technologies

Siemens si impegna per la leadership tecnologica in settori della tecnologia e dell'innovazione che sono di fondamentale importanza per l'azienda. Queste tecnologie di base sono fondamentali per il successo a lungo termine di Siemens e dei suoi clienti. Gli esperti del dipartimento di ricerca globale sulla tecnologia e delle varie aziende lavorano insieme qui, consolidando le attività di ricerca e sviluppo dell'azienda.