Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
L'immagine mostra un gruppo di inventori in piedi insieme, sorridenti e in posa per una fotografia.L'immagine mostra un gruppo di inventori in piedi insieme, sorridenti e in posa per una fotografia.

Quando le idee scoppiano come scintille

Apparecchiature di commutazione ad alta tensione

I circuit breakers sono necessari per garantire che i nostri sistemi di approvvigionamento energetico funzionino senza intoppi. Fino ad ora, hanno usato gas molto più dannosi per il clima della CO2. Sylvio Kosse e Paul Gregor Nikolic di Siemens Energy stanno lavorando su un modo per utilizzare l'aria pura al posto di questi gas. Le funzioni di commutazione del loro prototipo sono neutre in termini di CO2.

«Utilizzando un motore automobilistico come analogia, invece di convertire un motore a combustione interna in un sistema di alimentazione diverso per renderlo più rispettoso del clima, abbiamo completamente riprogettato la tecnologia di guida. Abbiamo sviluppato il prototipo di un interruttore automatico a emissioni zero che funziona ed è conveniente. «

Paul Gregor Nikolic, membro di un gruppo di ricerca Siemens Energy con più sedi a Erlangen e Berlino