Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Inventori dell'anno 2025

Nuove idee che danno forma al nostro futuro

Ogni anno premiamo ricercatori eccezionali come «Inventori dell'anno». I premi coprono le seguenti categorie: Lifetime Achievement, Open Innovation, Outstanding Invention, Newcomers, Design & User Experience e PhD.


Guardi il riepilogo della nostra cerimonia di premiazione del 2025

Categoria «Nuovi arrivati»

Dopo aver lavorato in Siemens solo per pochi anni, questi vincitori hanno già sviluppato innovazioni eccezionali. Il loro entusiasmo per la tecnologia, la loro creatività e la loro determinazione hanno fatto guadagnare a loro e al loro lavoro un enorme rispetto e riconoscimento.

A workflow canvas with a factory setting and a person explaining the process.

Workflow Canvas: quando parliamo con le fabbriche

«Workflow Canvas» integra la tecnologia dell'informazione (IT) e la tecnologia operativa (OT) all'interno delle fabbriche. Traduce le istruzioni umane in linguaggio macchina, collega i sistemi e stabilisce nuovi standard per il settore.

The image shows a person in a thoughtful pose, possibly contemplating the future of circular electronics.

Elettronica durevole per un ambiente migliore

Nora Jeske sviluppa dispositivi elettronici che durano più a lungo. Con l'aiuto delle sue analisi, è possibile riutilizzare preziose materie prime, creando una vera economia circolare con meno rifiuti elettronici.

Categoria «Innovazione aperta»

Gli artisti del crossover. Come tutti gli inventori, a loro piace pensare fuori dagli schemi. Sanno quali tecnologie hanno ciò che serve per avere successo. All'interno del nostro ecosistema di innovazione, i nostri ricercatori sviluppano nuovi approcci insieme a istituzioni accademiche e startup.

A team of robots with hybrid drives working on a project in a factory.

I robot diventano strumenti di precisione

I nostri ricercatori, in collaborazione con Fraunhofer, hanno sviluppato una «trasmissione ibrida» che fornisce ai robot un'elevata precisione nella produzione di componenti.

A professional presenting an AI workflow diagram with key insights on production challenges and error analysis.

IA per la produzione: quando le macchine comprendono i propri errori

EthonAI utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di produzione inutilizzati, identificare le cause principali degli errori, ottimizzare i processi e quindi aumentare la qualità e l'efficienza.

Categoria «PhD»

Onoriamo i dottorandi che lavorano alle loro tesi di dottorato in collaborazione con noi e ottengono risultati di ricerca rivoluzionari.

A factory floor with a quantum computer setup and a person working on it.

Informatica quantistica per la fabbrica

Hila Safi rende i fragili computer quantistici robusti per le fabbriche. Il suo digital twin garantisce un funzionamento stabile e prevedibile, consentendo applicazioni quantistiche industriali.

Categoria «Invenzione eccezionale»

Quei rivoluzionari ottengono punteggi alti con invenzioni eccezionali. Hanno stabilito nuovi standard nel loro campo tecnologico. Un'invenzione importante dal punto di vista industriale di un prodotto esistente ha portato al successo aziendale, oppure un nuovo approccio ha contribuito a risolvere un problema sociale e a migliorare la vita delle persone.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Quando lo smartphone capisce l'aria condizionata

Tre inventori stanno rivoluzionando la messa in servizio dei sistemi HVAC, trasformando un intero settore.

Categoria «Design ed esperienza utente»

I vincitori dei premi comprendono il punto di vista dei nostri clienti. Le loro innovazioni ci aiutano a fornire ai nostri clienti offerte e soluzioni ottimizzate per loro.

A modern urban public transport vehicle with sleek design and large windows.

Il futuro del trasporto pubblico locale

Benno Schiefer ha ridisegnato la parte anteriore del treno S-Bahn, combinando aerodinamica, efficienza energetica ed estetica per una mobilità urbana sostenibile.

Categoria «Achievement alla carriera»

Inventori che lavorano in Siemens da almeno 15 anni e hanno registrato un numero impressionante di invenzioni per le quali sono stati rilasciati numerosi brevetti rilevanti per l'azienda. I vincitori del premio possono sentirsi orgogliosi del loro significativo contributo al successo di Siemens come azienda innovativa.

Portrait of an inventor from Siemens

Quando gli impianti di produzione immaginano il futuro

I programmi informatici del Dr. Bernd-Markus Pfeiffer possono prevedere il funzionamento delle macchine. Questo aiuta le fabbriche a produrre in modo proattivo, efficiente e rispettoso dell'ambiente.