Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Filiale dei sistemi di canalizzazione delle sbarre

La filiale di Mohelnice si concentra sulla produzione di sistemi a sbarre che trasmettono energia elettrica da 40 A a 6.300 A, utilizzati in edifici specializzati e industriali, data center e fonti di energia rinnovabili.

Indirizzo

Siemens, s.r.o., filiale Busbar Trunking Systems

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
Repubblica Ceca

Posta elettronica: busbar.cz@siemens.com

Informazioni sulla filiale

Dall'assemblaggio alla produzione completamente digitalizzata

La filiale Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems è stata fondata nell'ottobre 2010 attraverso una fusione con Siemens, s.r.o., e attualmente impiega fino a 400 persone. Oggi, l'impianto opera in gran parte in modo digitale, dall'ordinazione dei materiali alla produzione fino alla spedizione. Fino al 99% della sua produzione viene esportata, principalmente in Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Polonia.

Tappe fondamentali

  • 2005: Costruzione di un nuovo capannone di produzione
  • 2005-2008: Trasferimento graduale della produzione di sbarre collettrici dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Spagna
  • 2015: Lancio della nuova linea di prodotti LI per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, in particolare per i data center dei principali giganti di Internet o per le operazioni che richiedono una protezione IP55
  • 2020: Espansione della produzione per includere la preproduzione interna di componenti
  • 2022: Messa in servizio di un impianto di collaudo per la certificazione delle scatole di distribuzione (filiali)
  • 2023: Installazione della prima postazione robotica per la saldatura di componenti in alluminio e avvio di un progetto di decarbonizzazione
  • 2024: Assemblaggio di unità per i quadri SIVACON S8
  • 2026: Completamento del progetto di produzione di componenti in rame

Lavori e opportunità di carriera

Offriamo prospettive di carriera diverse, interessanti e a lungo termine in un'azienda internazionale leader tecnologico. Sviluppiamo e produciamo prodotti innovativi e nuove soluzioni per operazioni industriali intelligenti. Offriamo ai nostri dipendenti stabilità, una base affidabile e opportunità di carriera globali. Il nostro valore fondamentale è la responsabilità: nei confronti dei dipendenti, dei clienti, delle comunità, dell'etica aziendale e dell'ambiente.

Entra a far parte del nostro team: chi stiamo cercando?

Attualmente, circa 280 dipendenti lavorano in strutture tecnologicamente avanzate e completamente climatizzate. La maggior parte dei dipendenti è impegnata in vari ruoli operativi, tra cui gestione dei materiali, logistica, finanza e controllo dei processi di produzione. Altri contribuiscono alla ricerca e allo sviluppo, garantiscono la qualità dei prodotti e dei servizi o lavorano nel settore degli acquisti. Questa diversità di reparti e ruoli supporta il funzionamento e la crescita efficienti dell'organizzazione.

Le seguenti professioni possono trovare impiego presso lo stabilimento Busbar Trunking Systems:

  • Elettromeccanico, saldatore, macchinista metallurgico, elettricista, addetto all'assemblaggio, tecnico di manutenzione, operatore CNC, specialista in logistica

Ne faccia parte e ci aiuti a dare forma al futuro.

Un uomo sorridente con una polo Siemens blu in piedi davanti a macchinari automatici e a un nastro trasportatore in una fabbrica moderna

Argomenti correlati