Skip to main content

Test center Wegberg-Wildenrath

Test center for locomotives, entire trains, trams, and subways.

Virtually every type of rail vehicle, from locomotives to complete trains, trams and subways, is tested at the Wegberg-Wildenrath site. This is because it is home to one of the world’s largest and most modern testing centres for rail vehicles: the Siemens Mobility Test and Validation Centre (PCW). For almost 30 years, over 700 highly qualified experts have maintained the highest quality standards and ensured long-term success.
The PCW is a powerful partner for the comprehensive testing, validation and certification of rail vehicles and systems. The site also offers extensive repair and modernisation services.

The versatile infrastructure enables testing under realistic operating conditions, independently of the public rail network, 365 days a year. Virtually all systems, from standard vehicles to narrow-gauge trains and individual components, can be tested efficiently and flexibly. The site also offers tests for fully automated driving under the strict safety supervision of ETCS.

The Wegberg-Wildenrath infrastructure is available not only to Siemens Mobility, but also to external manufacturers. Around 10% of the vehicles tested are from competitors.

Address

Siemens Mobility GmbH
Testcenter Wegberg-Wildenrath

Friedrich-List-Allee 1
41844 Wegberg-Wildenrath

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact

Press Contact
Silke Thomson-Pottebohm

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Lavori e opportunità di carriera in Siemens

Ogni giorno ci chiediamo come possiamo migliorare la vita delle persone. Ci aiuterai a sviluppare soluzioni importanti per il futuro?

Donna sorridente con capelli ricci che indossa una camicia blu in un ambiente d'ufficio.

Additional information

High speed train with Siemens transformation shape on the horizon.

Siemens Mobility in Germany

Discover our innovative solutions for seamless, sustainable, reliable, and safe mobility.

Tre persone sorridenti in piedi insieme su uno sfondo turchese, ognuna che forma un cuore con le mani.

Programmi di formazione e studio duale

Scopri le tue opportunità in Siemens.

Fabbrica Siemens di Erlangen il 10 dicembre 2021 a Erlangen, Germania. Uomo con laptop che guarda un robot.

Innovazione - per un futuro migliore

In Siemens, le idee diventano innovazioni. Questo ci aiuta ad assistere i nostri clienti nella trasformazione delle industrie che costituiscono la spina dorsale della nostra economia.

Fotografia di Berlino di notte

Informazioni su Siemens in Germania

Siemens – dalla Germania, per la Germania e per il mondo: Con circa 85.000 dipendenti e diverse migliaia di tirocinanti, Siemens è uno dei più grandi datori di lavoro privati e aziende di formazione in Germania.