Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

La storia di Siemens in Finlandia

Invenzioni rivoluzionarie in tre secoli: scopri la storia di Siemens in Finlandia.

Invenzioni rivoluzionarie dal 1855

Siemens elettrizza la società finlandese dal 1855, quando fu completata una linea telegrafica da San Pietroburgo a Helsinki. Il telegrafo puntatore, il generatore elettrico, la locomotiva elettrica e altre invenzioni avanzate di Werner von Siemens hanno creato una solida base per l'attività di un'azienda tecnologica multidisciplinare e in rapida internazionalizzazione.

15 invenzioni che hanno cambiato la Finlandia

Quando scorre indietro nella storia della tecnologia, è facile concordare con la frase: dove c'è elettricità, c'è Siemens. Sapeva che Siemens è stata coinvolta anche nei seguenti salti tecnici in Finlandia?

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1855

Collegamento telegrafico da San Pietroburgo a Helsinki

Nel 1853, il governo russo chiese a Siemens & Halske di costruire una linea telegrafica da San Pietroburgo a Helsinki. È stato completato nel 1855. Ecco come la Finlandia è stata connessa alla rete internazionale di telecomunicazioni.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1901

Electrification delle opere ingegneristiche di Pasila

Alla fine del XIX secolo, i treni erano alimentati a vapore. I primi generatori collegati ai motori a vapore a pistoni furono installati nello stabilimento di ingegneria di Pasila nel 1901. I generatori sono stati forniti e installati da Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1906

Il primo impianto finlandese di turbine a vapore a Tampere

I tessuti finlandesi e in particolare i tessuti di Klingendahl erano noti per l'alta qualità. La fabbrica di tessuti è stata anche un pioniere della tecnologia. Ha commissionato il primo impianto finlandese di turbine a vapore a Tampere nel 1906, fornito da Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1935

La prima cucina elettrificata della Finlandia

La prima cucina da ristorante elettrificata della Finlandia fu al Lasipalatsi di Helsinki nel 1935. È andato tutto bene e il ristorante ha ricevuto il massimo dei voti dagli esperti. La cucina di Lasipalatsi era elettrificata con apparecchiature Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1938

Viaggio sicuro dall'aeroporto di Malmi

Il 15 maggio 1938, l'aeroporto di Malmi ebbe la cerimonia di apertura. I collegamenti di trasporto per i finlandesi sono migliorati. Una nuova attenzione è stata posta sulla sicurezza, quindi le apparecchiature di illuminazione e segnalazione luminosa dell'aeroporto sono state ordinate a Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1952

Notizie olimpiche da Helsinki al mondo

Il 19 luglio 1952 fu un grande giorno per lo Stadio Olimpico di Helsinki: la leggenda della corsa Paavo Nurmi vi portò la torcia. Il mondo era affamato di notizie. Il Post si occupava delle comunicazioni e ha acquistato molte nuove macchine telex da Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1958

Le rappresentazioni teatrali al National Theatre sono diventate più leggere

Le luci svolgono un ruolo importante nei teatri. Quindi, l'illuminazione del palcoscenico del National Theatre è stata rinnovata nel 1958. Lo stesso era stato fatto in precedenza all'Opera Nazionale. In entrambi i casi, la più recente tecnologia di illuminazione proveniva da Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1977

L'energia nucleare ha iniziato a generare elettricità

La prima centrale nucleare della Finlandia, Loviisa I, è stata messa in servizio nel maggio 1977. Siemens ha fornito la tecnologia di misurazione, regolazione e controllo e il controllo di processo per entrambe le centrali elettriche di Loviisa.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1978

Alko ha automatizzato il suo magazzino a scaffali alti

Alko ha automatizzato il suo gigantesco magazzino a Helsinki nel giugno 1978. Con la nuova tecnologia l'inventario era noto fino alla bottiglia. I computer e il software per il magazzino di Alko e l'automazione dei nastri trasportatori provenivano da Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1980

Telefonate senza intermediari

Il traffico telefonico finlandese è diventato completamente automatizzato il 1° aprile 1980, quando è entrato in uso il nuovo centralino telefonico automatico di Pello. È stato fornito da Siemens. Questo ha segnato la fine dell'era degli scambi centralizzati manuali.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 1991

La prima chiamata GSM al mondo

La chiamata di apertura del centro GSM di Radiolinja, fornito da Siemens, è stata effettuata il 1° luglio 1991. Il direttore della Banca di Finlandia Harri Holkeri ha fatto la prima chiamata GSM ufficiale al mondo al vicesindaco di Tampere Kaarina Suonio.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 2001

Cooperazione con le forze di difesa finlandesi

Siemens ha implementato un sistema di pianificazione delle risorse aziendali su larga scala basato su my.SAP.com per le forze di difesa finlandesi. Un paio di anni dopo, Siemens ha anche fornito un centro di assistenza SAP a livello nazionale alle forze di difesa finlandesi.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 2014

Ordine storico di locomotive elettriche

VR Group ha ordinato 80 locomotive elettriche Vectron da Siemens, ancora il più grande ordine nella storia di VR. Le locomotive sono adattate alle difficili condizioni in Finlandia e adatte al traffico passeggeri e merci.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 2015

Il centro commerciale più intelligente d'Europa Sello

La cooperazione a lungo termine con Siemens dal 2003 ha reso Sello il primo centro commerciale in Europa a ricevere una classificazione ambientale LEED di livello platino durante l'esercizio nel 2015. Sello è collegato alla centrale elettrica virtuale di Siemens.

Immagine - Storia in Finlandia - 15 invenzioni - 2024

Rivoluzionare l'industria tessile

Spinnova ha sviluppato una tecnologia per risolvere i problemi di sostenibilità dell'industria dell'abbigliamento. Il primo stabilimento su scala industriale di Spinnova a Jyväskylä fa ampio uso della tecnologia Siemens.

Da oltre 170 anni, Siemens dà forma al Paese della Finlandia in cui viviamo oggi. Abbiamo trasformato grandi invenzioni in tecnologie rivoluzionarie e risposto alle sfide del nostro tempo, rivoluzionando la vita quotidiana dei finlandesi e contribuendo ad aumentare la competitività. La tecnologia visionaria rimarrà al centro delle nostre operazioni in futuro. Lavoriamo per garantire che le generazioni future abbiano un futuro sostenibile.
Janne Öhman, CEO, Siemens Osakeyhtiö