Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Guida introduttiva all'ottimizzazione della produzione

Scopra come il nostro pacchetto Getting Started with Production Optimization per Industrial Edge può aiutarla a ottenere trasparenza sull'efficacia complessiva delle sue apparecchiature (OEE), automatizzare i processi e raggiungere un'efficienza ottimale.

Perché l'ottimizzazione della produzione con Industrial Edge?

Migliora le prestazioni della sua officina fino al 30%

  • Ottieni informazioni su KPI come la qualità della produzione e la produttività più velocemente sostituendo le dashboard Excel create manualmente con report automatici.
  • Identifica e massimizza l'efficienza delle sue apparecchiature; questo pacchetto di ottimizzazione della produzione Le consente di rendere trasparente la sua OEE (Overall Equipment Electiveness) subito dopo l'avvio.

Vantaggi dell'Industrial Edge

Un diagramma che mostra i vantaggi dell'efficienza con icone e testo.

Facile installazione e configurazione

Inizia senza problemi con le guide dettagliate. Distribuisca e si connetta facilmente alla sua rete OT per analizzare i dati e ottenere trasparenza sull'efficienza delle macchine. Ottimizzi le sue operazioni oggi.

Un grafico che mostra l'efficienza delle prestazioni delle linee con una lente di ingrandimento e un'icona di ricerca.

Scalare la sua produzione

Gestisca 3-5 macchine con l'Industrial Edge Virtual Device incluso, a seconda della quantità di dati generati. Se ha più macchine in officina, può estendere le sue capacità con pacchetti di dati aggiuntivi.

Un diagramma che mostra i vantaggi della fiducia in un contesto aziendale, con particolare attenzione all'approccio di Siemens.

OEE e trasformazione digitale

La creazione della trasparenza dell'OEE con Industrial Edge pone le basi per la sua trasformazione digitale, aprendo opportunità per ulteriori casi d'uso, come il miglioramento della gestione dell'energia e la riduzione degli sprechi in officina.

Funzionalità principali

Subito operativo

Questo pacchetto include Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), il cockpit operativo per chiunque desideri:

  • Inizia con le operazioni, per un provisioning rapido e una facile installazione delle app
  • Operi in modo robusto e sicuro con aggiornamenti automatici

Si basa su un abbonamento software annuale basato su licenza per una facile pianificazione e una gestione flessibile dell'Industrial Edge.

Lo schermo di un tablet mostra un'interfaccia scura con l'icona del carrello, un segno più e diverse icone a forma di diamante, una delle quali è evidenziata da un cursore bianco.

Approfondimenti sulle prestazioni

Monitora, analizza e ottimizza la sua efficienza di produzione con l'intuitiva soluzione dashboard di Performance Insight. Lo strumento:

  • Calcola i KPI essenziali come OEE, MTTR e TEEP
  • Fornisce widget personalizzabili per la visualizzazione in tempo reale delle condizioni della macchina
  • Le consente di monitorare le prestazioni su più linee di produzione e periodi di tempo
  • Fornisce istogrammi dettagliati, analisi di regressione e viste comparative
Un tablet mostra una dashboard Siemens Performance Insight con più grafici a linee che mostrano i dati «Condiment Storage», «Condiment Overview» e «Condiment Overall», con un picco evidenziato su uno dei grafici.

Notifier

Con Notifier, può ridurre significativamente i tempi di risposta e di inattività. Riceva notifiche sullo stato dell'impianto e scambia messaggi push con i colleghi pertinenti.

  • Connetta il suo smartphone per ricevere immediatamente le notifiche push.
  • Monitora i dati della macchina e definisce le soglie per attivare le notifiche con l'editor delle regole.
  • Pianifica e coordina le attività con la funzione di feedback del Notificante.
Uno smartphone che mostra una schermata «Panoramica» con avvisi, avvisi e notifiche informative viene mostrato accanto a uno smartwatch che mostra l'ora e un'interfaccia circolare con varie icone.

Mendix on Edge

Le applicazioni personalizzate per i processi di produzione o aziendali possono essere sviluppate utilizzando Mendix, una piattaforma low-code. Il sistema fornisce componenti industriali predefiniti e consente la configurazione tramite Mendix Marketplace. Le interfacce utente e i flussi di lavoro possono essere assemblati utilizzando elementi standard. L'Industrial Edge Plugin può integrarsi con Mendix Studio Pro per una distribuzione semplice.

Configurazione rapida di Industrial Edge

Velocizzi l'installazione iniziale del suo sistema Industrial Edge applicando lo strumento Industrial Edge Quick Setup. È possibile accedervi tramite il suo Industrial Edge Hub personale.

Vada su «Scarica software» e acceda alla configurazione rapida in «Strumenti di configurazione iniziale». La guiderà rapidamente nell'installazione di questo pacchetto.

Un'illustrazione digitale mostra due persone che interagiscono con macchinari industriali, una con in mano una chiave inglese e l'altra un laptop, accanto a un grande smartphone che mostra grafici, il tutto per «Siemens Industrial Edge Quick Setup». «

Guida introduttiva all'ottimizzazione della produzione

Questo pacchetto di ottimizzazione della produzione è powered by uno strumento di installazione. È possibile accedervi tramite la sezione download di Industrial Edge Hubs. Come utilizzare il programma di installazione e quali sono le funzionalità per supportare l'onboarding con Industrial Edge è descritto qui: Tutorial Industrial Edge