Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

La digitalizzazione migliora la competitività di una fabbrica.

Digital Enterprise non significa dover rifare tutto o costruire un nuovo impianto. La Siemens Electric Motor Factory di Bad Neustadt dimostra come la digitalizzazione graduale di un impianto esistente aumenti la competitività. Questo può essere sperimentato dal vivo nell'Arena della digitalizzazione.

Digital transformation con persone e tecnologia

La fabbrica di motori elettrici di Bad Neustadt è la fabbrica principale per la produzione di motori sincroni, principali e asincroni.

La trasformazione in un'impresa digitale è stata implementata per soddisfare meglio le esigenze dei clienti: tempi di consegna brevi e affidabili, maggiore flessibilità e produzione più sostenibile. Ciò è stato possibile solo attraverso la trasformazione digitale, con l'aiuto di una tecnologia implementata in modo mirato, da un lato, e addestrando i dipendenti e integrandoli strettamente nei nuovi processi, dall'altro.

Produttività in aumento, emissioni in calo

Si lasci ispirare dal successo misurabile della fabbrica di elettronica di Erlangen.

-40% Time-to-market ridotto

Il Digital Twin completo, la convergenza IT/OT, l'analisi dei dati e l'Industrial AI sono fondamentali per la fabbrica per portare i suoi prodotti ai clienti di tutto il mondo più velocemente.

+60% Migliore qualità

The Electronics Factory ha sviluppato applicazioni di intelligenza artificiale e le ha implementate in officina. Ciò ha permesso di migliorare la qualità dei processi e dei prodotti aumentando al contempo l'efficienza.

+50% Maggiore produzione

La convergenza IT/OT è la base di un uso completo dei dati per ottimizzare la produzione. L'analisi dei dati di produzione porta a nuove informazioni che aiutano ad aumentare la produttività di macchine e linee.

Le persone come motori della digitalizzazione

La trasformazione digitale dello stabilimento di Bad Neustadt si basa su casi d'uso guidati principalmente dal personale di produzione. La loro esperienza garantisce che i dati rilevanti delle macchine possano essere acquisiti, compresi e valutati. Di conseguenza, l'integrazione verticale non avviene solo a livello tecnico, con il flusso di dati dall'officina all'ultimo piano. Piuttosto, chi si occupa della produzione e della gestione lavora a stretto contatto e condivide le proprie conoscenze in modo che tutte le persone coinvolte possano lavorare con dati coerenti e prendere le decisioni giuste.

d4f5567f-25c7-427b-98db-70933a3f062a-Bad-Neustadt-Office-W0A0151-1280x720
e786f1f6-ed05-467f-9878-ae96817bbbda-Bad-Neustadt-Office-W0A9902-1280x720

Integrazione di vecchie macchine in un ambiente digitale

Per stabilire la connettività necessaria delle macchine, l'impianto ha sfruttato la vasta esperienza degli operatori delle macchine. Non importa quanti anni avesse una macchina, poteva essere integrata nell'ecosistema per rendere i suoi dati disponibili in tutta l'azienda. Ciò è stato reso possibile dalla combinazione di molti anni di esperienza, hardware di automazione integrato del portafoglio Totally Integrated Automation (TIA) e software flessibile per la visualizzazione e l'analisi. Nelle aziende che non hanno questa esperienza, gli esperti di Siemens Connectivity Services possono rendere le sue vecchie macchine adatte alla digitalizzazione. Diventare un'impresa digitale non significa sostituire tutte le apparecchiature ma continuare a utilizzare ciò che ha resistito alla prova del tempo.

Abbiamo aumentato significativamente la nostra produttività con automazione e digitalizzazione flessibili. Questo ha garantito la nostra competitività.
Peter Zech, Responsabile dell'innovazione e della digitalizzazione, Fabbrica di motori elettrici Siemens a Bad Neustadt

Risorse correlate

Arena della digitalizzazione

l'Arena della digitalizzazione a Bad Neustadt