Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
États-Unis

Notification d'urgence aux États-Unis

Ressources de Siemens pour les notifications d'urgence et les secours en cas de catastrophe aux États-Unis.

Réductions sur les hôtels et les voitures Siemens pour les employés déplacés

Tirez parti du programme de voyages de Siemens en cas de déplacement depuis votre domicile ou de dommages causés à votre véhicule. Location de voitures: Hertz, Avis et Sixt proposent des tarifs pour leurs programmes de loisirs via leur application Mobile ou leur site Web. Veillez à utiliser les codes de réduction Siemens suivants pour éviter les tarifs de location excessifs au détail :

  • Hertz : 16762
  • Avis : A372190
  • Sixt : 19211696 (clé de taux = SIXT_Rental)

Programme hôtelier: En cas d'urgence, les employés sont autorisés à réserver via l'application mobile Concur, mais ils doivent utiliser leur carte de crédit personnelle au moment de l'enregistrement. Aide aux voyages d'urgence en cas de déplacement d'employés (pour les programmes d'hôtels et de location de voitures) Visitez le E2E Travel @Siemens SharePoint aux États-Unis et en Californie pour toutes les informations personnelles et de loisirs sur les voyages.

Secours aux employés en cas de catastrophe

Les spécialistes des subventions de secours E4E veulent vous aider. Pour toute question, rendez-vous sur Site E4E, envoyer un e-mail à siemensusa@e4erelief.org ou appelez le (833) 919-2596, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00, heure de l'Est. Grâce au soutien de Siemens USA et à de généreux dons de la part de ses employés et collègues, le Siemens USA Employee Disaster Relief Fund fournit une assistance à court terme pour aider à combler le déficit financier en aidant les employés touchés par une catastrophe catastrophique. En savoir plus. Les employés peuvent soutenir leurs collègues directement en faire un don au programme. Veuillez contacter employeedisasterrelief.us@siemens.com si vous avez participé à une évacuation liée à une catastrophe.

Assurance

Déclarer une réclamation d'assurance de biens

  • Assurez-vous que la zone est sûre et sécurisée avant d'y entrer.
  • Prenez des mesures pour vous assurer que les objets endommagés et les preuves de la cause de la perte sont préservés, dans la mesure du possible, et non jetés.
  • Prenez des mesures d'atténuation immédiates pour éviter que les dommages ne s'aggravent ou ne s'aggravent.
  • Assurez-vous de bien documenter le processus et de prendre autant de photos que possible pour tenir compte des pertes et des dommages.
  • Si des travaux d'assainissement ou de restauration sont nécessaires, Siemens entretient des relations avec des entreprises de restauration/de nettoyage. Les sites ne sont pas obligées de les utiliser, mais cela peut être utile, en particulier en cas de risque d'augmentation du nombre d'incidents.

    Restauration de propriétés à Belfor

    Hotline prioritaire 24 heures sur 24 : 800-856-3333

    http://www.belfor.com/

    Compte Siemens — 030407

    Polygone

    Hotline d'urgence 24 heures sur 24 : 800-422-6379

    https://www.polygongroup.com/en-US/

Signalez la perte à CLara (Claims-Reporting-Application) dès que possible.

Signaler une réclamation ici

Informations importantes à avoir :

Détails de la perte et type de perte (péril)

  • Informations relatives à l'endroit, à la manière et à la cause des dommages. • Si les détails de la perte sont inconnus, indiquez le type de perte signalé ou de dommages subis (dégâts d'eau, incendie, vol, catastrophe naturelle).

Informations sur les dégâts matériels

  1. Informations concernant le type de propriété qui a subi la perte. S'agit-il de dommages causés à l'un de nos bâtiments, uniquement au contenu, à l'infrastructure, aux véhicules, etc.
  2. Quelle est l'ampleur globale des dégâts connus ? Quelle est la valeur de la propriété impliquée dans la perte ?
  3. Avons-nous une estimation du coût des réparations ?
  4. Avons-nous une estimation du coût de remplacement ?
  5. Quelle est la valeur de la propriété ?

Interruption d'activité - Si connu/applicable

  • Le site sera-t-il fermé ou ne pourra-t-il pas fonctionner à la suite de cette perte ? • Y a-t-il d'autres circonstances qui empêchent le site de fonctionner normalement ? Chaque établissement devrait ouvrir un numéro de facturation spécifique aux coûts liés aux pertes (y compris la main-d'œuvre interne utilisée pour évaluer/traiter les dommages) et l'utiliser pour séparer les impacts des coûts liés aux pertes. Nous savons que toutes ces informations ne sont pas toujours disponibles immédiatement. Fournissez le plus de détails possible. Une fois que de plus amples informations sur la perte ou la réclamation seront connues, il est prudent de contacter votre contact d'assurance. Ils seront en mesure de noter les informations ou de les ajouter au formulaire si nécessaire.

Coordonnées et liens importants Richard O'Connor, responsable de la région des assurances pour les Amériques richard.oconnor@siemens.com +1 (732) 983-7422

Demande de réclamation « CLaRa » Site intranet de l'assurance de gestion des risques aux États-Unis

Centre de solidarité Siemens4Siemens

Pour continuer à aider les personnes dans le besoin en cette saison des ouragans, Siemens a lancé le Centre de solidarité Siemens4Siemens. Cette plateforme met en relation des collègues qui ont besoin de dons en nature, tels que des outils, des fournitures essentielles ou un coup de main supplémentaire pour aider au nettoyage, avec des membres de la communauté Siemens qui souhaitent apporter leur soutien directement. Les employés dans le besoin doivent envoyer un e-mail à : employeedisasterrelief.us@siemens.com, pour soumettre des demandes.

Programme d'assistance aux employés

Le Programme d'assistance aux employés, géré par Cigna Behavioral Health, est également là pour fournir des conseils et une assistance gratuits et confidentiels en cas de besoin personnel, familial, juridique et financier.

Appelez l'EAP n'importe quand et n'importe quel jour. Ils sont là quand vous en avez besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Leurs avocats personnels dévoués peuvent vous fournir les informations dont vous avez besoin et vous orienter vers la bonne solution.

Comment se connecter

Cigna Behavioral Health

Appel 800-547-5589 (Les utilisateurs de TTY/TDD appellent le 711) et identifiez-vous comme un employé de Siemens ou un membre de votre famille

Ou visitez MyCigna.com et effectuez une inscription unique en saisissant le Identifiant de l'employeur : siemens et en sélectionnant EAP sur la page de couverture.

Talkspace

Visitez talkspace.com/covered

Remarque : Pour accéder gratuitement à des conseils via Talkspace pour les sessions EAP disponibles par numéro au cours de l'année, vous aurez besoin d'un code EAP. Connectez-vous simplement à MyCigna.com et demandez un code.