Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Exascale

Exascale signifie une puissance de calcul massive. Pensez à un système capable d'un quintillion de calculs par seconde — c'est le pouvoir de l'exascale.

Qu'est-ce que l'exascale ?

Siemens est à la pointe de l'exascale, explorant le prochain niveau de calcul haute performance (HPC). Nous sommes des outils pionniers qui évoluent, fonctionnent sur des systèmes de nouvelle génération et prennent en charge des exigences HPC de plus en plus complexes dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et la multiphysique.

Produits connexes : HPC fonctionne

Deux personnes marchant dans un couloir en train de voir des appareils électroniques.

Découvre les avantages

Recherche et innovation — plus rapide que jamais

Le pouvoir d'exascale est d'intensifier la découverte et d'accélérer l'innovation. L'informatique exascale permet de nouvelles perspectives dans les domaines de la prévision météorologique, de la modélisation climatique, de la découverte de médicaments, de la médecine de précision, de l'aéronautique, des sciences spatiales et plus encore.

HPC — seulement aussi puissant que le logiciel qui l'exécute

Un matériel informatique puissant nécessite des logiciels puissants, et il est essentiel de gérer efficacement les charges de travail exascale. HPCWorks PBS Professional orchestre tout avec la planification, la gestion, la surveillance et les rapports automatisés des tâches.

Faire l'histoire avec le superordinateur Aurora d'Argonne

Le système exascale Aurora du Laboratoire national d'Argonne, avec gestion de la charge de travail par HPCWorks PBS Professional, peut effectuer deux quintillions — un milliard de milliards, visualisés comme 1 000 000 000 000 000 000 000 — calculs par seconde.

Découvrez les principales fonctionnalités d'exascale

trends-exascale-next-big-thing-image-droite-intérieur-desktop-500pxhaut-jpg

Exascale pionnière

Nous sommes les pionniers des outils évolutifs pour l'ère de l'exascale qui répondent aux besoins complexes du HPC dans les domaines de l'IA, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et de la multiphysique. En tant que membre du Conseil industriel ECP, Siemens contribue à façonner l'ecosystem exascale américain, en faisant progresser la médecine de précision, la fabrication additive et les biocarburants.

tendances - exacale-avage-gros-image-droite-intérieur-bureaute-400pxhigh-jpg

Gestion de la charge de travail à grande échelle

HPCWorks PBS Professional fonctionne rapidement et fonctionne rapidement, orchestrant des clusters de 50 000 nœuds, 10 millions de tâches dans une file d'attente, 1 000 utilisateurs actifs simultanés, 10 millions de tâches par heure de débit de bout en bout et une exécution de bout en bout de 10 secondes. Il permet une gestion efficace de la charge de travail sur les plus grands systèmes informatiques du monde.

Optimisation de l'informatique exascale

Exascale exige de la vitesse et de l'échelle pour gérer des milliards d'opérations. Cela nécessite une résilience extrême et une récupération continue des pannes. Faire fonctionner un système de classe exascale nécessite une puissance importante, donc la gestion de l'alimentation - et une bonne expérience utilisateur - est primordiale. Nous avons considéré tout ça et plus encore.

  • HPCWorks PBS Professional à double licence avec un cadre de plug-ins étendu
  • HPCWorks Velocity Plus pour un débit 6 à 10 fois supérieur
  • pMix va lancer rapidement d'énormes emplois MPI
  • Serveur HPCWorks PBS Professional actif
  • Capacités de cloud hybride, ARM64, GPU et SSD
  • Focus sur la Security

Explorez les produits liés à exascale

En savoir plus

Gestion de la charge de travail pour l'informatique exascale

Propulser des percées en utilisant la gestion de la charge de travail de pointe avec les meilleurs systèmes exascale.

Simulation d'un comportement réaliste de supernova en 3D

Les chercheurs universitaires utilisent les ressources HPC Argonne et HPCWorks pour faire progresser la science spatiale.

Améliorer la mise à l'échelle de fidélité

Les chercheurs d'Argonne utilisent HPCWorks pour lisser les simulations de dynamique moléculaire quantique.