Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Numérisation du tunnel Somport en un temps record

Moderniser les infrastructures essentielles sans perturber les opérations est un défi majeur. Au tunnel du Somport, Siemens a mis à niveau le système de contrôle numérique pour le compte de la Délimitation des routes d'État en Aragon, complétant le projet en un temps record tout en assurant la fluidité du trafic.

Le plus long tunnel routier d'Espagne

Le tunnel Somport appartient à l'axe routier européen E-7 et est l'un des principaux postes frontaliers entre l'Espagne et la France. Après vingt ans d'exploitation, le tunnel a subi une modernisation complète pour répondre aux exigences d'aujourd'hui et se préparer aux besoins de mobilité du futur.

Trois ingénieurs examinent les données de surveillance du tunnel sur un ordinateur portable dans une salle de contrôle

La technologie d'automatisation améliore la sécurité et l'efficacité

En mettant en œuvre TIA Portal et la plateforme SIMATIC WinCC Open Architecture, cette rénovation a optimisé la gestion des signaux et des urgences, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle du tunnel. D'une longueur de 8608 mètres, Somport reste le plus long tunnel routier d'Espagne et un poste frontalier stratégique sur l'E-7, ce qui rend sa mise à niveau essentielle pour relever les défis de mobilité à venir.

Le projet intègre un nouveau système SCADA, migre la périphérie SIMATIC ET 200S vers SIMATIC ET 200SP et implémente quatre automates SIMATIC S7-1500H redondants pour garantir la disponibilité en cas d'incident.

Le système de vidéosurveillance est également mis à niveau pour une surveillance en temps réel plus efficace.

Dans une prochaine phase, nous allons développer un Digital Twin, qui simulera des scénarios d'urgence et des opérateurs ferroviaires, ainsi que la mise en œuvre d'un système d'éclairage LED intelligent DALI pour augmenter l'efficacité énergétique de plus de 30%.

Deux hommes examinent une simulation Digital Twin du tunnel sur un ordinateur portable

Haute disponibilité

Quatre automates redondants du SIMATIC S7-1500 R/H la famille assure la haute disponibilité de l'infrastructure dans les situations d'urgence.

PLC Siemens Simatic S7-1500 installé avec un câblage à fibre optique dans une armoire de commande
Module périphérique Siemens SIMATIC ET 200SP avec câblage multicolore dense dans une armoire de commande

Infrastructure d'E/S décentralisée

Rénovation complète de la périphérie décentralisée pour améliorer la collecte et la transmission de données en temps réel avec une migration du système SIMATIC ET 200 vers SIMATIC ET 200SP.

Centre de contrôle

Cela permet à l'ancien et au nouveau système de coexister pendant la période de transition, assurant le fonctionnement ininterrompu du tunnel.

Télévision en circuit fermé (CCTV): Intégration de la technologie de vidéosurveillance avec des capacités unifiées d'image, de voix et d'audio au sein du SCADA.

Gestionnaire des plans d'urgence: Intégré à SIMATIC WinCC OA, cette technologie facilite la prise de décision en temps réel en guidant l'opérateur à chaque étape des protocoles de sécurité.

Salle de contrôle du tunnel avec plusieurs écrans de surveillance montrant les données SCADA et la vidéosurveillance

Voyez comment d'autres ont maîtrisé la numérisation

SISS_Tunnelausstung_KarawankentTunnel

Technologie de contrôle intégrée pour le tunnel de Karawanks

À près de huit kilomètres, le tunnel de Karawanks est le quatrième plus long tunnel d'Autriche. Construit à l'origine comme un itinéraire à tube unique, il était devenu un goulot d'étranglement majeur, avec plus de 30 000 véhicules l'utilisant les jours de pointe. Pour ASFINAG, opérateur autoroutier autrichien, et partenaire de construction STRABAG, le défi était de construire un deuxième tube tout en modernisant le fonctionnement des tunnels et en mettant les systèmes de sécurité aux dernières normes techniques. Nous fournissons la technologie de contrôle requise pour le fonctionnement sûr et fiable de l'infrastructure du tunnel.

Commencez votre voyage