Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pikolin bénéficie deux fois du SCADA et de la gestion de l'énergie

Quoi de mieux que de bénéficier d'une solution une fois ? C'est vrai — en profiter deux fois. Découvrez comment Pikolin a réalisé cela dans une toute nouvelle installation de production. Alimenté par SIMATIC SCADA et Energy Management, il consomme moins d'énergie et a pourtant plus de capacité de production.

Défi : Efficacité, productivité et durabilité

Pikolin est le premier fabricant de produits de sommeil en Espagne. Ses nouvelles installations à Saragosse, en Espagne, sont le complexe industriel le plus grand et le plus avancé d'Europe dans le secteur des produits pour le sommeil, ainsi que l'un des plus grands au monde. Pikolin s'engage à être responsable de l'environnement et a récemment reçu une certification pour la gestion de l'énergie conformément aux normes ISO 14001 et 50001. Le déménagement dans la nouvelle installation a offert une occasion unique de concevoir toutes les usines et processus à partir de zéro pour répondre aux normes les plus élevées en matière de productivité, d'efficacité et de durabilité.

Pour assurer une conformité continue à la norme ISO 50001 et permettre des améliorations continues des opérations, Pikolin a choisi SIMATIC SCADA et Energy Management.

Une solution qui paie tout simplement

14% Moins d'énergie électrique

Pikolin a pu réduire sa consommation d'énergie de 14% par mètre carré dans l'ensemble de l'entreprise.

40 % Moins de gaz naturel

De plus, la consommation de gaz dans la zone de production a été réduite de 40 % par mètre cube.

30 % Capacité de production plus élevée

Dans le même temps, Pikolin a pu augmenter sa capacité de production de près d'un tiers.

Une solution évolutive pour gérer la production et l'énergie

Pikolin voulait être en mesure d'obtenir un contrôle et une visibilité complets de tous les processus dans sa nouvelle installation. À cette fin, la société a d'abord mis en place un système SIMATIC WinCC V7 SCADA, complété par un SIMATIC Energy Manager PRO système de gestion de l'énergie, qui aide Pikolin à se conformer à ISO 50001, et les interfaces opérateur SIMATIC HMI.

Nous avons toujours été un partenaire et fournisseur fiable, donc les installations électriques utilisent principalement des produits et solutions Siemens, avec divers contrôleurs SIMATIC et appareils de mesure SENTRON PAC sur l'atelier de production. Toutes les données sont liées à un système SIMATIC WinCC V7 SCADA fonctionnant dans un environnement virtuel. Ce système est complété par SIMATIC Energy Manager PRO pour la surveillance et l'analyse de la consommation d'énergie et de médias.

Grupo Pikolin, Espagne : Dédié au confort de sommeil

Pikolin a commencé comme une petite usine de matelas en 1948 et est maintenant le premier fabricant de produits de sommeil en Espagne. Avec un chiffre d'affaires de 446 millions d'euros, il est classé deuxième plus grand groupe européen dans le secteur du confort de sommeil et est le leader du marché en Espagne et en France. Le groupe emploie environ 3 000 personnes dans ses neuf usines de production en Europe et deux en Asie du Sud-Est.

Chez Pikolin, la qualité passe avant tout : l'entreprise a mis en place des systèmes qualité mondiaux pour l'ensemble de l'entreprise, car elle considère le contrôle qualité comme un processus dynamique et intégré de surveillance de l'entreprise à tous les niveaux. Le 26 janvier 1996, Pikolin est devenue la première entreprise du secteur des produits pour le sommeil à recevoir le certificat de système qualité ISO 9002 par AENOR, l'association espagnole de normalisation et de certification.

Une salle d'exposition avec des matelas Pikolin. Le nom de l'entreprise est affiché en grosses lettres.

Dédié à la qualité

En juin 2003, après la mise à jour de la norme ISO 9001:2008, Pikolin a mis à jour et amélioré l'ensemble de son système qualité. De plus, Pikolin S.A. a récemment mis en place un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001, qui a également été certifié par AENOR. Dans les nouvelles installations de fabrication de la Plataforma Logística de Saragosse (Plaza), tous les produits et composants de Pikolin sont soumis à des contrôles de qualité approfondis dans le but de fournir les plus hauts niveaux de confort et de bien-être.

Pourquoi Pikolin a choisi nos solutions intégrées

Deux hommes d'affaires se regardent. Il y a plusieurs écrans avec des diagrammes et des données en arrière-plan.

Améliorer les performances à tous les niveaux

Pikolin voulait construire une usine pour l'avenir, avec une technologie de pointe qui est extensible et flexible et qui grandit avec les exigences de l'entreprise. Cette technologie comprenait une solution SCADA complète et évolutive pour la gestion des installations et des processus.

Compliance à la norme ISO 50001/ISO 14001

Pikolin avait clairement mis l'accent sur la conception de bâtiments respectueux de l'environnement, en utilisant les technologies les plus avancées disponibles pour les installations. Conformément à cette approche et pour assurer la conformité à la norme ISO 50001/ISO 14001, l'entreprise a mis en place une solution de gestion de l'énergie à la pointe de la technologie.

Un plan extérieur d'un bâtiment d'usine, avec « Pikolin » imprimé en rouge sur le côté du bâtiment et des arbres devant.
Un homme, qui regarde un écran montrant une application et des données, est vu de derrière.

Ingénierie et maintenance efficaces

Pour pouvoir adapter facilement à la fois le système SCADA et le système de gestion de l'énergie, Pikolin recherchait une solution intégrée qui incluait également le niveau d'automatisation. Cela garantirait que les systèmes pourraient être conçus et maintenus efficacement avec l'aide d'un fournisseur de solutions local.

Une solution très pratique pour la gestion de l'énergie

Depuis qu'elle a emménagé dans ses nouvelles installations, Pikolin a considérablement réduit la consommation d'énergie de l'entreprise au mètre carré. Cela est dû à l'utilisation de technologies avancées et au meilleur contrôle des différentes sources d'énergie qui est permis par SIMATIC WinCC et surtout aux capacités d'analyse de SIMATIC Energy Manager PRO.

En utilisant les interfaces opérateur SIMATIC HMI, Pikolin a amélioré la productivité, l'efficacité et la convivialité. 30 000 points de données, accessibles via 20 clients Web, offrent une excellente intégration et visibilité des données.

Avec SIMATIC WinCC et Energy Manager PRO, Pikolin peut collecter des données provenant de différentes sources ainsi que des informations détaillées sur l'heure. Cela fournit à Pikolin des capacités d'analyse étendues et un contrôle de sa consommation d'énergie.

SIMATIC Energy Manager est intuitif et facile à mettre en œuvre et à utiliser, et il nous fournit un puissant outil d'analyse et de contrôle.
Vidal Jose Beltrán Relancio, Directeur technique et de la maintenance, Pikolin S.L.

Bien équipé pour les objectifs futurs

Avec une solution de gestion de l'énergie flexible et extensible en place, Pikolin est bien équipé pour les prochaines étapes de son parcours de numérisation. De nouveaux compteurs, interfaces de données et mesures d'optimisation peuvent être intégrés à mesure que les exigences évoluent, créant une base solide pour améliorer continuellement l'efficacité énergétique, la production et la maintenance.