Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

WinCC V8 alimente l'infrastructure de centre de données de nouvelle génération

Combinant l'expertise de Dipu en matière de centre de données avec SIMATIC WinCC V8, le partenariat permet la gestion de l'infrastructure à l'échelle industrielle. Le résultat est une base connectée et résiliente pour des centres de données modernes et prêts pour l'IA.

Du revendeur Siemens au pionnier de l'infrastructure de centre de données

Lorsque Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. a été fondée en 2003, la société a commencé en tant que distributeur de produits Siemens pur sans équipe technique. Aujourd'hui, Dipu exploite l'une des plus grandes équipes d'ingénierie BMS en Chine et est devenu l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments avec un accent stratégique sur l'infrastructure des centres de données.

Le tournant est survenu en 2012 avec un projet majeur de CVC pour RT-Mart couvrant environ 300 supermarchés. Après avoir entrepris et livré avec succès ce projet, Dipu a établi des capacités d'ingénierie CVC et s'est davantage spécialisé dans l'automatisation des bâtiments. Reconnaissant le potentiel de croissance explosif du marché des centres de données, Dipu a concentré son expertise sur ce secteur exigeant. Une décision qui s'est avérée exceptionnellement réussie.

DIPUONE : Une plateforme complète de gestion de centre de données powered by WinCC V8

La solution de Dipu pour l'infrastructure de centre de données s'appelle DIPUONE, une plateforme de gestion complète qui intègre la gestion des bâtiments (BMS), la gestion de l'énergie (EMS), la surveillance informatique, la surveillance de l'environnement et de la sécurité, et la visualisation centralisée et les alarmes. Au cœur de cette plateforme se trouve Siemens WinCC V8, qui sert de base à la collecte, à la visualisation et à la transmission des données de technologie opérationnelle (OT).

WinCC a été le système SCADA de choix de Dipu depuis le tout début. La société a utilisé des versions antérieures de WinCC avant de passer à la génération WinCC V8 et d'adopter WinCC 8.1 après sa sortie en octobre 2024. Au sein de la génération WinCC V8 actuelle, Dipu a livré environ 10 projets, et environ 20 autres actuellement en déploiement en Chine, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande.

Un groupe d'hommes en chemises noires assorties posant et levant le pouce devant un grand chantier de construction industrielle.

Infrastructure à l'échelle industrielle : Pourquoi les centres de données ont besoin de systèmes SCADA

« Les centres de données ne sont pas que des bâtiments — ce sont des installations industrielles », explique Yi, responsable du marketing chez Dipu. Chaque bâtiment de centre de données géré par Dipu a une capacité allant de 24 MW à 96 MW, avec 200 000 à 400 000 points d'E/S par bâtiment. L'infrastructure comprend des systèmes d'alimentation avec stockage par batterie et alimentations sans coupure, des systèmes de refroidissement redondants et une technologie de sécurité complète, tous fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les mêmes exigences de fiabilité que les installations industrielles complexes.

Les projets de Dipu couvrent plusieurs pays tels que la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et la Chine. Avec une expansion aux États-Unis et en Finlande déjà en cours (des équipements pour la Finlande ont été commandés), Dipu construit des équipes d'ingénierie locales en Asie du Sud-Est tout en maintenant environ 80% des ingénieurs chinois pendant la phase de transition.

Mise en œuvre 60 à 70 % plus rapide grâce à WinCC evolution

La collaboration entre Dipu et Siemens a permis des gains d'efficacité mesurables. Dipu signale un gain de temps de 60 à 70 % dans la mise en œuvre par rapport aux phases précédentes du projet grâce à l'évolution de la coopération et à la training complète du personnel.

Bien que DIPUONE soit personnalisé pour les besoins spécifiques de chaque client, la plateforme conserve un noyau de composants réutilisables, en particulier des tableaux de bord et des flux de travail standardisés. Cette approche permet à Dipu de se positionner comme un pionnier des solutions innovantes de centre de données tout en maintenant la flexibilité exigée par chaque projet.

De l'OT à l'informatique : WinCC comme pont de données

Au-delà de la visualisation et du contrôle SCADA traditionnels, WinCC V8 joue un rôle essentiel dans l'intégration OT/IT pour les clients de Dipu. La plateforme n'affiche pas seulement les données opérationnelles actuelles dans les salles de contrôle. Il transmet les données collectées aux systèmes informatiques de niveau supérieur du client final.

C'est là que WinCC débloque sa pleine valeur. Dans le cadre d'une solution spécialisée développée par Siemens avec et pour Dipu, le système peut diffuser en toute transparence jusqu'à 40 000 points de données par seconde vers les systèmes informatiques de niveau supérieur du client via HTTP POST. WinCC sert non seulement de système de contrôle, mais aussi de pont de données entre la couche de technologie opérationnelle (OT) et la couche informatique. Dans les environnements de centre de données, cette intégration est essentielle pour une gestion et une optimisation complètes.

Les ingénieurs en gilets de sécurité travaillent sur des ordinateurs portables et surveillent les écrans du système dans une salle de contrôle.

Se préparer à l'ère des centres de données IA

Le marché continue d'évoluer rapidement. « Les centres de données d'IA vont croître de manière significative au cours des trois prochaines années au moins », confirme Yi. Le passage des centres de données traditionnels aux centres de données IA (AIDC) entraîne de nouvelles exigences : systèmes de refroidissement par liquide nécessitant beaucoup plus de points d'E/S, exigences informatiques accrues exigeant de meilleures performances, logiciels de plus grande capacité capables de gérer des volumes de données de niveau gigabit, et intégration entre les systèmes de vidéosurveillance et d'alarme pour une sécurité accrue.

Dipu a élargi son équipe d'ingénierie pour se préparer à cette croissance et travaille en étroite collaboration avec Siemens pour optimiser WinCC pour des scénarios de centres de données en évolution. Le partenariat se concentre sur la résolution de ces défis techniques grâce au développement continu de produits. En même temps, WinCC adopte l'innovation et devient prêt pour l'IA. Le prochain WinCC V8.2 introduira une connectivité compatible avec l'IA avec MCP, permettant l'intégration avec des applications d'analyse avancées et d'IA.

Flux de travail standard de l'offre à la mise en service

Le flux de travail de projet éprouvé de Dipu illustre comment WinCC s'intègre aux projets d'infrastructure de centres de données à grande échelle. Après avoir remporté une offre, Dipu équipe le site de capteurs, d'automates SIMATIC Siemens, de serveurs et d'écrans IHM Siemens SIMATIC, puis commande et teste le système complet en fonction des exigences du centre de données.

Siemens prend en charge ce flux de travail grâce à l'assistance produit avant et après-vente, à la collaboration sur l'optimisation WinCC pour les applications de centre de données et à la participation occasionnelle aux réunions de lancement de projet client. Pour les projets standard, cependant, une implication régulière de Siemens n'est pas requise, ce qui démontre à la fois la maturité et la fiabilité de WinCC ainsi que la profonde expertise technique de Dipu.

30 ans d'expertise SCADA répondent aux exigences d'infrastructure modernes

WinCC célèbre 30 ans d'histoire en tant que système SCADA établi et à grande échelle. L'histoire de réussite avec Dipu démontre comment cette plateforme mature continue de prouver sa pertinence dans les projets modernes et tendances : pas seulement dans les usines industrielles traditionnelles, mais dans l'infrastructure de pointe soutenant l'économie numérique.

Alors que les centres de données se multiplient à travers l'Asie et au-delà, le partenariat de Dipu avec Siemens WinCC V8 place les deux entreprises à l'avant-garde d'une transformation industrielle. La combinaison de la fiabilité de niveau industriel, des capacités d'intégration OT/IT et de l'architecture évolutive fait de WinCC V8 une base idéale pour la gestion de l'infrastructure de centre de données où chaque seconde de disponibilité compte et chaque point de données compte.

Commencez votre voyage