Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Surveillance des alarmes pour une exploitation optimisée des bâtiments

Pour améliorer encore les performances, la sécurité et l'efficacité opérationnelle de ses bâtiments, la société coréenne WONIK HOLDINGS s'appuie sur la plateforme de construction basée sur le cloud Building X et le Operations Manager de l'application Building X.

Une colonne vertébrale technologique pour les bâtiments intelligents

WONIK HOLDINGS Co., Ltd., qui fait partie du groupe Wonik opérant à l'échelle mondiale, gère des environnements industriels complexes où des opérations sûres et ininterrompues sont essentielles. Avec plus de 400 employés à Gyeonggi‑do, en Corée du Sud, l'entreprise se spécialise dans les systèmes d'alimentation en gaz, les purificateurs de gaz, les tuyauteries de systèmes et les épurateurs de gaz et sert des clients dans les industries très exigeantes des semi-conducteurs et des écrans.

Pour contrôler et superviser ces bâtiments hautes performances, WINIK utilise Desigo CC comme épine dorsale centrale de gestion du bâtiment. Au fur et à mesure que les besoins opérationnels augmentaient, la société a cherché à améliorer cette infrastructure établie en ajoutant surveillance d'alarme à distance, permettant des opérations de construction plus flexibles, mobiles et réactives sans dépendre des postes de travail sur PC.

L'homme regarde la tablette

Les avantages de l'entreprise

Une icône représentant un signal WiFi avec un indicateur de force.

Aucune refonte nécessaire

Les données peuvent être collectées et gérées en temps réel tout en maintenant le système actuel, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle sans avoir besoin d'une refonte complète du système.

Une icône représentant les solutions de transport flexibles évolutives de Siemens.

Évolutivité à l'épreuve du futur

Plusieurs sites Wonik Holdings peuvent être gérés simultanément pour une surveillance et une gestion efficaces de chaque site, et l'entreprise peut étendre à moindre coût la Building X platform avec Energy Manager à l'avenir.

Une icône représentant le traitement des données avec une représentation stylisée du flux et du traitement des données.

Avantages pour les opérateurs

Les opérateurs peuvent surveiller les problèmes en temps réel et accéder à distance au système de gestion du bâtiment pour une réponse immédiate.

Nous avons eu une collaboration très productive avec Siemens, offrant des avantages mutuels qui augmentent la qualité et l'efficacité de nos projets. En adoptant les dernières technologies numériques, nous suivons le rythme des tendances mondiales et améliorons considérablement notre efficacité opérationnelle.
Parc HyunMin, Division des affaires du système, Équipe de fabrication, Groupe de technologie de l'équipement chez WONIK HOLDINGS

Sécurité environnementale chez WONIK HOLDINGS

L'équipe supervise tous les systèmes du bâtiment et assure la sécurité au travail. Guidés par la devise « La sécurité environnementale est le premier principe de gestion », ils identifient les risques de manière proactive, atténuent les dangers et travaillent continuellement pour protéger le bien-être de tous les employés.

Surveillez 300 points d'alarme — en temps réel, de n'importe où

Il est rapidement devenu clair que l'extension du système de gestion de bâtiment existant Desigo CC en l'intégrant à la Building X platform basée sur le cloud et en utilisant l'application Building X Operations Manager améliorerait les capacités de surveillance. Cela fournirait à Wonik Holdings une solution efficace et complète adaptée à leurs besoins spécifiques.

La société surveille actuellement environ 300 points d'alarme dans le système de gestion du bâtiment. Il s'agit notamment des points liés à l'équipement mécanique, à la température intérieure et à l'humidité. De plus, 42 alarmes différentes sont activement surveillées pour assurer des performances optimales du système et une résolution immédiate des problèmes. Building X permet à Wonik Holdings de gérer les opérations du bâtiment à partir d'une seule plateforme à l'aide de l'application Operations Manager. L'application permet à l'entreprise d'exploiter et de surveiller à distance un large éventail d'actifs immobiliers en temps réel de n'importe où.

Trois employés de Wonik Holdings regardent l'écran numérique
WONIK HOLDINGS utilise la technologie Siemens

Collaboration étroite pour assurer la fluidité des opérations

La mise en œuvre de la solution présentait plusieurs défis spécifiques. L'un d'eux était de s'assurer que les mesures de sécurité robustes continuent de fonctionner de manière fiable pendant la mise en œuvre de la nouvelle solution. Cela a été réalisé grâce à une planification minutieuse et à une collaboration et une coordination étroites avec l'équipe de sécurité.

De plus, la mise en œuvre a nécessité l'installation du connecteur Building X, qui fournit la connectivité des installations Desigo CC aux Building X applications telles que le Operations Manager. L'installation et la mise à jour nécessaire de la base de données sur place ont pris un certain temps au départ, mais sont rentables à long terme.

Pour permettre l'utilisation de l'application mobile, il était également nécessaire de mettre à niveau Desigo CC pour répondre aux besoins de l'entreprise et fournir les fonctionnalités souhaitées. Ces facteurs devaient être soigneusement gérés pour assurer une mise en œuvre fluide et efficace.

Collaboration réussie

Compte tenu du succès antérieur de Siemens dans l'intégration de la plateforme Desigo CC, c'était un choix évident de travailler à nouveau ensemble pour étendre le système de gestion de bâtiment existant et intégrer la Building X platform basée sur le cloud. Le vaste portefeuille de Siemens et ses capacités éprouvées de développement de solutions ont été des facteurs clés dans la décision. Le conseil en solutions personnalisées de l'entreprise, qui comprend la conception initiale et le support technique, était également un avantage significatif. De plus, les compétences et la technologie de pointe de Siemens en ingénierie, basées sur de nombreuses années d'expérience, ont été un atout majeur. La stabilité de la gestion du calendrier de construction, associée à un service client et à un support technique inébranlables, a renforcé davantage Siemens en tant que partenaire de confiance pour WONIK HOLDINGS.

Deux employés de WAMIK HOLDINGS regardent le décodeur câblé
Pour améliorer notre efficacité opérationnelle et notre durabilité, nous envisageons de mettre en place un système de surveillance et d'économie d'énergie. Siemens a fait preuve d'une précision exceptionnelle en répondant aux exigences des clients dès les premières étapes de notre collaboration. Nous sommes impatients de poursuivre cette approche collaborative et productive et un partenariat mutuellement bénéfique
Parc HyunMin, Division des affaires du système, Équipe de fabrication, Groupe de technologie de l'équipement chez WONIK HOLDINGS
Signe Wonik sur un bâtiment

Un aperçu de ce que l'avenir nous réserve

En mettant en œuvre la nouvelle solution, WONIK HOLDINGS a atteint son objectif principal : une surveillance efficace des alarmes à distance. Les opérateurs peuvent désormais surveiller les problèmes en temps réel et accéder à distance au système de gestion du bâtiment pour une réponse immédiate. Cette capacité augmente l'efficacité opérationnelle et permet à WONIK HOLDINGS d'étendre la solution à d'autres bureaux en Corée du Sud, démontrant ainsi l'évolutivité et l'efficacité du système.

Les capacités de surveillance améliorées peuvent contribuer indirectement à une meilleure gestion de l'énergie en s'assurant que les systèmes fonctionnent de manière optimale et que les problèmes sont résolus rapidement. Comme les résultats ne sont pas encore mesurables, WONIK HOLDINGS évalue actuellement la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie pour surveiller les émissions de carbone. L'intégration d'un système de gestion d'usine et l'extension de la Building X platform avec l'application Energy Manager peuvent être une partie possible de cette solution.