Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Étude de cas

De l'infrastructure vieillissante au leadership énergétique

Signature Healthcare, un système de santé à but non lucratif dans le sud-est du Massachusetts, fournit des soins de haute qualité depuis plus de 125 ans. Aujourd'hui, il transforme un campus vieillissant et des budgets d'investissement serrés en un plan pour une modernisation des soins de santé résiliente, sobre en carbone et financièrement durable.

Qui est Signature Healthcare

Signature Healthcare Brockton Hospital a une mission depuis 1896 : fournir des soins de haute qualité à chaque patient, quelle que soit sa capacité de payer. Au fil du temps, le campus qui a soutenu cette mission a commencé à montrer son âge — des chaudières et CVC de la salle d'opération aux parkings qui avaient été reportés du plan d'immobilisation année après année.

Dans le même temps, de nouvelles attentes climatiques refaçonnaient les soins de santé, avec des appels fédéraux pour réduire les émissions et passer à zéro net. La question n'était pas de savoir s'il fallait agir, mais comment moderniser un hôpital communautaire essentiel sans compromettre sa mission ou consommer des capitaux rares.

Les résultats clés en un coup d'œil

12% Réduction des émissions

Réduction des émissions de carbone au cours des trois premières années

20% + Économies d'énergie

Réduction annuelle estimée des coûts d'électricité et de gaz naturel

9 MILLIONS DE DOLLARS Modernisation financée

Modernisation de l'infrastructure financée par des économies d'énergie et un refinancement, sans dépenses en capital

Quels sont les avantages de Signature Healthcare

  • La prestation de soins est sécurisée même si l'infrastructure vieillissante est modernisée étape par étape
  • Économies opérationnelles débloquées sans dépenses d'investissement initiales
  • Environnement nettement meilleur pour les patients, les cliniciens et le personnel à travers le campus
  • Voie claire vers une réduction prévue des émissions de 38 % d'ici 2036
Photo de la vue du drone de l'hôpital de brockton.

De la fondation à la préparation pour l'avenir

Select...
Signature Healthcare Hôpital Brockton

Moderniser la fondation

La première phase s'est concentrée sur la réduction de la consommation d'énergie et la résolution de la maintenance différée la plus urgente sur le campus. Siemens et Signature Healthcare ont modernisé la centrale de chauffage et de refroidissement, introduit une combinaison de chaleur et d'électricité, modernisé le système CVC de la salle d'opération, amélioré l'enveloppe du bâtiment, installé un éclairage et des commandes à DEL, et mis en œuvre des mesures de conservation de l'eau et d'efficacité électrique. Ces actions ont permis d'importantes économies d'énergie et opérationnelles, amélioré le confort pour les patients et le personnel, et renforcé la fiabilité des systèmes hospitaliers critiques — établissant la norme pour les établissements de santé écoénergétiques.

Plus de valeur que n'importe quel budget pourrait financer

L'un des changements les plus visibles sur le campus de Brockton est l'aire de stationnement. Pour faire de la place aux abonnements solaires, le projet comprenait de nouvelles infrastructures d'asphalte, de bordures et d'eaux pluviales — des améliorations qui figuraient sur le plan d'investissement depuis des années mais qui ont été reportées à plusieurs reprises au profit d'investissements cliniques. Grâce à la structure du contrat d'achat d'électricité, ces améliorations ont été apportées dans le cadre du projet énergétique sans capital supplémentaire. Les patients et le personnel arrivent maintenant à un environnement de stationnement plus sûr, plus accueillant et protégé contre les intempéries qui génère de l'électricité propre au-dessus et repose sur une infrastructure moderne en dessous.

Photo de l'entrée de l'hôpital de brockton.

Un plan que chaque hôpital peut suivre

L'histoire de Signature Healthcare ne concerne pas un seul projet. Il s'agit d'un partenariat échelonné et séquencé stratégiquement qui relie directement la transformation de l'énergie à la livraison de la mission. Les hôpitaux Community confrontés à des infrastructures vieillissantes, à des capitaux limités et à des attentes croissantes en matière de durabilité peuvent utiliser la même approche pour débloquer des investissements, réduire les risques et construire des établissements de santé durables qui desservent leurs communautés pour les générations à venir.

Apprentissages transférables :

  • Évaluez d'abord pour comprendre quelles sont les lacunes de l'infrastructure et la maintenance différée qui posent les plus grands risques opérationnels et de sécurité
  • Utiliser les contrats de performance énergétique pour moderniser les installations, financées par des économies garanties et un financement de soutien qui préserve le capital
  • Séquence avant votre mise à l'échelle — modernisez la centrale électrique avant d'introduire un microréseau ou un système d'énergie distribuée avancé
  • Capturer tous les incitatifs et crédits d'impôt disponibles grâce à la bonne structure financière
  • Optimiser continuellement l'approvisionnement en énergie et les opérations à mesure que de nouvelles technologies et de nouveaux programmes émergent

Informations supplémentaires sur le projet