Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Les centres de données NOVVA n'atteignent aucun temps d'arrêt

Pas de temps d'arrêt, pas de gaspillage d'énergie ou d'eau — NOVVA Data Centers adopte un refroidissement sans eau contrôlé par les contrôleurs Siemens Desigo PXC pour protéger la disponibilité du centre de données et l'environnement

NOVVA utilise des contrôleurs innovants pour augmenter la durabilité et assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

NOVVA Data Centers possède et exploite des centres de données de colocation en gros et à locataires multiples à la fine pointe de la technologie dans l'Utah, le Colorado et le Nevada. Avec une philosophie selon laquelle les données sont l'avenir, NOVVA s'efforce de s'assurer que leurs centres de données ne sont pas coincés dans le passé. L'entreprise vise à pousser l'industrie des centres de données vers l'avenir avec des implémentations technologiques réfléchies et innovantes. Lorsqu'elle a acquis une installation existante à Colorado Springs, NOVVA a dû mettre à niveau sa technologie afin d'atteindre les objectifs de durabilité super agressifs de l'entreprise. Une étape clé consistait à migrer du refroidissement par eau au refroidissement par air ; cependant, cette mise à niveau nécessiterait un système de contrôle plus sophistiqué. Pour cela, NOVVA et son partenaire de contrôle, Holbrook Service, ont fait confiance à Siemens et à ses contrôleurs Desigo PXC.

Le plus gros avantage est que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Mon équipe obtient le reste dont elle a besoin. Ils se sentent bien et confiants quant à l'équipement avec lequel ils travaillent. Tout fonctionne juste.
Steven Boyce, Vice-président, Mission critique, NON

Regardez l'étude de cas du monde réel

Un contrôleur à l'épreuve du temps qui est idéal pour les applications de centre de données

Dans les centres de données, il est impératif que le refroidissement et les autres systèmes fonctionnent 24/7/365. Tout temps d'arrêt est une perturbation majeure et potentiellement coûteuse, une faute de quelques secondes pourrait coûter des millions. Le contrôleur Desigo PXC offrait non seulement la fiabilité exigée par NOVVA, mais aussi la flexibilité. Avec sa capacité à contrôler à la fois les opérations de refroidissement par eau et par air, le système Desigo PXC pourrait être installé à l'avance, puis gérer la migration de manière transparente.

Trois hommes sont rassemblés autour d'un panneau électrique ouvert dans un cadre industriel. L'homme au milieu, vêtu d'une chemise bleu clair, fait un geste vers le panneau tout en parlant aux deux autres hommes, l'un portant une casquette noire et une chemise bleu clair, et l'autre dans une chemise bleu foncé. De grands tuyaux colorés et un tonneau jaune sont visibles en arrière-plan.

Plus de redondance et de réactivité, une tranquillité d'esprit maximale

Avec un temps de disponibilité plus élevé, la redondance est vitale dans toutes les parties d'un centre de données. Cela comprend les quatre refroidisseurs et deux usines de refroidissement des installations de NOVVA à Colorado Springs, ainsi que les tours de refroidissement, les pompes et les ventilateurs associés. Les contrôleurs PXC Siemens sont configurés dans une architecture plate, ce qui améliore la redondance — si un refroidisseur est défectueux, les trois autres peuvent immédiatement s'ajuster pour maintenir l'installation à la bonne température et éviter la surchauffe. Au cours de la première année et demie depuis l'installation des PC, l'installation n'a connu aucun temps d'arrêt.

Télécharger l'infographie

Les contrôleurs PXC de Siemens nous permettent d'avoir la flexibilité d'imaginer ce que nous pourrions faire et de repousser les limites de ce qui était auparavant considéré possible.
David Etzwiler, Gestionnaire des contrôles, Holbrook Service

Contrôleur Desigo PXC : facile du début à la fin

La famille de contrôleurs Desigo PXC offre une puissance de traitement de données et une mémoire accrues.

À propos des centres de données NOVVA

NOVVA est une société privée avec des centres de données de colocation en gros et multi-locataires à la pointe de la technologie dans l'Utah, le Colorado et le Nevada. Il fournit une infrastructure de données et des solutions de centre de données clé en main qui sont hypersécalables et facilement personnalisables pour répondre à des besoins spécifiques.

Le centre de données de NOVVA à Colorado Springs Le premier centre de données à colocation multilocataire à grande échelle de la ville. Grand sur les affaires et la connectivité, avec beaucoup d'air ambiant respectueux de l'environnement, ce campus de 68 zones a de la place pour grandir.

  • Terrain disponible : 37 acres
  • Taille totale du bâtiment : 122 000 pi2 avec espace pour agrandir
  • Disponibilité de l'alimentation : capacité de 40 MW

L'équipe derrière le changement à Colorado Springs :

  • Steven Boyce, vice-président, Critique de la mission, Centres de données NOVVA
  • Jeff Gray, Ingénieur principal des contrôles, Centres de données NOVVA
  • David Carpenter, Gestionnaire des contrôles, Service Holbrook
  • Produit et support : Siemens Smart Infrastructure