Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Augmenter la disponibilité de la distribution d'énergie basse tension

Les pannes électriques deviennent rapidement coûteuses. Le plus grand risque n'est pas le réseau mais le niveau final de distribution d'énergie basse tension — où les pannes provoquent des arrêts ou passent inaperçues. Les opérateurs doivent demander : combien de pannes pouvons-nous nous permettre, et quelle disponibilité est requise ?

Quand le courant tombe en panne — que se passe-t-il vraiment

Une brève panne peut avoir des conséquences très différentes, mais toujours graves. Les centres de données ont besoin d'une très haute disponibilité du système : 99,999 %. Une panne peut coûter plus de 500 000€ — par heure. Dans les centres commerciaux, le chiffre est d'environ 100 000€. Et dans les hôpitaux, une panne de courant peut même coûter des vies. La cause la plus fréquente de pannes est un problème avec l'alimentation électrique, et la tendance est à la hausse. Le problème : environ un quart des systèmes de sauvegarde conventionnels échouent la première fois qu'ils sont lancés après une panne. La réalité est que toutes les mesures ne fonctionnent pas comme prévu. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça : Nous sommes là pour vous aider à augmenter la disponibilité de votre distribution d'énergie.

Pannes de courant Allemagne

Urgence hospitalière

Dans les hôpitaux et les cliniques en particulier, une panne de courant peut rapidement devenir critique, surtout si le système de secours ne fonctionne pas. À l'hôpital Charité de Berlin en mai 2023, les patients ont dû être déplacés en urgence.

Pannes de courant à l'aéroport JFK

Perturbations de vol chez JFK

Un petit incendie dans le terminal 1 de l'aéroport international John F. Kennedy de New York en février 2023 a entraîné une panne de courant qui n'a pas pu être rapidement maîtrisé. Les vols ont dû être redirigés ou même annulés en conséquence.

Une vue en grand angle regardant vers le bas sur une passerelle de centre commercial, deux niveaux visibles, des gens marchant dans les deux sens ou debout

Défaillances du système de paiement

Si les coupures d'électricité dans un supermarché ou un centre commercial entraînent le blocage du système de paiement, les coûts peuvent atteindre 100 000€ de l'heure, puisque les clients seront incapables de finaliser leurs achats et pourront emmener leurs affaires ailleurs.

Les millisecondes décident entre l'immobilité et la sortie

99,99% Disponibilité du système

Les centres de données ont besoin d'une très haute disponibilité du système. La cause la plus fréquente de pannes est les problèmes d'alimentation électrique, et la tendance est à la hausse.

500k € Coût par heure de panne

Une panne peut coûter plus de 500 000€ par heure dans les centres de données. Dans les centres commerciaux, le chiffre est d'environ 100 000€. Et dans les hôpitaux, une panne de courant peut même coûter des vies.

25 % Échec des systèmes de sauvegarde

Environ un quart des systèmes de sauvegarde conventionnels échouent la première fois qu'ils sont lancés après une panne. La réalité est que toutes les mesures ne fonctionnent pas comme prévu.

Le graphique montre une augmentation des problèmes d'alimentation électrique de 19% entre 2020 et 2022.

La disponibilité commence par la conception, pas par l'échec

Il n'est pas rare que les distributions d'électricité durent 20, 30 ou 40 ans. Un système d'alimentation fiable commence à l'étape de la planification à la début du projet. Les planificateurs, les opérateurs et les chefs de projet pour l'électrification doivent se demander quelles fonctions essentielles du système doivent être maintenues en fonctionnement si le courant tombe en panne, et où la douleur est vraiment ressentie. Si, par exemple, le refroidissement dans le supermarché échoue, tous les produits seront gâtés. Ou quelles pannes peuvent être tolérées, compte tenu des durées de coupures admissibles et des temps de transition ? Ce n'est qu'en répondant à ces questions qu'un rapport coût-optimal entre disponibilité et pannes peut être atteint. Rappelez-vous que tous les systèmes n'ont pas besoin d'une disponibilité coûteuse à 100%.

Planifiez la disponibilité de manière systématique avec l'approche RAMS

Les infrastructures critiques, les installations industrielles ou commerciales ont toutes des besoins de disponibilité différents. A approche systématique basé sur le processus RAMS, peut être utilisé pour intégrer efficacement la disponibilité basée sur les besoins dans le processus de planification.

R — Fiabilité: Est-ce que le système fonctionne de manière fiable ?
R — Disponibilité: Est-ce disponible en cas de besoin ?
M — Maintenabilité: À quelle vitesse peut-il être réparé ?
S — Sécurité: Est-ce sécuritaire pour les personnes et l'équipement ?

Mesures organisationnelles, spécifiques au système et conceptuelles réduire les risques d'échec. La base est une conception et un dimensionnement de réseau spécifiques à la demande.

Graphique animé des mesures organisationnelles, des mesures basées sur le système et des mesures basées sur la conception combinées
Une technicienne serveur se tient à côté de l'armoire dans le couloir du centre de données avec des rangées de serveurs rack.

Power quality pour la distribution d'énergie basse tension

La surveillance de la Power quality est importante pour s'assurer que vous disposez d'une distribution d'énergie fiable et efficace, ce qui est essentiel pour les équipements sensibles des centres de données, des hôpitaux et d'autres applications industrielles critiques. Si la qualité de l'alimentation est instable, vous pourriez perdre de l'équipement et des données, et l'entretien de votre équipement coûtera plus cher. Découvrez comment mesurer et analyser la qualité de l'énergie, quelles mesures d'optimisation vous pouvez prendre pour la distribution d'énergie conformément à la norme EN 50160, et à quoi peut ressembler une approche système.

Cas d'utilisation Power quality pour les centres de données

Select...
Femme assise au bureau avec deux écrans d'ordinateur avec des données devant elle

En tant que planificateur et conseiller électrique, vous déterminez le niveau de sécurité et d'efficacité d'une distribution d'énergie. Nous vous aidons à réduire vos efforts et à intégrer de la valeur ajoutée, telle que la surveillance de l'état, dans vos concepts. La suite SIMARIS vous offre des solutions intégrées pour la planification, le dimensionnement, les spécifications et la documentation.

Alimentation totalement intégrée : soutien à la planification électrique

Logiciel de planification électrique SIMARIS Suite

Spécifications de l'appel d'offres sur la surveillance de l'énergie et des installations

Réduire vos temps d'arrêt est facile

  • Mesures organisationnelles : En tant qu'opérateur, vous pouvez vous assurer vous-même de la haute disponibilité en limitant l'accès ou en élaborant des concepts de service et de pièces détachées soigneusement réfléchis (gain de temps minimum).
  • Mesures basées sur le système : Détecter les défauts et les défauts à un stade précoce en utilisant surveillance de l'état. La protection contre les défauts d'Arc et la protection contre les surtensions, en revanche, sont importantes pour s'assurer qu'aucune panne ne se produise en premier lieu.
  • Mesures de conception conceptuelle : Les systèmes redondants, s'ils sont planifiés de manière optimale, couvrent la plus large gamme de défauts. Si vous optez également pour une technologie amovible et une structure de système modulaire, vous pouvez remplacer les composants défaillants rapidement et facilement (gain de temps maximum).
Graphique animé d'une combinaison de mesures organisationnelles, systémiques et conceptuelles présentées sous forme de colonnes de différentes hauteurs

Foire aux questions

Plus d'informations pour la planification et la mise en œuvre

Vidéos

Vidéo (Youtube) | Comment planifier une disponibilité plus élevée ? # 1

Vidéo (Youtube) | Comment planifier une disponibilité plus élevée ? # 2

Vidéo (Youtube) | Comment planifier une disponibilité plus élevée ? # 3

Vidéo (Youtube) | Comment planifier une disponibilité plus élevée ? # 4

Livres blancs

Livre blanc | Surveillance d'état avec disjoncteurs 3VA

Livre blanc | Protégez-vous des défauts d'arc

Livre blanc | Planification de la protection interne contre les défauts d'arc

Livre blanc | Distribution d'énergie prise en charge numérique

Téléchargements de Software et services

Software | Outils de planification SIMARIS

Software | SENTRON Powerconfig

Industry Mall : Catalogue de produits

Exemple d'application | Amélioration de la disponibilité du système grâce à la surveillance de l'état

Site web | Hub Totally Integrated Power