Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Université Lincoln

Un campus intelligent commence par des vannes intelligentes

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Référence : Une institution leader du secteur terrestre depuis 1878, vise la neutralité carbone d'ici 2030 et une empreinte carbone nulle d'ici 2050.

Emplacement : Lincoln, Nouvelle-Zélande.

Focus sur le projet: un système complet d'automatisation du bâtiment avec des vannes intelligentes pour une efficacité énergétique et une durabilité accrues.

Promouvoir la durabilité

L'Université Lincoln est une université de premier plan des secteurs terrestres et s'attaque aux problèmes environnementaux urgents depuis 1878. Il s'est fixé ses propres objectifs environnementaux visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et une empreinte carbone nulle d'ici 2050. Pour aider à atteindre ces objectifs, les nouvelles installations de recherche avaient besoin d'une solution intelligente qui garantirait des opérations durables, ainsi que l'identification cohérente des opportunités d'économies d'énergie et la mesure de la consommation d'énergie pour les rapports sur le développement durable.

Solutions de consignation, partenaire certifié Siemens Building Automation depuis plus de 20 ans, possède une expertise dans l'intégration de systèmes et les projets de bâtiments écologiques, ce qui en fait — avec les solutions innovantes de Siemens — le partenaire idéal pour ce projet.

C'est un honneur pour Siemens de travailler avec Setpoint Solutions. Ils sont les premiers à adopter constamment nos nouvelles technologies et sont toujours prêts à participer à des tests sur le terrain de nouveaux produits et à des séances de rétroaction. «
Paul McMullen, Directeur régional des ventes, Siemens Building Products, Nouvelle-Zélande
UN - lincoln-university

Réaliser la vision avec des vannes intelligentes

Pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique de l'université, Siemens et Setpoint Solutions ont proposé une solution d'automatisation des bâtiments qui comprend l'automatisation des bâtiments, la gestion des bâtiments, l'automatisation des salles et les commandes d'éclairage. Le système de gestion du bâtiment (BMS) utilise les contrôleurs d'automatisation Siemens PXC et les modules d'E/S TX pour gérer les entrées et les sorties de contrôle. La solution utilise également une vaste gamme de produits de construction Siemens, y compris des capteurs, des moteurs d'amortisseurs, des vannes de régulation et des actionneurs pour un fonctionnement sans faille. L'innovation clé de ce projet se trouve dans la solution d'équilibrage hydronique dynamique. Setpoint Solutions a déployé vingt vannes intelligentes Siemens EVG pour contrôler les principales unités de traitement d'air dans les nouveaux bâtiments. Ces vannes sont plus que de simples composants du système, elles sont les clés de voûte de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité.

Le projet a été initialement spécifié et conçu avec des vannes de commande motorisées standard ; cependant, les ingénieurs de Setpoint Solutions ont identifié une opportunité importante d'économies d'énergie en passant à Siemens Intelligent Valves. En plus des économies d'énergie, les données recueillies à partir des vannes aident à la maintenance et à l'entretien à distance.
Sam Hazlett, Directeur chez Setpoint Solutions,

La solution durable ultime pour les systèmes de chauffage et de refroidissement

infographie pour le suivi en temps réel avec une personne devant les écrans

Suivi en temps réel pour améliorer l'efficacité énergétique

La Siemens Intelligent Valve suit les débits, la température et l'énergie en temps réel, rendant les données de calcul de l'énergie transparentes. L'Dynamic hydronic balancing compense automatiquement les fluctuations de pression pour éviter les variations de température dans les installations de recherche et assure le confort de la pièce pour les utilisateurs ainsi qu'une efficacité énergétique maximale.

Infographie pour une installation facile - main et smartphone

Installation simple et opérations simplifiées

L'installation et la mise en service des vannes intelligentes à l'université ont été simples, intuitives et rapides, par rapport aux vannes standard, avec seulement une courte étape supplémentaire pour la mise en service requise. De plus, l'application Siemens ABT Go rationalise la configuration et les ajustements grâce à son interface conviviale, rendant les opérations simples et efficaces.

travailleur inforgraphique avec casque jaune devant une ville visualisée

Réduction des erreurs et amélioration de la fiabilité

Dans les nouveaux bâtiments de l'université, les vannes intelligentes sont réglées dans leur mode de contrôle de débit, ce qui introduit d'autres avantages pendant le fonctionnement, tels que la limitation du risque d'erreur humaine ; cela facilite également le traitement des alarmes et l'identification des problèmes à leur cause première. Les données supplémentaires de chaque vanne intelligente fournissent aux techniciens de service des informations pour aider à la maintenance et à l'entretien à distance.

infographie pour réduire les coûts matériels

Réduction des coûts de matériaux et d'énergie

Les coûts de matériaux pour Setpoint Solutions étaient inférieurs en raison de la réduction du nombre de vannes nécessaires dans le système grâce aux capacités de limitation de débit intégrées des vannes intelligentes. La réduction des coûts des matériaux associée à des économies d'énergie plus élevées entraîneront des économies de coûts à long terme pour l'université.

L'installation et la mise en service des vannes intelligentes de Siemens étaient simples, intuitives et étonnamment rapides.
André Kraenzlin,, Ingénieur système principal, Point de réglage
Photo de deux femmes parlant dans une salle de réunion.

Relever les défis de demain avec les solutions d'aujourd'hui

Investir dans les vannes intelligentes et les technologies de bâtiments intelligents aidera l'Université Lincoln à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité opérationnelle de ses nouvelles installations de recherche. Cela renforcera le dévouement de l'université à la distinction académique en fournissant une infrastructure de campus durable et un environnement d'apprentissage optimal pour ses étudiants.Comme de nombreuses institutions, l'Université Lincoln modernise une infrastructure obsolète et introduit la flexibilité pour se préparer aux avancées numériques. Les vannes intelligentes sont des appareils intelligents qui peuvent être connectés au cloud via les applications numériques de Siemens dans le cadre de notre suite Building X. Cela offre des avantages supplémentaires tels que l'accès à distance à plusieurs sites, la visibilité et le fonctionnement en temps réel, les tendances et l'analyse des données, le tout avec la connexion hautement sécurisée de Siemens. Les vannes intelligentes ont plusieurs protocoles et sont prêtes pour les mises à niveau du système et la numérisation future si l'université choisit de numériser davantage la gestion de son bâtiment.

Commencez votre voyage intelligent sur le campus dès aujourd'hui

Le partenariat de Siemens avec Setpoint Solutions et l'Université Lincoln illustre la puissance des technologies de construction intelligente et notre engagement environnemental collectif. Le parcours de l'université incite les institutions universitaires du monde entier à réfléchir à la façon dont la transformation numérique peut créer un environnement de campus plus intelligent et plus durable.

Inspiré par l'histoire et prêt à se lancer dans la transformation de votre campus intelligent ? Connectez-vous avec nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons soutenir vos objectifs d'efficacité et de durabilité grâce à une innovation écoresponsable sur votre campus.

Photo de Lincoln University

Références connexes

Équilibrer la QAI et l'efficacité énergétique dans les écoles du canton du Maine
District scolaire du canton du Maine, Park Ridge, Recherche et éducation

  • Une histoire sur la modernisation des systèmes et des commandes CVC dans trois grandes écoles secondaires.
  • Le système CVC et les commandes ont installé 2 500 PICV, 1 300 contrôleurs DXR2, 800 capteurs d'unités de chambre, 500 actionneurs d'amortisseur, 100 variateurs de fréquence, 50 contrôleurs TC et 10 PCs.
  • Les résultats : 75 000$ US d'économies sur les premiers coûts, livraison d'air frais 50 % plus rapide et 30 % de réduction potentielle d'énergie grâce à un système hydronique plus efficace
Image de l'Université Lincoln

Le centre commercial a réalisé jusqu'à 25 % d'économies d'énergie avec Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, Centre commercial

La solution Siemens a permis d'éviter une consommation d'énergie inefficace d'environ 25 %

Les vannes intelligentes Siemens ont été choisies pour gérer la consommation d'énergie de manière transparente et efficace pour plus de 150 magasins dans le centre commercial, et pour réduire la consommation d'énergie en même temps.

Regarder la vidéo

Image du centre commercial à Ankara

Confort adapté à chaque animal
Pairi Daiza, Belgique, Hôtellerie et divertissement

  • Le confort des animaux et des visiteurs est d'une importance primordiale pour Pairi Daiza. Le climat doit être parfait partout, à la fois dans les enclos et dans les hôtels du Pairi Daiza Resort.
  • La technologie de construction de Siemens permet de contrôler parfaitement la température, l'humidité et la qualité de l'air sans aucun inconfort pour les visiteurs.
  • Indépendamment des fluctuations de la demande du système, l'installation s'adapte en douceur car elle est équipée de vannes intelligentes à commande automatique de Siemens. Cela garantit un fonctionnement optimal à tout moment.
Image d'un ours blanc dans un zoo - et d'un enfant debout devant lui