Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
ÉTUDE DE CAS

Équilibrer la QAI et l'efficacité énergétique dans le canton du Maine

Le district 207 a été confronté à un défi pour moderniser les systèmes et les commandes CVC dans trois grandes écoles secondaires construites à des décennies d'intervalle. La mise en œuvre des solutions Siemens a amélioré la qualité de l'air et réduit également les coûts énergétiques dans tout le quartier.

Approche de district pour permettre aux étudiants de mieux apprendre

Le district scolaire 207 de la banlieue nord-ouest de Chicago a cherché à améliorer la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique en remplaçant les systèmes et commandes CVC vieillissants dans trois bâtiments par des infrastructures différentes. Face à ce défi, le district s'est tourné vers Siemens pour les guider en cours de route.

Succès grâce à la standardisation

Normaliser les types d'équipement en utilisant un système de contrôle sophistiqué réduit les coûts de maintenance et d'énergie pour optimiser au mieux les économies d'énergie pour le quartier.

La standardisation du système était cruciale

L'objectif le plus important était de normaliser tous les équipements — types de systèmes, équipements de contrôle, unités sur le toit et ventilateurs convalides — pour mieux surveiller la QAI et réduire les coûts. Cette mission a été présentée à la communauté, et après avoir démontré la valeur, une obligation de 195 millions de dollars a été adoptée. Le district s'est mis au travail sur l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction de la consommation d'énergie pour 6 200 étudiants et 850 professeurs et membres du personnel.

Équilibrer la QAI et l'efficacité énergétique

Découvrez comment la normalisation a augmenté la qualité de l'air intérieur et réduit les coûts grâce aux économies d'énergie avec les solutions Siemens.

Améliorer la qualité de l'air, maximiser l'efficacité

Le district est passé à un système avec 100% d'air extérieur basé sur la corrélation entre l'air intérieur sain et l'apprentissage. L'air extérieur circule maintenant dans les bâtiments en un temps record.

Les contrôleurs Siemens ont été utilisés pour automatiser le système CVC, et des vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV) ont été installées pour réduire les coûts de main-d'œuvre et augmenter l'efficacité énergétique.

Gros plan PICV à l'école secondaire Maine East

Webinaire : 3 façons dont les PICV réduisent les coûts et optimisent les performances du système CVC

Regardez notre dernier webinaire pour savoir comment les PIV améliorent les performances du système CVC et permettent d'importantes économies de coûts et d'énergie. Écoutez de première main pourquoi Dan Reynolds, président, Everest Controls & Technologies, a choisi les PICV et combien il a économisé sur les premiers coûts. Les experts de Siemens partagent également des informations pertinentes sur les produits ainsi que des options de financement et de financement.

Faits saillants impressionnants du projet

Le canton du Maine révise le système CVC à l'échelle du district

Trouver l'équilibre parfait entre efficacité énergétique et qualité de l'air intérieur pour des écoles plus saines.

Améliorations CVC effectuées dans les trois écoles secondaires du canton du Maine :

  • 2 500 PICVs
  • 1 300 contrôleurs DXR2
  • 800 capteurs pour unités de salle
  • 500 actionneurs amortisseurs
  • 100 variateurs de fréquence
  • 50 contrôleurs TC
  • Contrôleurs 10 PX
Extérieur du bâtiment de l'école secondaire du canton du Maine.
Nous avions initialement estimé 75 000$ en économies de premier coût, mais après avoir utilisé les PIV auto-équilibrants de Siemens, les économies réelles pourraient facilement être le double de ce montant.
Dan Reynolds, Président, Technologies d'énergie et de contrôle Everest

Améliorer la qualité de l'air pour des écoles saines

L'air intérieur de la plus haute qualité crée un environnement d'apprentissage optimal. Voyez comment un système plus efficace a été créé tout en apportant le meilleur air intérieur possible.

L'importance de l'air frais

Une bonne QAI comprend l'introduction de l'air extérieur, qui peut aider les écoles à atteindre leur objectif principal d'éduquer les enfants en offrant un environnement favorable aux étudiants, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). L'amélioration de la QAI peut également réduire les taux d'absences, ce qui est associé à des moyennes pondérées et à des résultats scolaires plus élevés, selon le Lawrence Berkeley National Laboratory.

Nous apportons beaucoup d'air extérieur dans ces écoles. Notre espoir est que nous ayons réduit l'énergie dans tout le district et augmenté considérablement la qualité de l'air intérieur.
Bob Sainte-Marie, Ingénieur principal, Elara Energy Services, Inc.

Équilibre parfait entre QAI et efficacité énergétique

Renseignez-vous sur le rôle que Siemens a joué dans la création d'un environnement plus sain pour les étudiants et les professeurs.