Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Sur la voie rapide de l'expansion du réseau

Aux Pays-Bas, la demande d'énergie croissante et la congestion du réseau exigent une expansion massive du réseau. La capacité Limited ralentit les connexions pour les maisons, les entreprises et les projets renouvelables. Enexis et Siemens normalisent le déploiement des sous-stations pour augmenter la capacité, réduire la complexité et accélérer l'expansion du réseau.

Objectifs ambitieux

Pour Enexis, le défi n'était pas seulement de construire plus de sous-stations, mais de le faire avec des délais d'exécution plus courts, une complexité de projet moindre et une fiabilité sans compromis. Une approche standardisée est devenue la clé du déploiement à l'échelle du réseau néerlandais.

Keyvisual - famille de produits blue GIS

Distribution d'énergie fiable avec isolation sans gaz F

Les ingénieurs en énergie et les opérateurs de réseau s'appuient sur le blue GIS pour les appareillages de commutation sans gaz F et la surveillance numérique du réseau.

Faits saillants du projet

800 sous-stations

planifié sur huit ans.

10x augmenter

en capacité de déploiement.

1 semaine

de l'installation à l'exploitation.

0 F-Gaz

grâce à la technologie blue GIS.

La transition énergétique nécessite un réseau électrique qui peut croître plus vite que la demande. Avec cette solution standardisée, nous aidons Enexis à déployer sa capacité plus rapidement tout en utilisant la technologie d'isolation sans gaz F et en maintenant une grande fiabilité. » — Joanne Meijboom Kemhout, Directrice générale, Siemens Pays-Bas
Joanne Meyboom-Fernhout, Directeur général, Siemens Pays-Bas
Enexis NXPLUS C 24

Un modèle standardisé conçu pour l'échelle

Enexis a introduit un concept standardisé basé sur des patins de sous-station entièrement pré-assemblés et testés. En réduisant la complexité de l'ingénierie et de l'installation, cette approche permet un déploiement plus rapide et plus reproductible sur l'ensemble du réseau tout en maintenant la fiabilité. Au cœur de la solution se trouve le SIG NXPLUS C 24 de Siemens, conçu pour les réseaux de distribution primaires jusqu'à 24 kV. Dans le cadre du portefeuille blue GIS de Siemens, il combine une technologie éprouvée de commutation sous vide avec les avantages des appareillages de commutation à isolation au gaz, prenant en charge un modèle de déploiement robuste et évolutif.

La bonne performance pour l'expansion du réseau

Le système offre de solides performances pour les applications de réseau exigeantes, avec des valeurs nominales de 25 kA/3 s, un courant de barre de bus de 2500 A et un courant d'alimentation de 2000 A. Intégré à ces solutions de patins, il aide Enexis à accélérer l'installation et la mise en service tout en créant une base reproductible pour l'expansion du réseau. NXPLUS C 24 — blue GIS utilise la technologie d'isolation de l'air pur sans gaz F, permettant une distribution moyenne tension sans gaz F sans gaz F sans compromettre les performances ou la fiabilité. Les unités peuvent être installées et mises en service en une seule journée. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une conception compacte et sans entretien et des commandes numériques intégrées, ce qui rend la solution bien adaptée au déploiement à grand volume.

Grue Enexis 1280x720px
En travaillant avec Siemens et en utilisant une approche standardisée, nous pouvons construire plus rapidement et connecter plus de clients. C'est essentiel pour augmenter la capacité du réseau nécessaire pour connecter les maisons, les entreprises et les projets d'énergie renouvelable.
Han Slootweg, COO, Enexis

Les avantages opérationnels en un coup d'œil

Icône Router

Expansion plus rapide

Accélère le déploiement du réseau grâce à un modèle de déploiement standardisé.

Icône Evénement

Délais plus courts

Réduit la durée du projet de la livraison à la mise en service.

Icône Efficacité Performances

Une plus grande efficacité

Améliore la rentabilité grâce à la conception et à l'installation reproductibles.

Icône évolutive

Plus de capacité

Augmente la capacité de connecter les clients et les projets renouvelables.

Ingénieur Enexis

Mise à l'échelle de la capacité là où c'est le plus important

Le premier patin a été installé en octobre 2024, démontrant comment la normalisation peut transformer un projet d'infrastructure complexe en un modèle de déploiement plus mesurable. Cette nouvelle approche permet à Enexis de faire passer sa capacité de déploiement d'environ 10 à 100 sous-stations par an, jusqu'à 800 sous-stations prévues. Ce modèle permet de réduire la congestion du réseau, d'accélérer l'expansion du réseau et de créer une capacité de réseau supplémentaire pour connecter de nouveaux clients et des projets d'énergie renouvelable. La normalisation n'est donc pas seulement un principe de conception, mais un levier pratique pour faire évoluer les infrastructures critiques plus rapidement.