Passer au contenu principal

Plus de 180 chargeurs installés. Plus de 800 projets réalisés.

Une expertise éprouvée dans l’électrification des infrastructures de recharge en dépôt et publiques dans le monde entier

Nous travaillons avec des pionniers et des partenaires tournés vers l’avenir qui partagent notre vision d’intégrer l’eMobility dans la vie quotidienne. Découvrez une sélection de cas clients qui montrent comment notre approche intégrée - associant matériel, logiciels et services - transforme les défis liés à la recharge en solutions d’infrastructure fiables et évolutives.


BUS

Transport UK London Bus

Challenge:

Électrifier un dépôt de bus historique situé au cœur de Londres, tout en permettant la recharge simultanée de 34 bus et en maintenant le dépôt pleinement opérationnel pendant toute la modernisation.

Solution:

Pour le dépôt de Walworth, nous avons fourni une solution de dépôt intégrée comprenant l’infrastructure de recharge, une nouvelle sous-station, un tableau de distribution électrique et un système flexible de barres conductrices. Associée à DepotFinity, à des options de financement et à un support de service, cette solution contribue à garantir une exploitation fiable avec plus de 99 % de disponibilité des chargeurs.

A double-decker bus pulls out of a line at the bus depot in London.
Several Hochbahn busses lined up at the Hamburg bus depot.

Hamburger Hochbahn

Challenge:

Hambourg est un pionnier de la mobilité durable. D’ici le début des années 2030, l’ensemble de la flotte de HOCHBAHN doit passer à des motorisations zéro émission, ce qui nécessite des solutions de recharge adaptées aux exigences de chaque dépôt.

Solution:

Nous avons équipé 6 sites de HOCHBAHN avec 370 points de charge, en fournissant des solutions de recharge adaptées aux contraintes sur site et soutenues par un contrat de service sur mesure.

TRUCK

Nanno Janssen

Challenge:

Accompagner une entreprise logistique dans l’électrification de ses activités régionales et longue distance grâce à une solution de recharge au dépôt pensée pour l’avenir et adaptée à une flotte croissante d’eTrucks.

Solution:

Sur le dépôt de Leer, nous avons installé 10 chargeurs SICHARGE D avec un total de 20 points de charge. La solution combine la gestion de l’énergie, un stockage par batterie de 1,2 MW et 800 kW d’énergie solaire afin de soutenir une recharge efficace de la flotte croissante d’eTrucks.

An ariel view of four electric semi-trucks at the charging pumps of a Nanno Janssen facility.
A man charging an electric SUV at a public, high-speed charging station.

PUBLIC

Ortner

Challenge:

Développer un hub de recharge public à forte fréquentation pour voitures et camions électriques, associant recharge rapide et concept énergétique intégré.

Solution:

En Haute-Autriche, nous avons déployé 10 chargeurs avec 20 points de charge, soutenus par un stockage par batterie de 1,5 MW, 800 kW d’énergie solaire et 3 MW de puissance installée. Le hub intègre également Siemens EA afin d’optimiser la gestion de l’énergie sur l’ensemble du site.

EWII

Challenge:

Construire un réseau national de recharge rapide au Danemark tout en équipant des sites de stationnement public avec une infrastructure de recharge haute puissance évolutive.

Solution:

Pour le premier déploiement, nous avons fourni 75 chargeurs SICHARGE D de 240/300 kW et 30 distributeurs, soutenus par un contrat de service à long terme visant une disponibilité maximale. L’accord-cadre prévoit également de futurs chargeurs de 400 kW afin de poursuivre l’extension du réseau.

Two EWII electric charging pumps located in Denmark.

Northern Europe’s most modern energy hub

Entreprise:Sparq Technology Group

Localisation:Sweden

Logiciels Siemens:Siemens Products - e-Mobility