Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Sous-stations avec le futur intégré

Le cœur de l'alimentation passe au numérique. Les sous-stations numérisées collectent des données précieuses sur l'ensemble du réseau électrique. Cela signifie que le cœur de l'alimentation peut aussi devenir le cœur de la communication de données énergétiques — et peut créer de la valeur ajoutée.

Sous-station numérique - moteur de transformation numérique

Les systèmes énergétiques du futur sont de plus en plus décarbonés, distribués et numérisés. Cette transformation fondamentale bat son plein et pose un large éventail de défis pour toutes les parties prenantes. Seule la numérisation nous permettra de maîtriser ces défis.

Les sous-stations font partie intégrante des réseaux électriques. Ils connectent des réseaux de différents niveaux de tension, et leur fonction de contrôle et de coordination est d'une importance vitale pour la stabilité de l'ensemble du système. C'est pourquoi ils sont considérés comme le cœur du réseau électrique. Leur numérisation est une étape décisive pour réussir à façonner la transformation des systèmes énergétiques.

Avantages d'une sous-station numérique

Le portefeuille intégré à 360° de produits et solutions de Siemens couvre tous les aspects de la numérisation d'une sous-station. Cela permet aux opérateurs d'augmenter considérablement la disponibilité, l'efficacité et la durabilité de leur réseau.

  • épargnes d'investissement
  • réduction des coûts du cycle de vie
  • maintenance prédictive
  • contrôle opérationnel.

Explorez les produits qui prennent en charge les sous-stations numériques

Siemens propose une suite d'applications et d'applications IoT pour assurer la cybersécurité dans le domaine de la distribution d'énergie, des systèmes d'automatisation et des réseaux qui aident les clients TSO, DSO, Industries & Infrastructure.

Comment les autres utilisent les sous-stations numériques

UW Sandersdorf

Alimentation électrique sécurisée pour la nouvelle usine de papier

Le bus de processus est réel - dans notre vidéo, nous présentons une solution de bus de processus avec des dispositifs de protection de Siemens. Une alimentation électrique sécurisée pour la nouvelle usine de papier de Progroupe AG à Sandersdorf-Brehna est réalisée et soit dit en passant 4 tonnes de cuivre ont été économisées !

Luz del Sud

Luz del Sur - projet de distribution d'énergie numérisée

Luz del Sur est un service public privé péruvien qui est l'un des plus grands distributeurs d'électricité du pays avec une part de 30% du marché national, fournissant également de l'électricité à des millions de personnes dans le sud-est de Lima. Dans le cadre d'un important plan d'investissement dans le transport, les gestionnaires de Luz del Sur ont décidé d'étendre et de moderniser le réseau pour répondre au nombre croissant de clients et à la demande d'électricité.

Découvrez les possibilités