Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Donner aux joueurs de hockey sur glace l'avantage dont ils ont besoin

La technologie ELITE Blade Performance emmène la technologie de pointe sur la glace. Les systèmes de contrôle assurent un affûtage cohérent et fiable qui permet aux joueurs de performer à leur apogée.

Paré pour des performances optimales

Au Canada, le hockey n'est pas qu'un jeu — c'est une affaire sérieuse et une grande partie de l'identité nationale. Plus d'un demi-million de joueurs canadiens inscrits jouent sur 2 860 patinoires intérieures et 5 000 patinoires extérieures.

Alors, quel est le secret de la vitesse, de l'agilité et du contrôle d'un joueur ? La réponse réside dans la forme, ou le profil, de la lame du patin. Bien qu'elle puisse paraître plate, une lame de patin a une courbe, ou une combinaison de courbes, de l'orteil au talon qui détermine l'équilibre entre agilité et puissance. Et, chaque joueur a son profil de lame préféré qui l'aide à mieux manœuvrer.

Le système d'ELITE Blade facilite l'affûtage des lames de hockey. Placez les patins sur le dessus de la machine, choisissez les paramètres d'affûtage sur le panneau de l'ordinateur, et voilà — les lames sont affûtées selon les spécifications exactes d'un joueur.

Fournir précision, fiabilité et cohérence

Témoignages de clients canadiens elite blade skates bottom

Mise en forme et affûtage avec ELITE Blade

Comme toutes les arêtes vives, les lames de patin s'émoussent avec le temps. L'affûtage leur donne une nouvelle vie. Les techniques d'affûtage traditionnelles, cependant, peuvent modifier le profil de la lame et avoir un impact sur les performances du joueur.

C'est le problème que le fondateur d'Elite, Denis Proulx, cherchait à résoudre pour son fils, un joueur du système junior québécois. La recherche frustrée de Denis Proulx pour trouver un fournisseur capable d'affûter les lames sans dégrader leurs profils l'a finalement amené à inventer un affûteur informatisé de pointe qui pourrait parfaitement préserver la forme de la lame. C'était le lancement de la technologie ELITE Blade Performance.

Une technologie de pointe pour les joueurs d'élite

« Notre système est utilisé par plus de 85 équipes de hockey professionnel en Amérique du Nord », explique Brian Baxter, président d'ELITE Blade Performance Technology, « y compris la LNH, la AHL, la NCAA, Major Junior et la nouvelle Ligue de hockey professionnel féminin. »

« Il y a eu un grand progrès dans la connaissance de la façon dont les changements minuscules dans la forme de la lame affectent le style de patinage et les performances de patinage », ajoute Brian Baxter. Lorsque nous avons fait la transition de nos systèmes d'affûtage d'un système analogique à un système numérique, nous avions besoin d'un système de contrôle numérique, qui nous permettait de lire la forme de la lame, puis de programmer la vitesse et la pression de la passe pour préserver parfaitement le profil.

Un homme utilise l'une des machines d'affûtage révolutionnaires d'ELITE Blade pour affûter les patins.
Un panneau de base unifié Siemens qui rend la machine facile à utiliser

Contrôler pour la précision, la cohérence, la fiabilité

La solution de pointe d'ELITE Blade comprend la technologie de pointe de Siemens. « Notre solution apporte précision, fiabilité, répétabilité et cohérence », explique Terry Raposo, responsable des comptes commerciaux, Siemens. « Le système de contrôle, qui comprend le panneau de base unifié SIMATIC HMI, le contrôleur SIMATIC ET 200SP et les servomoteurs SINAMICS S210, aide le système à atteindre la précision nécessaire à chaque affûtage. » Un panneau de base unifié facilite l'utilisation de la machine. Un système RFID garde une trace de l'utilisation, des performances et de l'état et offre un haut niveau de traçabilité tout au long de tous les processus. »

Obtenir de meilleurs résultats pour les joueurs

Pour s'assurer que les joueurs des Canadiens de Montréal ont tout ce dont ils ont besoin pour rester au top de leur jeu, c'est Pat Langlois, le responsable de l'équipement de l'équipe. « Le hockey est spécial », dit-il. « Mon travail consiste à m'assurer que les joueurs obtiennent tout ce dont ils ont besoin. Il y a beaucoup de travail impliqué avec les patins. Nous avons une liste de 23 joueurs, et chaque joueur utilise seize jeux de lames.

L'utilisation du système ELITE Blade a rendu le travail de Pat Langlois beaucoup plus facile. « La chose la plus importante pour moi est la cohérence », ajoute-t-il. Nous avons de meilleurs outils avec lesquels travailler, pour donner de meilleurs résultats aux joueurs. »

Une affûteuse de lames ELITE est positionnée dans un atelier.
La chose la plus importante pour moi est la cohérence. Nous avons de meilleurs outils avec qui travailler, pour donner de meilleurs résultats aux joueurs.
Pat Langlois, Gestionnaire en chef de l'équipement, Canadiens de Montréal