Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Collège Algonquin, Canada

Le bon endroit pour façonner un avenir durable. La technologie innovante et les nouvelles façons de penser de Siemens font du Collège Algonquin un modèle de développement durable.

Avenir énergétique propre pour le Collège Algonquin, Canada

Le Collège Algonquin est le quatrième plus grand collège de l'Ontario avec environ 20 000 étudiants dans l'Est de l'Ontario. Le Collège Algonquin est un chef de file en matière de durabilité dans les établissements universitaires mondiaux et a un objectif d'empreinte carbone nette zéro pour 2042.

Des experts du Collège Algonquin parlent devant les escaliers

Défi

Le Collège travaille à l'atteinte de ses objectifs de réduction de son empreinte écologique, de recherche de la force économique et d'amélioration de la réussite des étudiants, dans le cadre de la stratégie de Sustainability du Collège. Le Collège Algonquin était à la recherche d'un partenaire pour l'aider à créer et à livrer sa vision d'un avenir durable.

Solution

Siemens a aidé le Collège Algonquin à lancer le projet ESCO2. Il est basé sur un contrat de performance énergétique de 20 ans, dans le cadre duquel Siemens a livré un certain nombre de mises à niveau de l'infrastructure (de la modernisation du CVC à l'optimisation de la centrale de refroidisseurs ou à l'optimisation du contrôle de l'automatisation des bâtiments).

Le partenariat va cependant plus loin : Siemens a également aidé le collège Algonquin non seulement à réduire sa consommation d'énergie, mais aussi ses émissions de carbone. Cela a été réalisé grâce à des systèmes énergétiques distribués, sous la forme d'une centrale de cogénération alimentée au gaz naturel, ainsi que de la technologie des micro-réseaux. Tout cela permet au collège de créer, diriger et stocker sa propre énergie. Enfin, Siemens soutient la mission éducative du collège en offrant de nouvelles opportunités de recherche aux étudiants : Toute la technologie est exposée, transformant le collège en un laboratoire vivant dans lequel les experts de Siemens enseignent également aux étudiants la durabilité, grâce à un nouveau programme de certificat d'études supérieures qui permet de se spécialiser dans le sujet.

Personne portant un casque de réalité virtuelle dans une salle de classe ou un laboratoire avec des ordinateurs
Usine Cogen pour le collège algonquin, Canada.

Avantages

Le projet a permis de réaliser des économies de 3,2 millions de dollars et de 1 200 tonnes de CO2 par an. À long terme, cela se traduira par des dizaines de millions de dollars d'économies de coûts d'exploitation et de réduction des coûts de maintenance différés. Parmi les étapes clés de ces dernières années, le collège a ouvert quatre bâtiments ultramodernes et performants entre 2011 et 2014. Trois d'entre eux ont obtenu ou visent la certification Or Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). L'un d'eux a obtenu une certification LEED® Platinum.

« Notre prochaine étape consiste à réduire encore davantage notre consommation de gaz à effet de serre. En fin de compte, j'envisage que nous manquions de sources de carburant alternatives, et Siemens a déjà quelques réflexions sur la façon dont nous pouvons faire ça, ce qui est très excitant. »
Todd Schonewille, Directeur des Resources physiques, Collège Algonquin