Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Jetboards courts et minces et rapides

La startup EWAKE GERMANY GmbH remue les eaux. Le déploiement de la solution Solid Edge a aidé le producteur des jetboards les plus petits et les plus rapides au monde à accélérer le développement de produits, à améliorer la collaboration et à se développer rapidement.

Comment faire évoluer une startup et accélérer un design de grande envergure ?

Telle était la situation difficile à laquelle EWAKE GERMANY était confronté, le producteur de jetboards électriques basé dans le sud-ouest de l'Allemagne, près de Mannheim. Alors que la demande pour leurs cartes électriques à 3 jets augmentait, le CEO Peter Ruwe a cherché une approche plus rationalisée pour concevoir et intégrer les composants de leurs cartes. La numérisation l'a aidé à accélérer rapidement, à la fois sur terre et dans l'eau.

Personne au bord d'un jet électrique à grande vitesse sur un plan d'eau
Ouvrier qui finit à la main un jetboard électrique en fibre de carbone dans un atelier.

Trois outils, une formule gagnante

Peter Ruwe trouvé Blocage solide, Simulation de flux à bord solide, et Resources Solid Edge pour les startups, une combinaison infailleure pour une entreprise en pleine croissance. Avec elle, EWAKE GERMANY a réduit les délais de mise sur le marché de 35 % et augmenté l'efficacité énergétique de 10 %.

Principaux avantages

50% Réduire le temps de développement

Avec Blocage solide, EWAKE a transformé la production de cartes artisanales en un flux de travail entièrement numérique. La numérisation 3D, le nettoyage automatisé des mailles et la CAO/FAO intégrée réduisent le temps de développement de 50 %, permettant des conceptions prêtes à la production plus rapides.

35% Réduire le temps de production

Connectant le développement, les tests et la fabrication dans un flux de travail numérique partagé, EWAKE a utilisé Solid Edge et Teamcenter Partager pour améliorer la collaboration, accélérer l'échange de données et les mises à jour de conception, et réduire le temps de production de 35 %.

40 % Réduire le coût par modèle de carte

L'échange de données transparent entre l'équipe de conception, les fournisseurs et les sous-traitants a amélioré la collaboration entre toutes les parties et, en utilisant Solid Edge CAM Pro, a aidé EWAKE à réduire l'effort de coordination et le coût par modèle de carte de 40 %.

La numérisation complète des modèles simplifie le processus de conception

Le fait qu'un jet board nécessite une ingénierie et une conception méticuleuses est quelque chose en quoi Peter Ruwe croit fermement. « Ce qui rend nos conseils spéciaux, c'est qu'ils sont entièrement faits de carbone », explique le CEO. « Au début, nous avons fait le tableau de manière traditionnelle à la main. » Il est rapidement devenu évident, cependant, que pour amener leurs conceptions à la haute qualité que leurs clients attendent, ils avaient besoin de numériser.

Solid Edge de Siemens offre la modélisation CAO, le câblage, la simulation de flux et la CAM. EWAKE GERMANY utilise un scanner 3D pour capturer le modèle physique et créer un polygone numérique. Solid Edge unifie ensuite les lignes, transformant le scan en modèle numérique. «

Gros plan d'un tapis de pont de bord électrique EWAKE et d'une coque avec
Le logiciel était important pour la conception et la création de diagrammes électriques. Nous l'utilisons pour le moule, le câblage électrique, les schémas, et aussi les batteries. Avec Solid Edge, ils ont réduit le délai de mise sur le marché de trois mois à seulement six semaines.
Peter Ruwe, CEO EWAKE GERMANY GmbH, Mannheim
Modèle CAO 3D d'un jetboard électrique EWAKE avec système de propulsion à triple jet dans Solid Edge.

Teamcenter Share raccourcit le temps de développement

L'outil CAO n'était qu'une partie de l'équation. Collaboration efficace grâce au cloud sécurisé Teamcenter Partager la plateforme en était une autre. Une fois les essais effectués sur le lac, EWAKE GERMANY transmet rapidement les résultats à Faserschmiede, l'entreprise qui produit ses pièces en fibre de carbone et les soutient dans la conception et la production CAO.

Nous avons utilisé les données CAO Solid Edge directement dans notre propre logiciel CAO et CAM. Teamcenter Share nous permet de coordonner et de mettre en œuvre des changements de conception avec le client à court terme », explique Marco Kasper, CEO de Faserschmiede.

Simulateur de débit Solid Edge FLOEFD « a amélioré l'efficacité énergétique de notre jet de 10 % », ajoute Peter Ruwe.

Le programme Solid Edge soutient les startups

Le CEO d'EWAKE GERMANY est entré en contact avec Siemens pour la première fois par le biais du programme Solid Edge Resources for Startups. Les nouvelles entreprises ont accès à des logiciels et à des ressources premium, à une training en ligne et à une communauté. EWAKE GERMANY a été mis en contact avec l'Université technique de Munich. « Cela fonctionne uniquement avec un partenaire à vos côtés qui ne se contente pas de parrainer des licences gratuites », explique Peter Ruwe.

Personne en chemise noire debout contre un mur blanc, tenant un objet sombre avec un fond flou.
Cailleur en combinaison et casque manœuvrant un jet électrique EWAKE.

Apidité de vitesse

Les tableaux électriques d'EWAKE GERMANY changent la donne. Ils sont puissants, légers, résistants à l'eau salée et au soleil, et peuvent voyager jusqu'à 50 km/h. Ils n'émettent aucune pollution de l'air et beaucoup moins de bruit que les jetboards conventionnels. « Solid Edge a été la clé pour nous. Je suis fier que nous ayons dépassé ce truc », déclare Peter Ruwe. « La planche la plus courte avec la meilleure vitesse. C'est pourquoi nous avons trouvé la devise, « Avanité pour la vitesse ». Ça dit tout. » (mars 2024)

EWAKE GERMANY GmbH

La startup allemande EWAKE GERMANY GmbH est basée près de Mannheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Fondée par le CEO Peter Ruwe, la société produit des panneaux à réaction électriques de haute technologie avec boîtier en carbone, batteries efficaces et moteurs électriques sans balais. Être à l'avant-garde fait partie de l'ADN de l'entreprise : EWAKE GERMANY utilise la technologie pour construire les planches les plus rapides et les plus légères du marché, révolutionnant les jetboards et transformant l'industrie des sports nautiques.