« En fin de compte, cependant, tout dépend encore de la météo. C'est en partie une blague, en partie vrai — parce qu'en réalité, les prévisions nous disent si l'enneigement peut commencer. Si les conditions sont censées être favorables, nous démarrons le système, en spécifiant où et comment la fabrication de la neige aura lieu. Dans les solutions où les stations de pompage et les vannes sont contrôlées automatiquement, le personnel de supervision définit uniquement les paramètres et la plage de fonctionnement de l'équipement d'enneigement. Dans les systèmes non automatisés, ce travail doit être effectué par des personnes et coordonné en permanence, » dit Mateusz Łukaszczyk, Gestionnaire de secteur chez Supersnow.
L'efficacité de la fabrication de la neige dépend de la quantité d'eau fournie, ainsi que du nombre et de la configuration des buses. Dans le cas des pistolets à neige, la puissance et l'efficacité du ventilateur — qui assure une bonne atomisation des particules de neige — sont également cruciales. Le résultat final est obtenu en optimisant tous les paramètres : débit d'eau, pression, sortie d'air et fonctionnement du ventilateur.
Il est possible de vérifier si le processus de fabrication de la neige fonctionne correctement en analysant la qualité de la neige, y compris sa densité, sa température et son volume. Ces paramètres sont vérifiés à la fois pendant la production et directement sur la pente. Dans la plupart des appareils de fabrication de neige, le processus de régulation est effectué automatiquement, bien que ces paramètres puissent également être contrôlés manuellement.
« En règle générale, nous sélectionnons la qualité de la neige sur une échelle de 1 à 7, et l'automatisation s'occupe du reste. Dans les systèmes manuels, ces paramètres doivent être réglés à la main, » explique Mateusz Łukaszczyk de Supersnow.
Les modèles qui optimisent la production de neige sur les pentes sont utiles pour déterminer les paramètres optimaux de fabrication de neige. Ces modèles analysent la température, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, la température de l'eau et d'autres facteurs environnementaux. Cependant, les conditions locales sont le facteur le plus critique dans la sélection des bons paramètres. Pour cette raison, bien que les prévisions météorologiques soient prises en compte dans la stratégie d'enneigement, elles ne sont pas l'entrée la plus décisive pour le modèle.