OCTOBRE 2022
Ce sont des moments décisifs pour l'énergie éolienne en Europe. Les parcs éoliens ont un rôle crucial à jouer non seulement pour atteindre les objectifs climatiques fixés dans le cadre de l'accord de Paris, mais aussi pour assurer la sécurité énergétique du continent en diversifiant le mix énergétique et en réduisant la dépendance aux sources importées.
Cependant, l'énergie éolienne n'est pas encore à la hauteur de son plein potentiel. Les goulots d'étranglement liés aux permis et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale signifiaient que, en 2021, seulement 17 GW d'énergie éolienne ont été installés en Europe — moins de la moitié de ce dont l'UE aurait besoin pour être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques pour 2030.
Il est plus important que jamais de soutenir de nouveaux projets d'énergie éolienne, c'est pourquoi Siemens est particulièrement fier de permettre de nouveaux projets éoliens marquants tels que la centrale éolienne offshore Hornsea 2 au Royaume-Uni — le plus grand parc éolien opérationnel au monde.
Siemens Financial Services (SFS) a aidé notre client, Ørsted, à fournir plus de 1,3 GW d'énergie à plus de 1,4 million de foyers, soit l'équivalent d'alimenter toute la ville de Manchester.
Par l'intermédiaire de la Banque Siemens, SFS a fourni un financement intelligent et a soutenu un client clé de SFS et Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).
L'usine de Hornsea 2 sera un élément clé pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du gouvernement britannique d'ici 2035.
Avec la crise mondiale actuelle pour l'approvisionnement énergétique et la sécurité, Hornsea 2 apporte une contribution substantielle à la fourniture d'une énergie durable et sûre pour approvisionner les maisons britanniques.
De plus, le projet a généré environ 2 000 emplois au cours de sa construction et créera 130 postes supplémentaires au cours de sa durée de vie opérationnelle.

Le projet réaffirme la position de SFS en tant que principal fournisseur de financement pour les projets renouvelables nouveaux et s'appuie sur la solide relation entre Ørsted et SFS et SGRE.
SFS a été approché au début du processus de financement par emprunt pour rejoindre le club des banques dans le financement par emprunt, tandis que SGRE a fourni 165 turbines de 8 MW ainsi que le contrat de service. Hornsea 2 est un excellent ajout à notre portefeuille d'éoliennes offshore de premier plan et une confirmation claire de l'engagement de SFS envers le financement de projets durables.
Et c'est loin d'être le seul exemple de la façon dont SFS soutient la transition énergétique. Il fournit également un financement au parc éolien offshore Borkum Riffgrund 3 d'Ørsted au large de la côte nord de l'Allemagne.
Siemens Bank participe au financement à long terme de ce qui sera le premier parc éolien offshore sans subvention d'Allemagne, SFS agissant en tant qu'arrangeur principal mandaté aux côtés de sept autres prêteurs. Une fois opérationnel, le parc éolien de 900 MW sera le plus grand parc éolien offshore d'Allemagne, avec 83 turbines de 11 MW fournies par Siemens Gamesa.