Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Femme avec des lunettes utilisant une tablette avec la forme de cybersécurité Siemens à côté d'elle.
Siemens Xcelerator

Cybersecurity pour l'avenir numérique

Pourquoi la cybersécurité ?

Les cyberattaques causent d'immenses dégâts. Malgré des statistiques alarmantes, en particulier les petites entreprises négligent souvent leur sécurité numérique, ce qui en fait des cibles faciles pour les cybercriminels.

Nouvelles menaces

Cybersecurity est dynamique : Les nouvelles menaces, telles que celles posées par l'IA, et les techniques de piratage nécessitent des mesures de protection constamment mises à jour et une formation des employés.

Solutions pour les entreprises

La numérisation comporte des risques, mais la cybersécurité ciblée permet une transition sécurisée — même pour les petites entreprises. Les normes de Security et les réglementations internationales aident à repousser efficacement les cybermenaces.

Cybersecurity sur Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator offre des solutions complètes de cybersécurité. Des exemples de partenaires comme Sunrise et acre démontrent comment les entreprises peuvent mettre en œuvre une numérisation sécurisée et minimiser les risques.

Pourquoi la cybersécurité ?

Installations de production désactivées, données clients volées, technologies de pointe : Cybersecurity devrait faire partie intégrante de toute stratégie de numérisation. Nous montrons comment ça peut fonctionner !

La numérisation et le réseautage croissants apportent sans aucun doute de nombreux avantages — mais ils comportent également des risques accrus : les cyberattaques sont devenues une menace sérieuse. Selon des enquêtes menées par l'association numérique allemande Bitkom, 72 % des entreprises ont été touchées par le vol, l'espionnage industriel ou le sabotage l'année dernière — ce qui a entraîné des dommages totaux de 200 milliards d'euros. Sur ce montant, 35,3 milliards d'euros étaient dus à des dommages à l'image de l'entreprise auprès des clients ou des fournisseurs, ainsi qu'à une couverture médiatique négative. 35 milliards d'euros supplémentaires étaient dus à des dommages causés par la défaillance, le vol ou les dommages aux systèmes d'information et de production ou aux processus commerciaux. 21,5 milliards d'euros supplémentaires ont été attribués aux pertes de revenus dues à la perte d'avantages concurrentiels.

Malgré ces chiffres alarmants, de nombreuses entreprises — en particulier les plus petites — ne prennent pas suffisamment soin de leur sécurité numérique. C'est une idée fausse d'espérer que les cybercriminels ne s'intéressent pas aux « petits poissons » — l'inverse est vrai : les petites et moyennes entreprises avec une faible protection sont des cibles faciles pour les cybercriminels.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Pas de numérisation sans cybersécurité

Cybersecurity commence par le choix d'un mot de passe sécurisé et s'étend à des solutions technologiques plus complexes, telles que des pare-feu ou des principes de confiance zéro. En principe, deux domaines de la cybersécurité peuvent être distingués : la Security des technologies de l'information (TI) et la Security des technologies opérationnelles (OT). Alors que le premier traite principalement de la sécurité des données dans les systèmes et réseaux informatiques, la sécurité OT fait référence à la sécurité de la technologie opérationnelle — en particulier du matériel et des logiciels utilisés pour surveiller et contrôler les systèmes opérationnels, les processus et les réseaux.

Nouvelles menaces

De plus, la cybersécurité n'est pas un sujet statique. De nouvelles menaces émergent constamment, nécessitant des mesures de protection à trouver. Si la cybersécurité est imaginée comme une porte verrouillée, il y a des tentatives continues et de nouvelles techniques pour prendre la serrure, scier à travers la porte ou voler la clé. Les technologies perturbatrices innovantes, telles que l'intelligence artificielle, permettent aux cybercriminels de développer de nouvelles façons d'exploiter les vulnérabilités. Cela augmente également de manière exponentielle la vitesse des cycles de piratage. Pour cette raison, les solutions de protection doivent s'adapter en permanence à l'évolution des menaces, et une surveillance continue est essentielle.

L'employé en tant que vulnérabilité

Enfin et surtout, les employés jouent également un rôle majeur dans la protection d'une entreprise contre la cybercriminalité. Toute personne qui exploite un ordinateur, un smartphone ou tout autre appareil au sein du réseau de l'entreprise, ou qui est responsable du fonctionnement sécurisé des appareils ou réseaux informatiques et OT, présente un point d'entrée potentiel.

Pour combler de telles failles de sécurité, une formation régulière des employés est utile en plus des mesures techniques. De plus, les entreprises devraient élaborer un plan d'urgence pour de telles tentatives d'extorsion afin de pouvoir réagir rapidement et correctement en cas d'urgence.

Solutions pour les entreprises

Pour les entreprises, la question se pose souvent de savoir si une numérisation plus rapide apporte non seulement des avantages économiques, mais augmente également rapidement les risques.

Une numérisation réussie est impossible sans une cybersécurité robuste. Investir dedans justifie non seulement le coût, mais permet également aux entreprises de saisir les opportunités de la transformation numérique. Avoir des partenaires de confiance à vos côtés est essentiel - c'est là que la plateforme Siemens Xcelerator entre en jeu.

En tant que l'un des cinq principes de conception, la cybersécurité est un élément fondamental de la plateforme Siemens Xcelerator. La plateforme vise à permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique sans compromettre la cybersécurité. Cela commence par les normes de sécurité de la plateforme elle-même et les produits proposés dessus. Siemens Xcelerator adhère aux lignes directrices des normes internationales de l'industrie, telles que ISO/IEC 27001, IEC 62443 et la directive NIS-2. De plus, les fournisseurs sur la plateforme sont tenus d'assurer la sécurité de leurs produits et services avec des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Cybersecurity joue également un rôle crucial dans la sélection des produits sélectionnés : La plateforme offre de nombreuses solutions sur mesure et spécifiques sur le sujet.

Cybersecurity sur Siemens Xcelerator

Les produits sur la plateforme d'affaires Siemens Xcelerator sont centrés sur les clients et leurs besoins individuels — des grandes aux moyennes et petites entreprises. Le portefeuille soigneusement préparé comprend des solutions Siemens complétées par des offres et des services de fournisseurs spécialisés. De plus, ces fournisseurs de l'Siemens Xcelerator ecosystem ont la possibilité d'offrir leurs produits et de développer de nouvelles solutions à l'aide des produits Siemens ou en collaboration avec d'autres fournisseurs. Pour les entreprises en voie de transformation numérique, cette variété signifie simplement que Siemens Xcelerator offre ce dont elles ont besoin pour relever leurs défis actuels.

Certaines des solutions de cybersécurité proposées comprennent :

  • Gestion des vulnérabilités :

    Outils pour identifier et gérer de manière proactive les vulnérabilités dans vos systèmes.

  • Cyberdéfense :

    Produits et services avancés offrant une protection complète contre les cyberattaques.

  • Sécurité du réseau :

    Solutions spécialisées pour sécuriser les réseaux, y compris les infrastructures critiques.

  • Soutien continu :

    Surveillance et support 24 heures sur 24 pour surveiller et soutenir en permanence les technologies opérationnelles.

  • Conformité réglementaire :

    Conseils d'experts sur le respect des réglementations en matière de cybersécurité telles que NIS 2 ou l'Agence du revenu de l'UE.

  • Analyse des risques et tests de pénétration :

    Analyses complètes de cybersécurité, y compris des tests de pénétration pour identifier et évaluer les risques potentiels.

  • Résilience post-incident :

    Conseils et services de sauvegarde et de reprise après sinistre pour réagir rapidement après un incident de sécurité.

Exemples Cybersecurity sur Siemens Xcelerator

Avec ces offres complètes, Siemens Xcelerator vise à transformer les défis pour les entreprises de toutes tailles en nouvelles opportunités. Par exemple, le spécialiste suisse des communications « Sunrise » fournit des réseaux privés mobiles rapides et fiables via l'Siemens Xcelerator ecosystem, qui peuvent être utilisés pour la gestion sécurisée et efficace des systèmes IT et OT. La société « acre », spécialisée dans la sécurité physique et numérique, propose des solutions de sécurité intégrées allant de la sécurité des données à la protection des locaux et des employés. Les autres produits et services du portefeuille de cybersécurité de la plateforme Siemens Xcelerator sont également conçus pour aider les entreprises à bénéficier de la numérisation tout en réduisant considérablement les risques de sécurité.

Commencez votre voyage