Passer au contenu principal

La production indonésienne de cacao adopte l’Internet des objets

Pour faire avancer l’industrie nationale du cacao, l’Indonésie combine l’enseignement et la formation sur le terrain avec l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées et l’automatisation des processus numériques. L’objectif est une production de chocolat compétitive à l’échelle mondiale.

image de poudre de cacao

L’Indonésie est l’un des plus grands producteurs mondiaux de cacao, occupant la troisième place derrière la Côte d’Ivoire et le Ghana. La diversité climatique et pédologique de cette nation insulaire permet d’obtenir des variétés de cacao de grande qualité aux saveurs uniques et riches. Bien que regorgeant de potentiel, le secteur souffre d’un manque de technologies et d’infrastructures, d’une faible productivité, de problèmes de qualité et d’un accès limité à des marchés haut de gamme offrant des prix stables.

Cocoa Teaching and Learning Industry (CTLI) est une entreprise financée par l’État et gérée par l’Universitas Gadjah Mada (UGM) à Batang, sur l’île de Java. Son objectif est de faire progresser l’industrie cacaoyère indonésienne en « offrant aux agriculteurs des formations et un accès aux technologies, en développant un réseau plus performant et plus stable, et en établissant des normes de certification et de qualité conformes aux marchés internationaux », explique Nur Muhib, directeur général de l’UGM CTLI.

Digital transformation est indispensable pour une entreprise orientée vers l’exportation comme nous.
Nur Muhib, Directeur général de l’Université Gadjah Mada, Enseignement, apprentissage et industrie du cacao (CTLI)

La clé de la compétitivité dans le secteur du cacao : la transformation numérique

CTLI produit actuellement 50 tonnes de cacao par an, soit la moitié de sa capacité totale. Afin de garantir que davantage de matières premières répondent aux normes des fabricants, l’entreprise a adopté des solutions numériques. « La transformation numérique est indispensable pour une entreprise tournée vers l’exportation comme la nôtre », poursuit Nur Muhib.

Les technologies d’automatisation sont omniprésentes chez CTLI. Les moteurs critiques sont équipés de capteurs de vibrations Simatic CSM2000 et font l’objet d’une analyse via le système de surveillance de l’état (CMS) X-Tools de Siemens. Le système de pesage Simatic Siwarex simplifie le processus de remplissage de beurre de cacao.

Le Simatic PCS 7, intégré sans fil, permet aux ingénieurs de maintenance de surveiller à distance les moteurs et les pompes via des tablettes Simatic et des smartphones grand public. Le pare-feu Simatic Scalance S protège le réseau contre les intrusions extérieures.

« Grâce à l’IIoT, nous pouvons superviser et contrôler l’usine en temps réel, de n’importe où et à tout moment », explique Nur Muhib.

Un homme appuie sur un bouton sur l’écran d’une tablette.

L’IA et le Golden Batch

Un homme portant un casque de chantier utilise une tablette pour vérifier une armoire électrique.

L’usine est en outre équipée du logiciel Siemens Process Monitoring Analytics (PMA), basé sur l’intelligence artificielle. À partir des données fournies par les capteurs de la machine à torréfier, ce logiciel est capable d’apprendre et de se perfectionner pour produire le « Golden Batch » : un lot obtenu en un temps record, de la manière la plus économe en énergie possible et avec la meilleure qualité qui soit.

En garantissant des processus et des résultats de qualité, nous pouvons donner vie au concept « de la fève à la tablette ».
Dr Hargo Utomo, Directeur du développement commercial et de l’incubation, Université Gadjah Mada

Le big data donne vie au concept « de la fève à la tablette »

CTLI s’appuie sur la suite d’applications IoT industrielles Insights Hub pour surveiller ses plantations. Il développe actuellement une application pour prédire la qualité des rendements de cacao en fonction des conditions météorologiques. Les mégadonnées joueront un rôle clé dans l’optimisation de la production de chocolat. « Nous allons analyser davantage toutes les données historiques stockées dans le centre de données », explique le Dr Hargo Utomo, directeur du développement des affaires et de l’incubation à l’Université Gadjah Mada.

L’Indonésie cherche également à augmenter la demande globale de produits à base de cacao biologiques et durables et à développer des dérivés à haute valeur ajoutée, tels que le chocolat, les boissons au chocolat et les cosmétiques à base de cacao. Le Dr Hargo Utomo conclut : « En garantissant des processus de qualité et des résultats de qualité, nous pouvons donner vie au concept du « hargo à la barre ».

avril 2023

Contacter :
Astri Ecaputri
Danu Setyo Nugroho