Passer au contenu principal
Case study: Building X

Cap sur la feuille de route climatique de Stuttgart

Stuttgart vise à être climatiquement neutre d’ici 2035, dix ans plus tôt que ne l’exige la loi fédérale allemande sur le changement climatique. Pour atteindre cet objectif, la société de services publics municipaux Stadtwerke Stuttgart met en œuvre un concept de durabilité avec Siemens, en commençant par son propre siège social.

La « voie de Stuttgart » : la neutralité climatique d’ici 2035

Pourquoi avons-nous choisi cette voie difficile alors qu’une solution plus simple s’offrait à nous ? Atteindre la neutralité carbone d’ici 2045, telle est l’obligation légale. Mais Stadtwerke Stuttgart a décidé d’emprunter la « voie de Stuttgart », avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone dès 2035.

Les services municipaux et leur défi sur la voie de la neutralité climatique

Les services municipaux sont le moteur de la transition énergétique. En tant que prestataires de services généraux pour des secteurs clés tels que l'énergie, les transports et le bâtiment, ils peuvent servir de modèle en menant la transition énergétique. Pour atteindre l’objectif climatique de la ville de Stuttgart, il faut réduire les émissions de 3,6 mégatonnes d’équivalent CO₂ par an – un défi de taille pour le groupe Stadtwerke Stuttgart.

Partenariat technologique avec Stadtwerke Stuttgart

Le groupe Stadtwerke Stuttgart définit des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs ambitieux et met en œuvre un concept de développement durable complet en collaboration avec Siemens dans le cadre d’un partenariat technologique. Des produits, des solutions et des services sont utilisés dans un large éventail de projets liés à l’efficacité énergétique, à l’énergie et aux zones résidentielles. La plateforme commerciale Siemens Xcelerator, ouverte et interopérable, constitue la base d’applications inter-bâtiments. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Siemens fournit les capteurs et les logiciels. Nous travaillons avec les experts en énergie de Stadtwerke Stuttgart pour développer des concepts énergétiques et de chauffage pouvant être intégrés dans les systèmes des clients sur la base des données et des fonctionnalités ainsi obtenues.

Portefeuille modulaire, solutions sur mesure

Stylized blue and white graphic design with letter 'S' centered among abstract geometric shapes and flowing lines.
Select...

Building X

Building X is a suite of AI-driven and open-platform applications for building management. It eliminates complexity, reduces data silos, and improves building performance.

Building X offers the following advantages for the building in Kesselstrasse:

360° Viewer: Photorealistic image as a digital twin. The 360° Viewer provides a continuous overview by displaying a virtual 3D environment.

Energy Manager: The energy consumption, costs and CO2 emissions of the building are recorded and analyzed so that optimization measures can be defined at an early stage.

Operations Manager: For monitoring a wide range of building installations and applications – in real time and from a single location. This makes it possible to respond to faults faster, thus minimizing downtimes and improving business continuity.

Lifecycle Twin: Serves a central data hub. It provides end-to-end visibility and comprehensive management for technical building services and all of the building’s assets, as well as efficient work order management in a virtual environment.

Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.
« L’association de l’expertise de Siemens en matière de gestion des bâtiments et de la nôtre dans le secteur de l’énergie permet de créer des solutions qui nous aident non seulement à atteindre nos propres objectifs de développement durable, mais aussi à accompagner d’autres organisations dans leur transition énergétique. »
Peter Drausnigg, Directeur Technique, Stadtwerke Stuttgart

New headquarters to become a sustainability showcase

The conversion and modernization of an existing building at Kesselstrasse 23 in Stuttgart can be seen as the reference and starting point of the technology partnership.

A golden retriever puppy sits on grass, looking up with bright eyes and a curious expression.

A person is standing in front of a large window, looking out at a city skyline.

La première mesure concrète consiste en la modernisation du futur siège social du groupe Stadtwerke Stuttgart. Ce nouveau site est appelé à devenir une vitrine de la durabilité et des pratiques de travail modernes. À cette fin, le complexe de bureaux, y compris l’entrepôt et les ateliers situés au 23 Kesselstrasse, est en cours de transformation et d’agrandissement selon un concept global de durabilité. Cela implique, entre autres, l’utilisation d’énergies renouvelables et une gestion efficace de la consommation énergétique. La technologie fournie par Siemens répond aux critères actuels de numérisation et de durabilité, et englobe de nouveaux systèmes d’automatisation des bâtiments et des locaux, des technologies de sécurité et des applications logicielles. De plus, le modèle Software-as-a-Service (SaaS) fournit à Stadtwerke Stuttgart une technologie de pointe adaptée à ses besoins, qui peut être ajustée de manière flexible au cours du projet.

Lors de l’inauguration : (de gauche à droite) Peter Drausnigg, directeur général de Stadtwerke Stuttgart, et Carsten Koch, responsable des solutions et des services chez Siemens Smart Infrastructure à Stuttgart (Source de l’image : Stadtwerke Stuttgart/Moritz Tewes).

Reduction of energy consumption

  • Reduction of energy consumption through intelligent control technology
  • Comprehensive efficiency projects
  • Solutions for optimal waste heat recovery
  • Energy rehabilitation

Onsite generation of renewable energies

  • Solutions for energy self-sufficiency
  • Energy storage systems and green charging
  • Optimized emergency power supply and UPS concepts
  • Renewable hydrogen solutions

CO₂ neutrality through carbon compensation projects

  • Strategy and roadmap for decarbonization
  • Participation in the energy and flexibility market
  • Optimization of network charges, flexibility

The journey continues...

As well as integrated parking and visitor management, further joint measures are being planned as part of the technology partnership:

  • Innovation day: Innovative topics about the future will be discussed and solutions based on state-of-the-art technologies, such as virtual reality, artificial intelligence and building twin, will be discussed
  • Sustainability workshop: The jointly implemented projects will be evaluated to identify potential optimizations
  • Showrooms: The design of a section of the new showroom at Kesselstrasse 23 is already in full swing. In the showroom, you can see and experience the interplay of technology and consulting expertise on both the producer and the consumer side in a variety of showcases
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

At the opening: (from left) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Image source: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes)

Podcast: Siemens & Stadtwerke Stuttgart

In the episode you will learn how we implement smart energy management for water, electricity, and mobility.

Contenu connexe