Passer au contenu principal

Actemium construit l’entrepôt de demain pour Terumo

Grâce à une solution 100 % Siemens pour du matériel et logiciel, l’entrepôt entièrement automatisé se distingue par sa durabilité, son efficacité et sa fiabilité.

Terumo, producteur japonais de matériel médical, souhaitait rénover son entrepôt de Leuven après un quart de siècle de service. Le défi : construire un tout nouvel entrepôt entièrement automatisé et continu, sur la base de la meilleure technologie qui soit pour des applications hautement dynamiques. Ceci, sans interrompre l’approvisionnement de production. Le partenaire industriel Actemium a relevé le défi et, avec une solution 100 % Siemens pour du matériel et logiciel, a mis en place un projet exemplaire – y compris en termes de durabilité.

Des attentes élevées

Pour faire face à la croissance de la production, Terumo Belgique a décidé en 2024 de construire un nouvel entrepôt. En effet, la capacité de 5000 palettes était devenue trop limitée et les délais de traitement n’étaient pas optimaux. De plus, l’entrepôt avait déjà 35 années de service au compteur. Un renouvellement s’imposait donc.

Lorsqu’Actemium a rencontré Terumo pour la première fois en septembre 2024, la question se composait de trois parties :

  • une extension de la capacité de stockage (+70 %) dans le même espace ;
  • sans interruption des activités ;
  • de la manière la plus durable, la plus efficace et la plus fiable.

À titre d’illustration de ce dernier point, Actemium devait s’assurer que les nouvelles grues dans l’entrepôt fonctionnant en continu étaient disponibles au moins 98 % du temps. Ou encore, qu'un camion puisse être déchargé en 30 minutes et rechargé en 45 minutes. Terumo a laissé à Actemium le soin de déterminer avec précision le matériel et logiciel à utiliser. La confiance a été de mise dès le départ, appuyée par des collaborations fructueuses dans d’autres domaines.

Actemium - Expectations

L’approche par phase porte ses fruits

« Comme nous avions carte blanche pour nos choix technologiques, nous avons rapidement opté pour Siemens », explique Wim Serruys, Project Automation Engineer chez Actemium. « D’une part, comme l’ancien entrepôt fonctionnait sur des PLC SIMATIC S5 de Siemens, nous pouvions relier facilement l’ancien et le nouveau système. Il s’agit d’un point important pour envoyer des palettes de l’ancienne partie à la nouvelle sans problème lors de la transition, par exemple. Celles-ci continuent de former un tout. D’autre part, en tant que partenaire de Siemens depuis des décennies, nous savons qu’avec leurs solutions, nous travaillons selon les dernières normes. Cette garantie de qualité a tout de suite séduit Terumo. »

Les travaux sur site ont commencé en mai 2025 et la première phase a été achevée en fin d’année. Wim Serruys : « Nous entrons à présent dans la deuxième et dernière phase, au cours de laquelle deux autres grues d’empilage suivront. Une différence de taille par rapport à la première phase est que nous effectuerons les Factory Acceptance Tests avec un digital twin. Cela nous permet d’exécuter rapidement plusieurs scénarios de test dans un environnement virtuel mais réaliste. Cette visualisation donne tout de suite vie à l’ensemble du projet chez Terumo. »

À propos de Terumo et d'Actemium

Terumo, entreprise japonaise de technologie médicale active dans plus de 160 pays, développe des solutions fiables et innovantes qui soutiennent les professionnels de la santé et améliorent la vie des patients.

Actemium Belgique conçoit, réalise et soutient des processus industriels et fournit des conseils dans ce domaine. Ils proposent également des services et des formations.

Le renouvellement complet des installations mécaniques, électriques et de contrôle de l’entrepôt – y compris trois grues d’empilage entièrement automatiques – prendra un an.
Wim Serruys, Project Automation Engineer, Actemium

Totalement durable

Le nouvel entrepôt s’inscrit aussi parfaitement dans la stratégie de durabilité de Terumo. L’efficacité énergétique, l’utilisation responsable des matériaux et la compliance en sont les éléments fondamentaux.

Efficacité énergétique

  • Récupération d’énergie : le système d’entraînement SINAMICS S120 récupère l’énergie de freinage des grues par le biais d’une commande CC, avec laquelle il alimente d’autres applications.
  • Pas de pics d’énergie : le variateur de fréquence polyvalent SINAMICS G120C évite les pics d’énergie lors du démarrage des bandes transporteuses.
  • Consommation économe : toutes les bandes transporteuses sont pilotées par des entraînements, les déplacements se déroulant de manière plus économe en énergie et mieux contrôlée.
  • Routage intelligent : le Warehouse Control System pilote en continu les palettes vers l’emplacement optimal selon l’itinéraire le plus approprié.
  • Moteurs plus légers : en utilisant les moteurs en mode 87 Hz, ils sont plus petits et plus légers, ce qui rend les applications de grue plus économes en énergie.

Utilisation responsable des matériaux

  • Maintenance efficace : le client a besoin d’un minimum de pièces de rechange pour que tout se déroule sans problème au fil des années.
  • Moins d’usure : une approche ramp up et ramp down bien conçue minimise les contraintes des pièces mécaniques.
  • Aménagement intelligent de l’espace : l’entrepôt de grande hauteur est extrêmement compact, ce qui permet de réduire la surface au sol et de libérer de l’espace à d’autres fins.

Compliance

  • Conformité NIS2 : le système cyber-sécurisé répond à la législation européenne la plus récente – un point essentiel pour les entreprises du monde médical.
  • Connexions sécurisées : le système de visualisation innovant WinCC Unified pour l’automatisation permet de s’identifier en toute sécurité sur différents appareils, même à distance.

Moins de partenaires, plus de rapidité et de flexibilité

Comme l’entrepôt est développé uniquement avec des solutions Siemens – de PLC et d’IHM à des systèmes d’entraînement et réseaux –, une coordination entre plusieurs partenaires n’est pas nécessaire. « Cela reste bien sûr une possibilité s’il le faut, mais c’est un luxe de travailler avec un seul partenaire polyvalent », déclare Wim Serruys. « De plus, nous pouvons tout développer en un seul lieu. Et ce, avec plusieurs experts en logiciel simultanément via Multiuser Engineering dans TIA Portal. »

« En termes de planification aussi, ce projet a été un cas d’école de flexibilité. Ainsi, dans la première phase, nous avons dû appuyer un instant sur le bouton pause pour des interventions en matière de sécurité incendie, comme l’installation de détection de fumée et de compartimentage coupe-feu. Lorsque vous n’avez pas à tenir compte d’autres parties, il est un peu plus facile de réagir rapidement. »

La confiance mutuelle, qui a caractérisé ce projet dès le départ, est ainsi maintenue. Ensemble, Terumo et Actemium mettent en place l’entrepôt de demain – un maillon essentiel dans la mission de Terumo pour élever les soins de santé à un niveau supérieur.