Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Innovatiivinen mikroverkko Upper Blinkwaterissa, Etelä-Afrikassa, tuottaa kestävää uusiutuvaa sähköä, voimaannuttaa yhteisöjä ja edistää paikallista kehitystä.

Voima vihdoin

Noin 1,2 miljardilla ihmisellä ympäri maailmaa ei ole vielä sähköä. Mikroverkot voivat tuoda sähköä syrjäisimpiin paikkoihin käyttämällä uusiutuvia energialähteitä ilmastoneutraalien ja kestävien ratkaisujen varmistamiseksi. Ylä-Blinkwater, Etelä-Afrikka, toimii mallina tälle lähestymistavalle.

Kun Neliswa Gaju haluaa tietää, mitä maailmassa juuri nyt tapahtuu, hän menee olohuoneeseen ja käynnistää television. Se voi kuulostaa triviaaliselta tai tylsältä, itsestään selvältä rutiinilta. Mutta se ei ole! Koska Neliswa asuu Upper Blinkwaterissa Etelä-Afrikan Itä-Kapilla noin 200 kilometriä Port Elizabethista koilliseen. Pieni kylä, jossa on noin 70 taloutta, on niin syrjäinen, ettei sitä ollut kytketty valtakunnalliseen sähköverkkoon. Täällä ei ollut pitkään sähköä ennen vuotta 2020, jolloin asennettiin pieni itsenäinen sähköverkko - ns. Mikroverkko. Hankkeessa on mukana monia erilaisia yrityksiä ja yhdistyksiä, jonka aloittivat Etelä-Afrikan Itä-Kapin maakunta ja Saksan Ala-Saksin osavaltio.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Kaikki on helppoa nyt

”Elämämme oli hyvin, hyvin vaikeaa vanhempiemme aikaan, vanhaan aikaan”, Neliswa sanoo. ”Tuolloin käytimme tulta ruoanlaittoon, jopa lämpimän veden valmistamiseen. Joka aamu herää aikaisin aamulla ja tekee sitä työtä. Ja ruoanlaittoa, kaikkea mitä teimme tulella. Jopa valaistus, käytimme kynttilöitä ja parafiinia sytyttämiseen yöllä. Nyt kaikki on muuttunut. Kaikki on helppoa! Voimme käyttää sähköä ruoanlaittoon, silitykseen, jääkaappiin, pesukoneisiin. Meillä on sähkövalot ja televisiot. Voimme katsella kaikkea, jopa ulkomailta.”

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

Upper Blinkwaterin mikroverkko koostuu kolmesta pääkomponentista: aurinkosähköjärjestelmästä (75 kWp), dieselgeneraattorista ja akun varastointijärjestelmästä. ”Älyverkko on kytketty ja ohjattu Siemensin komponentit ”, selittää Desmond Mabilo Siemens Smart Infrastructuresta, joka oli mukana järjestelmän asennuksessa. ”SICAM Microgrid Controller ohjaa energialähteitä (PV, dieselgeneraattori, akku) ja kuormanpoistomoduuli varmistaa, että sähkö käytetään optimaalisesti. Tällä järjestelmällä varmistamme, että jokaisessa kotitaloudessa on vähintään tarpeeksi energiaa matkapuhelimen laturin, television, satelliittiantennin ja vedenkeittimen käyttämiseen. Lisäksi siellä on joitain yhteisiä pesukoneita ja muutamia kaupallisia koneita.”

Kestävä ratkaisu

”Dieselgeneraattoria, joka ei tietenkään ole kestävä, käytetään vain, kun aurinkokunta ei voi toimia ja akkuvarasto on tyhjä”, Desmond sanoo. ” Viimeisen kolmen vuoden aikana Upper Blinkwater on jo pystynyt tuottamaan noin 90% sähköstään aurinkosähkön avulla. Varmistaaksemme, että pärjäämme vielä paremmin tulevaisuudessa, integroimme myös pieniä tuuligeneraattoreita mikroverkkoon. Analyysit ovat osoittaneet, että Ylä-Blinkwaterissa on riittävästi tuulta. Siksi odotamme, että tulevaisuudessa meidän tarvitsee käyttää dieselgeneraattoria täällä vain hyvin harvoin ja pystymme toimittamaan kotitalouksille yksinomaan kestävää sähköä.”

Mahdollisuus irtautua köyhyydestä

”Oli hämmästyttävää nähdä taloudellinen toiminta, joka käynnistyi pelkästään sähkön toimittamisesta. Kun tulimme tänne ensimmäistä kertaa, tässä pienessä yhteisössä oli hyvin vähän taloudellista toimintaa. Suuri osa kaupasta oli itse asiassa vaihtokauppaa”, sanoo Lamo Solarin perustaja ja toimitusjohtaja Tshibvumo Sikhwivhilu. ”Nyt, neljä vuotta myöhemmin, olimme hämmästyneitä muutoksista. Esimerkiksi, on paikallinen puuseppä, joka pystyy valmistamaan tuoleja ja pöytiä uusiutuvan vihreän sähkön avulla tarjotakseen ja myymään niitä. Nuo tuolit saattavat tuntua ylellisyydeltä tai joltain, jolla istua, koska ne ovat huonekaluja, mutta tuolin vaikutus ulottuu paljon pidemmälle kuin mitä näemme paljaalla silmällä, koska koulut ja lapset voivat kokoontua yhteen paikkaan istuen jotain paljon mukavampaa eikä puiden alla oppia. Pieni askel irtautua köyhyyden kierteestä. ”

Ratkaisu monelle kylälle

Upper Blinkwater ei ole yksittäistapaus. Pelkästään Etelä-Afrikan Itä-Kapin maakunnassa noin 25 prosenttia maaseudun kylistä ei ole kytketty sähköverkkoon. Maailmanlaajuisesti noin 1,2 miljardilla ihmisellä ei ole sähköä, ja siksi he ovat periaatteessa suljettuja monista mahdollisuuksista elää, käydä kauppaa ja kommunikoida keskenään. Mikroverkot luovat näille ihmisille uusia näkökulmia ja ovat samalla kestäviä.
Neliswa sanoo: ”Etelä-Afrikan uutiset ovat täynnä raportteja sähköpulasta. Monet ihmiset valittavat kuormanpoistosta (sähkön tilapäinen katkaiseminen verkon ylikuormituksen vuoksi). Meillä ei ole sitä ongelmaa Upper Blinkwaterissa. Sähkö on vakaa.”

Aenne Barnard, elokuu 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Kiehtova tutkimus ja teknologia

Näkemyksiä tutkimuslaboratorioistamme ja teknisestä taustasta

Siemens-logo värikkäällä abstraktilla taustalla, jossa on sekoitus sinisiä, vihreitä ja keltaisia värejä.