Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Lähikuva vedessä kelluvista mikromuoveista, jotka korostavat ympäristön pilaantumista.

Kasvit ovat uutta muovia: Mikromuovi ei ole mikroongelma

PlantSwitchin mukaan: ratkaisu mikromuovin pilaantumisen torjumiseksi on kasvit.

HUHTIKUU 2024

Sen mukaan Kansalliset terveyslaitokset (NIH), mikromuovia (MPS) löytyy kaikkialta ympäristöstä, mukaan lukien hengittämämme ilma, syömämme ruoka ja juomamme vesi. Tutkijat ovat löytäneet mikromuovihiukkasia syrjäisten saarten jokista ja järvistä, Fuji-vuoren yläpuolella olevista pilvistä ja Etelämantereen lumesta korostaen niiden läsnäoloa kaikkialla maailmassa.

Mutta mitä ne ovat? Mitkä ovat nämä mikrohaitat, jotka luovat makroongelman?

MP:t luokitellaan ihmisen tekemän, pitkäketjuisen polymeerimateriaalin (muovi) fragmenteiksi, jotka ovat vähemmän kuin viisi millimetriä pitkä — vain yhden riisinjyvän kokoinen. Niiden pitkäikäisyys kestää tuhansia vuosia, kun kansanedustajat muodostuvat pienemmiksi palasiksi ja irtoavat suuremmista kappaleista. Tämä voi tapahtua kaupallisen tuotekehityksen aikana tai muovituotteiden, kuten renkaiden, vesipullojen ja kauneudenhoitotuotteiden pakkaamisen, hajoamisen aikana.

Joskus MP:itä valmistetaan tarkoituksella hartsipelleteinä ja käytetään uudelleen erilaisten esineiden, kuten kertakäyttöisten ruokailuvälineiden, lelujen, aurinkolasien ja jopa huonekalujen, valmistukseen. Huolimatta pyrkimyksistä kierrättää näitä esineitä, eläimet ja ihmiset nauttivat kansanedustajia edelleen hälyttävällä nopeudella.

Keskimäärin ihmiset kuluttavat karkean vastineen a luottokortin arvo muovia joka viikko — noin 5 grammaa. Ajattele sitä:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Lähimmän supermarketin muovipussi lentää auton ikkunasta moottoritiellä, tarttuu suureen ilmaan ja pääsee Meksikonlahdelle. Täällä se hajoaa pienemmiksi paloiksi ajan myötä, ja paikallinen punapperin yhteisö syö sen.

Päätät viedä perheesi herkulliselle aterialle paikallisessa ravintolassa juhlimaan syntymäpäivää ja arvaa, mikä on lueteltu ”päivän saaliiksi”? Kyllä, se punainen snapper.

Kansanedustajia löytyy myös juomavesi ja sillä voi olla vakava vaikutus ihmisten terveyteen. Tutkijat uskovat että nieltynä MP:t voivat aiheuttaa oksidatiivista stressiä, DNA-vaurioita, elinten toimintahäiriöitä, aineenvaihduntahäiriöitä, immuunivastetta ja neurotoksisuutta... vain muutamia mainitakseni.

Miten pysäytämme tämän? PlantSwitchin toimitusjohtajan ja perustajan Dillion Baxterin mukaan ratkaisu on kasvit.

PlantSwitchillä tehtävämme on korvata kaikki öljypohjaiset kertakäyttöiset muovit kasveilla”, Baxter sanoi. ”Käsittelemme maatalouden jäämät, kuten riisin kuoret ja vehnän oljet, kasvipohjaiseksi hartsiksi, jota voidaan käyttää lähes kaikenlaisten muovituotteiden valmistukseen.

PlantSwitch, joka avasi tuotantolaitoksen Yhdysvaltoihin, tekee yhteistyötä paikallisten tilojen kanssa muuttaakseen maatalousjäämät kompostoitaviksi pelleteiksi. Valmistajat käyttävät tätä biomuovihartsia valmistamaan kaikkea ruokailuvälineistä, kosmetiikkasäiliöistä, hammasharjoista ja kahvipaloista.

Käyttämällä omaa teknologiaansa PlantSwitch on löytänyt tavan luoda edullinen, biopohjainen materiaali, jonka ominaisuudet muistuttavat perinteisiä muoveja ja joka on kompostoitavissa takapihalla. ”Tie tänne on ollut pitkä”, Baxter sanoi, ”mutta olemme pystyneet työskentelemään teknologia-, rahoitus- ja kehityskumppaneiden kanssa, jotka ovat auttaneet meitä luomaan todella kestävän tuotteen, josta olemme ylpeitä.”

He aloittivat kaupallisen tuotannon 50 000 neliömetrin kaupallisella tuotantolaitoksella, jonka kapasiteetti on 25 000 tonnia vuodessa. Siemensin ekosysteemillä oli ratkaiseva rooli ensimmäisen toimipaikkansa käynnistämisessä:

Siemensin rahoituspalvelut (SFS) tuettiin 5 miljoonan dollarin luottolimitillä laitteiden hankkimiseksi uudelle laitokselle, mukaan lukien hiomakoneet, kuljetinjärjestelmä ja ekstruuderit.

Siemensin digitaaliteollisuus (DI) on auttanut saamaan uuden laitoksen käyttöön ja työskennellyt suoraan PlantSwitchin kanssa varmistaakseen, että kaikilla laitteilla on Siemensin tekniset tiedot ja varaosapalvelut.

Siemensin älykäs infrastruktuuri (SI) on auttanut hankkimaan vaihtoehdon kytkentätauluille sen jälkeen, kun PlantSwitch koki viivästyksiä virran saamisessa uuteen laitokseen.

”Siemensin tiimi on ollut erittäin arvokas kumppani muovin tulevaisuuden rakentamisessa. Aloitimme yhteistyön PlantSwitchin kriittisessä käännekohdassa, ja ne ovat tärkeä syy menestykseemme. He ovat tukeneet monia eri tavoitteita ja osoittaneet korkeatasoista asiantuntemusta kussakin kategoriassa”, sanoi Baxter PlantSwitchin yhteistyöstä Siemensin kanssa.

Kun PlantSwitch lisäsi tuotantoa, heidän tavoitteenaan on käyttää satoja formulaatioitaan kilpailemaan kaikilla markkinoilla. He ovat solmineet sopimukset asiakkaiden kanssa eri aloilla, mukaan lukien ruokapalvelu, gastronomia ja vähittäiskauppa. Niiden merkittävä kasvu on johtanut uuden tehtaan perustamiseen Aasiaan, joka on strategisesti suunniteltu vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään.

Lisätietoja PlantSwitchistä, käy heidän verkkosivuillaan.

Lisätietoja Siemensistä on osoitteessa USA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Aloita matkasi