Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

Acelerando la atención médica inteligente en Indonesia

El Jakarta Heart Center (JHC), ubicado en el corazón de Java Occidental, ha forjado una asociación estratégica con Siemens para soluciones inteligentes de atención médica. El hospital no solo brinda atención médica de primer nivel, sino que ha creado un entorno propicio que prioriza el bienestar y la recuperación del paciente.

Transformación de hospitales con Siemens

La provincia de Java Occidental, con una población de más de 49 millones de residentes, es una de las regiones más densamente pobladas del país. La ciudad de Tasikmalaya, un centro comercial para los 14 distritos circundantes, juega un papel central en el área. JHC, conocido localmente como RS Jantung Tasikmalaya, está estratégicamente situado al norte de la ciudad con fácil acceso a las principales carreteras nacionales que le permiten servir fácilmente a los habitantes de la ciudad y las áreas rurales que la rodean.

Construido en 2022, el nuevo hospital se especializa en cardiología, pero también ofrece una amplia gama de servicios que incluyen medicina interna, cirugía general, obstetricia y ginecología, pediatría, odontología, neumología, neurología y nutrición clínica. Se dedica a apoyar a las clínicas locales y a empoderar a los médicos y enfermeras locales para mejorar los servicios de atención médica en la región.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
La introducción de tecnologías médicas de vanguardia en el Jakarta Heart Center proporcionará a la comunidad local soluciones de vanguardia para la atención cardíaca. Esto incluye intervenciones rápidas, diagnósticos mejorados y un manejo cardíaco más eficaz a largo plazo.
Dr. Idrus Dilawar — Director de JHC Tasikmalaya,
- UNO - Edificio X - Centro del corazón de Yakarta - Línea 3 - Azulejo individual - A9d969b5-cf26-4EE8-8719-4BC3B15586B4--Jakarta-Heart-Center-1

Más calidad, menos costo

La solución integrada de Siemens para el cuidado de la salud hace que el proceso sea rápido y simple, ahorrando tiempo y costos. Las tecnologías garantizan una eficiencia energética óptima al reducir el consumo para crear ahorros significativos a largo plazo.

- UNO - Buliding X - Jakarta Heart Center - Línea 3 - Azulejo único - Más productividad, menos tiempo de inactividad - 429822C2-21AF-45B7-AF54-0B0EC8C6C180--Improve-Physian-Nursing-Admin.webp

Más productividad, menos tiempo de inactividad

Gracias a la alta calidad y confiabilidad del equipo, hay menos tiempo de inactividad y mayor productividad del personal. Siemens también proporciona interfaces fáciles de usar y operaciones sin fisuras para facilitar su uso.

- UNO - Buliding X - Jakarta Heart Center - Línea 3 - Azulejo único - Para hoy y para mañana - 3D5EEBAD-4EED-4D59-AFEF-2854F7B2C830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Para hoy y para mañana

Las plataformas de integración abierta y la tecnología de vanguardia permiten que el hospital optimice sus operaciones hoy y en el futuro, sin costos adicionales esperados para futuras actualizaciones del sistema.

Un hospital inteligente, conectado y centrado en el ser humano

La solución inteligente e integral de Siemens garantiza la más alta calidad y la operación más eficiente del hospital.

Sistema integrado de administración de edificios

Con nuestro sistema de administración de edificios Desigo CC, JHC tiene la capacidad de supervisar y regular todos los elementos de sus instalaciones. Esto incluye monitoreo de energía, protección contra incendios, equipos HVAC, iluminación, control de acceso, CCTV y más

Automatización de edificios energéticamente eficiente

El sistema de automatización de la instalación incorpora 10 controladores Desigo PXC4, administrando de manera efectiva un total de 2,200 puntos de datos. Siemens suministra todos los dispositivos de campo, lo que garantiza una eficiencia óptima y un funcionamiento sin problemas.

Seguridad física mejorada

Garantizando la máxima seguridad tanto para los pacientes como para el personal, el hospital cuenta con tecnologías de seguridad de vanguardia, como cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo vigilante y un sistema de control de acceso reforzados por lectores de códigos QR.

Protegido contra incendios

Un hospital seguro incluye medidas de protección contra incendios. El sistema de protección Cerberus Pro garantiza la detección de incendios, con detectores ópticos, de humo y de calor. En caso de incendio, el agente de limpieza Sinorix entra en acción.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
Las tecnologías inteligentes de Siemens revolucionan la JHC. Controlan la iluminación, la temperatura y la humedad, elementos cruciales para la salud y la prevención de infecciones, empoderando al personal del hospital. Además, nuestras soluciones ayudan a mejorar el bienestar del paciente y a acelerar la recuperación.
Tiara Intan Dewi, Jefe de Infraestructura Inteligente — Edificios, PT Siemens Indonesia

Financiamiento de la transformación digital en el sector de la salud

Siemens también ha facilitado este proyecto, ofreciendo atractivas opciones financieras que consideran presupuestos limitados. El financiamiento inteligente de Siemens puede ayudar a mitigar las barreras de inversión y ayudar a las organizaciones y proveedores de atención médica a adquirir la tecnología, equipos e instalaciones necesarios.