Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

En la vía rápida hacia la expansión de la red

En los Países Bajos, la creciente demanda de energía y la congestión de la red exigen una expansión masiva de la red. La capacidad Limited ralentiza las conexiones para hogares, negocios y proyectos renovables. Enexis y Siemens están estandarizando la implementación de subestaciones para aumentar la capacidad, reducir la complejidad y acelerar la expansión de la red.

Objetivos ambiciosos

Para Enexis, el desafío no era solo construir más subestaciones, sino hacerlo con plazos de ejecución más cortos, menor complejidad del proyecto y confiabilidad sin compromisos. Un enfoque estandarizado se convirtió en la clave para escalar la implementación en toda la red holandesa.

Keyvisual - familia de productos blue GIS

Distribución de energía confiable con aislamiento libre de gas F

Los ingenieros de energía y los operadores de la red confían en el blue GIS para la conmutación sin gas F y el monitoreo de la red digital.

Aspectos destacados del proyecto

800 subestaciones

planeada para más de ocho años.

10x aumentar

en capacidad de despliegue.

1 semana

de la instalación a la operación.

0 F-gas

gracias a la tecnología Blue GIS.

La transición energética requiere una red eléctrica que pueda crecer más rápido que la demanda. Con esta solución estandarizada, ayudamos a Enexis a desplegar capacidad más rápido mientras utiliza tecnología de aislamiento sin gas F y mantiene una alta confiabilidad”. — Joanne Meijboom Kehout, Directora General, Siemens Países Bajos
Joanne Meyboom-Fernhout, Director general, Siemens Países Bajos
Nexis NXPLUS C 24

Un modelo estandarizado construido para la escala

Enexis introdujo un concepto estandarizado basado en patines de subestación completamente preensamblados y probados. Al reducir la complejidad de la ingeniería y la instalación, este enfoque permite una implementación más rápida y repetible en toda la red mientras se mantiene la confiabilidad. El núcleo de la solución es el NXPLUS C 24 — Blue GIS de Siemens, diseñado para redes de distribución primarias de hasta 24 kV. Como parte de la cartera de blue GIS de Siemens, combina la tecnología probada de conmutación por vacío con los beneficios de los equipos de conmutación con aislamiento de gas, lo que respalda un modelo de implementación robusto y escalable.

El rendimiento adecuado para la expansión de la red

El sistema ofrece un rendimiento sólido para aplicaciones de red exigentes, con clasificaciones de 25 kA/3 s, 2500 A de corriente de barra buscada y 2000 A de corriente de alimentación. Integrado en estas soluciones de patines, ayuda a Enexis a acelerar la instalación y puesta en marcha a la vez que crea una base repetible para la expansión de la red. NXPLUS C 24 — blue GIS utiliza tecnología de aislamiento de aire limpio sin gas F, lo que permite una distribución de media tensión sin gas F sin comprometer el rendimiento o la confiabilidad. Las unidades se pueden instalar y poner en servicio en un solo día. Las características adicionales incluyen un diseño compacto y libre de mantenimiento y controles digitales integrados, lo que hace que la solución sea adecuada para la implementación de grandes volúmenes.

Grúa Enexis 1280x720px
Al trabajar con Siemens y usar un enfoque estandarizado, podemos construir más rápido y conectar a más clientes. Esto es esencial para expandir la capacidad de la red necesaria para conectar hogares, negocios y proyectos de energía renovable.
Han Slootweg, COO, Enexis

Beneficios operacionales de un vistazo

Icono Router

Expansión más rápida

Acelera la implementación de la red mediante un modelo de implementación estandarizado.

Evento de icono

Plazos más cortos

Reduce la duración del proyecto desde la entrega hasta la puesta en marcha.

Rendimiento de eficiencia de iconos

Mayor eficiencia

Mejora la rentabilidad mediante el diseño y la instalación repetibles.

Icono escalable

Más capacidad

Aumenta la capacidad de conectar clientes y proyectos renovables.

Ingeniero de Enexis

Escalar la capacidad donde más importa

El primer patín se instaló en octubre de 2024, lo que demuestra cómo la estandarización puede convertir un proyecto de infraestructura complejo en un modelo de implementación más medible. Este nuevo enfoque permite a Enexis escalar la capacidad de implementación de alrededor de 10 a 100 subestaciones por año, hasta 800 subestaciones planificadas. Este modelo ayuda a reducir la congestión de la red, acelerar la expansión de la red y crear capacidad adicional de red para conectar nuevos clientes y proyectos de energía renovable. Por lo tanto, la estandarización no es solo un principio de diseño, sino una palanca práctica para escalar la infraestructura crítica más rápidamente.