Skip to main content

Covanta y SFS: Potenciar soluciones sostenibles de tratamiento de residuos

Covanta emerge como líder de la innovación a medida que se reduce la capacidad de los vertederos y aumenta la demanda de gestión sostenible de desechos.

JULIO DE 2023

Ante la reducción de la capacidad de los vertederos y la creciente demanda de gestión sostenible de desechos, Covanta, una compañía líder de conversión de residuos en energía con sede en los Estados Unidos, se ha convertido en un impulsor de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. El compromiso de Covanta de abordar los desafíos de eliminación de desechos al tiempo que promueve la reutilización de recursos ha recibido un apoyo sustancial de Siemens Financial Services (SFS), reforzando nuestra misión de crear un futuro sostenible.

SFS proporcionó un préstamo vinculado a la sostenibilidad a Covanta. El financiamiento incorpora indicadores clave de desempeño (KPI) que incentivan un crecimiento del 2.5 % en el tratamiento de residuos sostenibles y un aumento del 25 % en el reciclaje y la reutilización de residuos entre 2020 y 2025.

Una mano que sostiene una botella de refresco con una etiqueta.
Un montón de basura con botellas de plástico, latas y otros materiales de desecho.

Un elemento central del enfoque de gestión sostenible de residuos de Covanta es su red de instalaciones de conversión de residuos en energía de última generación. Cada año, Covanta procesa aproximadamente 21 millones de toneladas de desechos, lo que genera unos notables 10 millones de MWh de electricidad —lo suficiente para alimentar un millón de hogares— y recicla 600,000 toneladas de metal. Al adoptar la tecnología Waste-to-Energy, Covanta no solo reduce los volúmenes de los vertederos en un 90 %, sino que también elimina casi una tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de desechos sólidos municipales.

A través del logro de los KPI específicos descritos en el acuerdo del préstamo vinculado a la sostenibilidad, Covanta evitará que una mayor cantidad de desechos termine en los vertederos, lo que resultará en una reducción significativa de las emisiones y fomentará el desarrollo de una economía circular. El modelo de economía circular promueve la reutilización y el reciclaje de materiales, contribuyendo a un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos.

La colaboración entre Covanta y Siemens va más allá del financiamiento. Siemens suministra una amplia gama de equipos, entre ellos, generadores de turbina y disyuntores de alto voltaje. Esta relación de larga data ejemplifica el compromiso de Siemens de fomentar soluciones sostenibles y promover la administración ambiental.

Brad Helgeson, director financiero de Covanta, destaca el valor del apoyo estratégico de SFS y afirma: “Covanta valora el sólido apoyo estratégico de Siemens Financial Services. Como líder mundial en soluciones de tratamiento de residuos y energía, la sostenibilidad está entrelazada en todas las facetas de nuestro negocio. Es lo que nos impulsa a innovar, crecer y desafiarnos a nosotros mismos, y es por eso que estos objetivos incentivados son tan importantes”.

La colaboración entre SFS y Covanta representa un avance significativo hacia el logro de un entorno de gestión de residuos más sostenible. A través de esta relación, ayudamos a liderar el camino hacia un futuro en el que los desechos se transformen en recursos valiosos, se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y la economía circular prospere.

Una máquina compactadora de basura comprime los desechos en un basurero.

Comienza tu recorrido