Terumo, un fabricante japonés de equipos médicos, quería modernizar su almacén en Lovaina después de haber estado en servicio durante un cuarto de siglo. El desafío: construir un almacén nuevo, totalmente automatizado y completamente continuo basado en la mejor tecnología posible para aplicaciones de alta dinámica, y todo sin interrumpir los suministros de producción. El socio industrial Actemium asumió el reto y, con una solución 100% de hardware y software Siemens, creó un proyecto ejemplar, también en términos de sostenibilidad.
Altas expectativas
Para mantenerse al día con la creciente producción, Terumo Belgium decidió construir un nuevo almacén en 2024. La capacidad de 5.000 paletas se había vuelto demasiado limitada y los plazos de entrega eran subóptimos. Además, el almacén ya había estado en servicio durante 35 años; ya era hora de una revisión entonces.
Cuando Actemium se sentó por primera vez con Terumo en septiembre de 2024, el asunto en cuestión consistía de tres elementos:
- una expansión de la capacidad de almacenamiento (+70%) dentro del mismo espacio;
- sin interrumpir las operaciones;
- de la manera más sostenible, eficiente y confiable.
Para ilustrar esto último, Actemium necesitaba asegurarse de que las nuevas grúas en el almacén en funcionamiento continuo fueran disponible al menos 98% de la época. O incluso, que un camión podría descargarse en 30 minutos y recargarse en 45 minutos. Terumo dejó que Actemium decidiera qué hardware y software usar para hacer todo eso. Por lo tanto, la confianza estuvo ahí desde el principio, apoyado por colaboraciones exitosas en otras áreas.

El enfoque por fases da sus frutos
“Desde que nos dieron carta blanca para nuestras opciones en términos de tecnología, rápidamente nos decidimos por Siemens”, dice Wim Serruys, ingeniero de automatización de proyectos en Actemium. “Por un lado, debido a que el almacén anterior funcionaba con PLC SIMATIC S5 de Siemens, pudimos para vincular los sistemas antiguos y nuevos sin problemas. Esto es importante para enviar paletas desde el antiguo almacén al nuevo almacén sin problemas durante la transición, por ejemplo. Siguen siendo un todo único. Por otro lado, como socio de Siemens durante décadas, sabemos que estamos trabajando a los estándares más recientes mediante el uso de sus soluciones. Esta garantía de calidad inmediatamente conquistó a Terumo”.
Las obras in situ comenzaron en mayo de 2025 y la primera fase se completó a finales de año. Wim Serruys: “Ahora estamos entrando en la segunda y última fase, en la que seguirán dos grúas apilables más. Una diferencia clave en comparación con la primera fase es que llevaremos a cabo el Pruebas de aceptación de fábrica utilizando un digital twin. Esto nos permite ejecutar rápidamente múltiples casos de prueba en un entorno virtual pero realista. Esta visualización también da vida inmediatamente a todo el proyecto en Terumo”.
Acerca de Terumo et Actemium
Terumo, una compañía japonesa de tecnología médica que opera en más de 160 países, desarrolla soluciones confiables e innovadoras que apoyan a los profesionales de la salud y mejoran la vida de los pacientes.
Actemium Bélgica asesora, diseña, implementa y apoya procesos industriales. También ofrecen servicio y training.