Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Optimización de topología

La optimización de la topología es una tecnología para desarrollar estructuras optimizadas teniendo en cuenta los parámetros de diseño, como las cargas esperadas, el espacio de diseño disponible, los materiales y el coste. Incluido en las primeras etapas del proceso de diseño, permite crear diseños con una masa mínima y una rigidez máxima.

¿Qué es la optimización de topología?

La optimización de la topología es un método de diseño revolucionario que ayuda a los ingenieros a crear las estructuras más eficaces y ligeras posibles. Imagine que está diseñando un nuevo componente y, en lugar de hacerlo resistente, quiere que sea lo más ligero posible y, al mismo tiempo, cumpla con todos los requisitos de rendimiento. El software de optimización de topología funciona tomando un espacio de diseño determinado, aplicando cargas y condiciones de límite y simulando el rendimiento estructural para evaluar los resultados. A continuación, repite el proceso para eliminar de forma inteligente el material de las áreas que no contribuyen al rendimiento del componente.

El resultado no es solo un diseño un poco mejor, sino que a menudo se trata de una forma completamente nueva y de aspecto orgánico que los métodos de diseño tradicionales tal vez nunca descubran. Este proceso permite un ahorro de peso increíble, una reducción de los costes de material y una mejora del rendimiento, todos ellos factores cruciales en el competitivo panorama actual de la ingeniería. Es como tener un asistente superinteligente que sepa exactamente dónde poner el material y, lo que es más importante, ¡dónde llevarlo! Productos relacionados: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

Vista detallada del interior del ala de un avión, que muestra una parte azul claro con forma de rama conectada a una varilla hidráulica y a otras piezas metálicas, todas unidas por una estructura metálica remachada.

Descubre las ventajas

La primera vez, ¿verdad?

Cree diseños óptimos al principio del proceso de diseño y reduzca significativamente los costes asociados a los fallos de diseño.

Superar los objetivos de rendimiento

Maximice el rendimiento diseñando piezas y conjuntos que puedan soportar todas las condiciones y cargas del mundo real. Estos diseños suelen ser más resistentes, ligeros y requieren menos materiales.

Diseño para la fabricación

Encuentre la mejor distribución del material con un objetivo de optimización y un conjunto de restricciones diseñadas para la fabricación tradicional o avanzada.

Optimización de topología para cualquier método de fabricación

Siemens ofrece software de optimización de topología líder del sector, incluida la optimización de la forma que se centra en varios procesos de fabricación. Estas herramientas de optimización de la topología están diseñadas para tener en cuenta y cumplir las normas y especificaciones de varios métodos de fabricación diferentes. Algunas de estas reglas incluyen: patrones de simetría, dirección de dibujo, evitación de cavidades, ángulos por encima y más.