Cuando se utilizan solucionadores de onda completa como parte del análisis a nivel de sistema, la interconexión completa suele ser demasiado grande para resolverla prácticamente con un solucionador 3D. Eso significa que la interconexión se divide en secciones que requieren un solucionador 3D (regiones de desglose, vías y límites de bloqueo), secciones que se pueden describir con precisión con modelos de rastreo y secciones que se representan como modelos de parámetros S (normalmente conectores y paquetes de circuitos integrados). Esto se conoce como resolución de «cortar y coser». La interconexión se «corta» en secciones, cada una de las cuales se modela de forma individual, y luego las piezas se «vuelven a unir» para crear un modelo de canales de extremo a extremo para el análisis a nivel de sistema.
El método de cortar y coser maximiza la eficacia de la resolución, ya que el tamaño de las áreas resueltas con la simulación 3D se limita a las áreas críticas de señal y a sus respectivas rutas de retorno. Fuera de esas áreas, representar la señal con un modelo de rastreo o conector es mucho más eficiente desde el punto de vista del tiempo y los recursos de cálculo. El desafío del método de cortar y coser es gestionar todos los detalles correctamente. Por ejemplo, cada área 3D tiene que ser lo suficientemente grande como para garantizar el comportamiento electromagnético transversal (TEM) en los límites del puerto. Esto significa que el área incluirá una parte de la traza de la señal y la longitud de la traza modelada como línea de transmisión tendrá que ajustarse para reflejar la parte de la traza que ya está incluida en el área 3D. Esa área 3D también debe incluir la ruta de retorno de la señal, por lo que también hay que tener en cuenta las vías de unión del suelo y una distancia de amortiguamiento adecuada al crear el área. Normalmente, este proceso se realiza a mano y requiere una experiencia de usuario considerable. Esto limita enormemente el número de usuarios que pueden realizar el análisis y el número de señales que prácticamente pueden analizar.

Creación automatizada de modelos de canales después de la maquetación
HyperLynx crea automáticamente modelos de canales posteriores al diseño en función de los requisitos del protocolo que se está analizando. Los usuarios simplemente seleccionan las señales que quieren analizar y HyperLynx se encarga del resto:
- El motor DRC integrado se utiliza para identificar automáticamente las secciones de la interconexión que requieren modelado 3D.
- Tarjeta SIM HyperLynx crea las configuraciones adecuadas para la simulación 3D y las envía al solucionador de onda completa.
- El solucionador de onda completa modela las áreas 3D con la frecuencia requerida y crea modelos para el análisis SI. Estos modelos incluyen metadatos de los puertos que indican cómo deben conectarse en el modelo de canal completo.
- BoardSim combina los modelos del simulador 3D con los modelos de rastreo y conector para crear un modelo que represente el canal.
- A continuación, BoardSim ejecuta una simulación de SI con reconocimiento de protocolos (normalmente análisis SerDes o DDR) para establecer los márgenes operativos a nivel del sistema. Esto le dice al usuario qué señales pasan, cuáles fallan y en qué medida.