Colaboración remota segura
La colaboración segura permite la alineación remota de los equipos y unas revisiones de diseño más productivas.

Novedades en la colaboración remota y segura
Vea este vídeo para descubrir las novedades de la colaboración remota y segura con la versión 2409 de Xpedition. Se han añadido un par de funciones para mejorar la visibilidad del área de la lista de materiales (BoM) y de la cadena de suministro para los usuarios.
Características principales
Revisiones de diseño eficientes
Para Xpedition, la aplicación Connect sirve como espacio de trabajo centralizado para las partes interesadas internas y externas, como los equipos de diseño y los servicios de diseño de terceros, y proporciona una plataforma segura para compartir y ver los datos de colaboración. Cuenta con visores 2D y 3D avanzados para visualizar los datos de colaboración de eCAD, admite anotaciones de marcado y sondeos cruzados y permite a los usuarios añadir notas detalladas, enlaces de referencia, asociaciones de objetos de diseño y etiquetas de objetos de marcado para simplificar el proceso de comentarios.
Un panel de colaboración integrado centraliza todos los procesos y gestiona el estado de los comentarios de las revisiones del diseño asignando diferentes estados para comunicar el progreso. La aplicación ofrece una función de búsqueda integrada que permite acceder rápidamente a todos los objetos de marcado en función de su estado, lo que facilita la gestión y el seguimiento de los comentarios de revisión del diseño. Connect proporciona un conjunto completo de herramientas para facilitar una colaboración eficaz con las partes interesadas remotas.

Las sólidas notificaciones de proyectos mantienen alineados a los equipos ampliados
La aplicación Connect tiene herramientas integradas que ayudan a mantener los equipos alineados. Cuando se exporta un diseño a Connect desde Xpedition para la colaboración remota, hay un cuadro de diálogo disponible para añadir comentarios y dar más contexto a la instantánea exportada de los datos de colaboración.
Cuando esté marcado el botón «Notificar a su equipo por correo electrónico», estos comentarios se compartirán con los miembros del equipo que se hayan incorporado al proyecto Connect. Los usuarios finales que se hayan añadido al proyecto Connect recibirán un correo electrónico automático del autor del comentario.
Además, en la aplicación Connect hay un panel de notificaciones. Aquí, los usuarios que sean miembros del proyecto verán todos los comentarios de la aplicación. Cuando se realizan actividades dentro de la aplicación, por ejemplo, marcas para diseñar objetos, los usuarios pueden añadir comentarios que todos los miembros del equipo relacionados con el proyecto podrán verlos en tiempo real. Estas notificaciones centralizadas mantienen a todo el equipo al día sin la molestia de revisar el correo electrónico o esperar a las reuniones de revisión física.
Vista de la lista de materiales con información integrada sobre el abastecimiento de componentes
La página de lista de materiales (BOM) de la aplicación Connect proporciona un acceso inmediato y organizado a los datos de colaboración en los proyectos, como los datos de las piezas, los valores de las propiedades de los componentes, los números de pieza del fabricante y otra información esencial sobre el diseño de las placas de circuito impreso (PCB), lo que mejora la visibilidad para todas las partes interesadas.
Connect se integra con el activo web de Siemens Supplyframe, FindChips.com, un motor de búsqueda vertical que recopila datos de abastecimiento de componentes de los proveedores de componentes electrónicos. Los usuarios pueden acceder directamente a los nombres de los proveedores, los costes unitarios, las especificaciones y la disponibilidad de los componentes pasando el ratón por encima de una fila de la tabla de listas de materiales. Esta práctica función ayuda a identificar pronto los problemas de abastecimiento de los componentes y hace hincapié en el papel de la página de la lista de materiales como centro de información colectiva para todas las partes interesadas del proyecto.

Proceso de colaboración impulsado por la seguridad
La seguridad forma parte de nuestro ADN. Formamos parte de un grupo selecto de empresas con la capacidad de invertir mucho en recursos, procesos y tecnología de seguridad. Siemens Connect, una aplicación alojada en la nube, sigue procesos de desarrollo con certificación ISO 27001 y SOC2, complementados con pruebas de penetración proactivas y análisis de vulnerabilidades.
La colaboración remota que utiliza el espacio de trabajo en la nube de Connect se basa en un proceso de seguridad meticuloso, que requiere que el administrador designado por el cliente asigne una licencia y una función (editor o visor) a un usuario final autenticado mediante la consola de administración Siemens Xcelerator.
Además, el administrador debe añadir usuarios finales a un proyecto para que puedan participar en actividades de colaboración. Los datos de diseño transferidos de las herramientas de creación de escritorio a la nube se seleccionan cuidadosamente como «datos de colaboración», una instantánea visible de los datos esquemáticos o de maquetación, no de la IP de diseño. Estos datos se cifran de forma segura durante la transferencia y el almacenamiento en la nube.
Integrado con las suscripciones a productos de nube híbrida de Xpedition
Connect es una aplicación segura y alojada en la nube diseñada para una colaboración fluida con las partes interesadas remotas y se integra con la gama de productos empresariales Xpedition de Siemens Xcelerator.
Connect no se vende como un producto independiente. En cambio, los representantes empresariales designados administran un conjunto de licencias de Connect para facilitar el proceso de colaboración. Las partes interesadas remotas reciben una licencia de colaboración y el administrador empresarial les asigna funciones (editor o visor).
Tras la asignación, las partes interesadas reciben una notificación por correo electrónico, pero su capacidad de colaboración se inicia cuando un administrador las añade a un proyecto. En el espacio de trabajo de Connect, hay varios proyectos disponibles para colaborar, pero las partes interesadas solo pueden acceder a aquellos a los que se les ha invitado a acceder.