Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Facturación electrónica Alemania

La comunicación digital rápida con los proveedores es la clave del éxito de su cadena de suministro. Aproveche la forma más moderna y segura de intercambiar facturas con Siemens AG, mediante el servicio externo de integración electrónica de proveedores, SupplyOn.

Acerca de

Desde principios de 2025, Siemens utiliza la plataforma empresarial digital externa SupplyOn para procesar todas las facturas electrónicas que se envían a Siemens por correo electrónico. Según la Ley de Oportunidades de Crecimiento de Alemania (Wachstumschancengesetz),
§ 14, párrafo 1 de la Ley del IVA alemana (UStG), debe garantizarse el intercambio de facturas electrónicas en varios formatos técnicos.

Al utilizar la plataforma empresarial digital SupplyOn, Siemens ahora puede aceptar y procesar de forma eficaz los nuevos formatos de facturas electrónicas y cumple con los requisitos digitales de la Ley de Oportunidades de Crecimiento de Alemania.

Requisitos

Para garantizar la recepción, la distribución y el procesamiento automatizado, se aplican los siguientes requisitos además de las obligaciones legales. Los proveedores deben asegurarse de incluir estos campos en las facturas electrónicas:

AcFormatos aceptados según la norma EN 16931

Siemens aprueba los siguientes formatos para la facturación electrónica:

ZugFerd

  • ZUGFeRD es un formato de datos intersectorial que combina un PDF (PDF/A-3) legible por humanos con un archivo XML legible por máquina. El documento PDF debe representar una imagen legible por humanos de los datos XML.
  • Sintaxis permitidas: CII (factura intersectorial de la ONU y el CEFACT)
  • Cumple con la norma EN EN 16931

x Rechnung

  • xRechnung es un modelo de datos semánticos basado en XML que los sistemas informáticos pueden procesar, pero los humanos no lo pueden leer directamente.
  • Sintaxis permitidas: UBL (lenguaje empresarial universal), CII (factura intersectorial de la ONU y el CEFACT)
  • Cumple con la norma EN EN 16931

No permitido

  • Perfiles «MÍNIMO» y «BÁSICO»
  • Facturas en PDF
  • Facturas de ZUGFerd anterior a la versión 2.0.1

Nota:

Según la Ley del IVA (UStG) actualizada como resultado de la Ley de Oportunidades de Crecimiento, las facturas en PDF se consideran, por definición según el artículo 14 de la UStG, únicamente «otras facturas». Permanecen permitidos hasta 31 de diciembre de 2026 (para empresas con una facturación anual superior a 800 000 euros) o 31 de diciembre de 2027 (facturación inferior a 800 000 euros). La facturación se refiere al año natural anterior.

ID de campo

Requisito de Siemens

Ruta de la UBL

Ruta CII

BT‑46

Org‑ID (número de cliente)

<cbc:BuyerReference>

/RSM: Factura interindustrial/RSM: transacción comercial de cadena de suministro/RAM: encabezado aplicable, acuerdo comercial, RAM: referencia del comprador

BT-13

Número de orden de compra

<cbc:OrderReference><cbc:ID>

/RSM: Factura interindustrial/RSM: transacción comercial de la cadena de suministro/RAM: cabecera aplicable/RAM: documento de referencia al pedido del comprador/RAM: identificador asignado del emisor

BT‑132

Número de línea postal

<cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

/RSM: Factura intersectorial/RSM: transacción comercial de cadena de suministro/RAM: artículo de línea comercial de la cadena de suministro incluido/RAM: documento de línea de documento asociado/RAM:ID de línea

BT-156

Identificador del artículo del proveedor

<cac:Item><cbc:Name>

/RSM: Factura intersectorial/RSM: transacción comercial de cadena de suministro/RAM: artículo de línea comercial de la cadena de suministro incluido/RAM: producto comercial especificado/RAM: nombre

BT-126

Número de línea de factura

<cbc:ID>

/RSM: Factura intersectorial/RSM: transacción comercial de cadena de suministro/RAM: artículo de línea comercial de la cadena de suministro incluido/RAM: documento de línea de documento asociado/RAM:ID de línea

BT‑51

Apartado postal

<cac:PostalAddress><cbc:Postbox>

/RSM: Factura interindustrial/RSM: transacción comercial de cadena de suministro/RAM: cabecera aplicable acuerdo comercial/RAM: vendedor TradeParty/RAM: dirección comercial postal/RAM: buzón

Requisitos generales de facturación y presentación de facturas

  • Todas las facturas, notas de crédito y demás correspondencia relacionada con las facturas deben incluir siempre el

    SON como una adición de dirección debajo del nombre de la empresa.

  • Se debe emitir una factura por pedido de compra e incluir el número de pedido y los números de línea de pedido correspondientes.
  • Número de proveedor y se debe proporcionar el ORG‑ID de Siemens.
  • No se desean facturas colectivas que hagan referencia a varias órdenes de compra.
  • Solo una factura por correo electrónico (archivo PDF).
  • Los anexos de la factura deben estar integrados en la factura electrónica (ZUGFeRD, xRechnung). Formatos permitidos: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
  • No se permite el cifrado ni la protección con contraseña.
  • Los correos electrónicos no deben superar 15 MB.
  • El texto escrito en el cuerpo del correo electrónico se ignora al procesar la factura electrónica.
  • El envío de duplicados a través de diferentes canales de envío puede generar obligaciones de IVA duplicadas y solo está permitido en casos excepcionales.
  • No se permiten líneas de facturación negativas. Soluciones: envíe una nota de crédito o muestre las deducciones como bonificaciones.
  • Debe introducir el pedido de compra sin cualquier texto adicional (como información de ARE, fecha del pedido, etc.) en el campo de cabecera designado.

Preguntas generales

Mensajes de error

Posibles soluciones para el rechazo