Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Insignia para la acreditación Building X de WiredScore. Dice «Solución acreditada de WiredScore 2024». «

Plataforma de construcción acreditada

Building X está reconocida por WireScore como una solución acreditada.

¿Por qué Sustainability Manager?

Obtenga información sobre los costes y el consumo de energía, el análisis del presupuesto energético, los informes de emisiones de carbono y la gestión de los contratos de suministro de energía. Utilice Sustainability Manager para:

  • Recopile datos para medir las métricas de sostenibilidad. Identificar las áreas de mejora y las oportunidades de reducción de costes y emisiones
  • Utilice los datos recopilados para fijar objetivos y definir objetivos de cero emisiones netas para cada edificio a fin de cumplir con la normativa
  • Evalúe la eficacia de las iniciativas implementadas mediante el seguimiento de los KPI, el progreso y los objetivos de sostenibilidad
Características principales

Mejore su estrategia de descarbonización con datos

Revise el estado de la cartera en una instantánea

Visualice rápidamente los principales KPI de la cartera, incluidas las emisiones de alcance 1 y 2, la combinación de energías renovables y el consumo y los costes de energía por horizonte temporal, región y tipo de servicio.

Visualice el consumo de energía en toda su cartera en función de los datos de sus facturas de servicios públicos. Profundice en horizontes temporales, regiones, unidades de negocio o sitios.

Captura de pantalla del panel de la aplicación Building X Sustainability Manager.

Obtenga informes de emisiones por ubicación y mercado

Calcule las emisiones según la ubicación y el mercado teniendo en cuenta las emisiones de alcance 1 y alcance 2. Calcule automáticamente las emisiones basadas en la ubicación aprovechando nuestra base de datos de factores de emisión basada en la investigación.

Desglose las emisiones por tipo de servicio (electricidad, gas natural, diésel, etc.) y añada los certificados de atributos energéticos y el suministro de energía renovable para calcular las emisiones según el mercado.

Captura de pantalla del seguimiento de las emisiones de carbono de la aplicación Building X Sustainability Manager.

Haga un seguimiento de su proceso de descarbonización y alcance el cumplimiento

Lance y gestione proyectos de sostenibilidad con paneles que hagan un seguimiento de su progreso hacia la descarbonización, como la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), el Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) y la Ley Local 97 de Nueva York.

Acceda a estrategias con base científica para reducir las emisiones de carbono de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, que proporcionan herramientas y metodologías prácticas que ayudan a gestionar y reducir los riesgos financieros.

Captura de pantalla del seguimiento de objetivos de la aplicación Building X Sustainability Manager.

Mejore su planificación de descarbonización

Elija entre una biblioteca de medidas de modernización y eficiencia, haga un seguimiento de los costes y calcule los ahorros de energía y carbono para planificar su proceso de descarbonización. Haga un seguimiento del impacto de los proyectos de eficiencia en la trayectoria de la descarbonización.

Priorice los proyectos de descarbonización en función de la rentabilidad de la inversión prevista.

Captura de pantalla del seguimiento de objetivos de la aplicación Building X Sustainability Manager.

¿Está listo para empezar?

Para utilizar Sustainability Manager, solo tiene que incorporar los datos de sus facturas de servicios públicos a través de la plataforma de gestión de facturas de servicios públicos de Siemens, la interfaz de usuario de la aplicación o la importación masiva de los datos de las facturas de servicios a través de plantillas. La aplicación también admite conectores para datos de subcontadores o BAS en vivo in situ.

Para aprovechar al máximo otras fuentes de datos de Sustainability Manager, necesita que su edificio esté conectado a la plataforma Building X y envíe datos a la misma. Nuestras soluciones de conectividad incluyen:

  • Acceso a pasarelas independientes de los proveedores que funcionan con las soluciones de recopilación de datos que ya tiene
  • Capacidad de llevar todos los datos a un lago de datos central, uno que utilicen todas las aplicaciones del Building X
  • Disponibilidad de los socios del equipo y del ecosistema que ofrecen asistencia de conectividad e implementación

Más información sobre la conectividad

Illustration of Building X showing app connectivity.
Caso práctico

Coherente

Con 127 edificios, Coherent recibe 650 facturas de servicios públicos al mes. Al necesitar una forma de agregar los datos, utilizan Sustainability Manager para obtener información sobre los costes y el consumo de energía, el análisis del presupuesto energético, los informes de emisiones de carbono y la gestión de los contratos de suministro de energía.

Imagen del chip semiconductor coherente en una placa de circuito.

Acelerar las iniciativas de sostenibilidad

Empresa:Coherente

Siemens Software:Building X

Producto:Fabricación de materiales ópticos y semiconductores

La visión del futuro:«Necesitamos que todos los empleados se comprometan para que nuestra organización cumpla realmente nuestros objetivos de sostenibilidad [...] Ahora tenemos una herramienta que permite a todos saber cuál es nuestra posición y lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos». - Richard Marino, Coherent Corp.

Casos de uso de la industria

Descubra cómo las industrias utilizan Sustainability Manager

Select...

Para fomentar una cultura ecológica, los campus académicos tienen iniciativas ecológicas y objetivos de sostenibilidad que cumplir.

Sustainability Manager ayuda a los campus a acceder a la certificación ecológica, el seguimiento, los programas de conservación de los recursos y las herramientas educativas que promueven las iniciativas de sostenibilidad.

Grupo de cinco estudiantes universitarios caminando por el campus con el edificio universitario detrás de ellos.

Preguntas frecuentes

Póngase en contacto con nosotros

Aprenda cómo empezar.