Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación en el mundo real

Apoye a equipos de salud más seguros y eficientes

Proteja a los equipos asistenciales y deles más tiempo para los pacientes mediante las tecnologías de seguridad del personal, el RTLS y la automatización del flujo de trabajo.

Experiencia del personal sanitario

Desafío

Los incidentes de violencia laboral y coacción del personal están aumentando en los centros de salud, mientras que la escasez de personal y el aumento de la demanda de cuidados siguen poniendo a prueba a los equipos clínicos. Los enfermeros dedican mucho tiempo a buscar el equipo, a coordinar las camas, las habitaciones y los horarios, lo que reduce el tiempo disponible para la atención directa del paciente. Las organizaciones sanitarias necesitan soluciones que mejoren la seguridad del personal y reduzcan las ineficiencias operativas.

Solución

Los botones de pánico fijos y portátiles, combinados con el seguimiento de la ubicación en tiempo real, ayudan a proteger al personal al permitir una respuesta más rápida y con reconocimiento de la ubicación a los incidentes de seguridad. La gestión de camas en tiempo real, el seguimiento de los activos y la programación integrada reducen la coordinación manual que consume tiempo clínico. El resultado es un entorno sanitario más seguro y productivo que permite al personal centrarse en la atención de los pacientes.

Pida ayuda, discretamente

Deje que el personal pida ayuda discretamente con botones de pánico fijos o portátiles, esté donde esté.

Encuentre el incidente, no solo la alerta

Identifique la ubicación exacta de una alerta de auxilio con el RTLS para guiar directamente a los socorristas.

Identifique el riesgo antes de que se repita

Utilice el registro y el análisis de incidentes para identificar las tendencias, los lugares de alto riesgo y las oportunidades de prevención.

Deje de buscar, empiece a preocuparse

Haga un seguimiento del equipo y los activos médicos en tiempo real para que los artículos críticos estén disponibles cuando los necesite.

Gestione las camas sin las llamadas

Consiga un sistema de gestión de camas de hospital en tiempo real con el estado de ocupación y preparación para reducir los retrasos y la coordinación manual.

Vea el flujo de pacientes antes de que se atasque

Utilice el análisis del flujo y el rendimiento de los pacientes para optimizar las transferencias y la capacidad entre las unidades.

Áreas de solución recomendadas

Cómo empezar con la experiencia del personal

Select...

Proteja al personal mediante una respuesta rápida y consciente de la ubicación a los incidentes de seguridad

Ofrezca al personal una forma discreta de pedir ayuda y permita una respuesta rápida y con conocimiento de la ubicación cuando más importa.

  • Botones de pánico fijos y portátiles (insignias, cordones, montados en la pared o debajo del escritorio) que permiten al personal pedir ayuda discretamente
  • Rastreo de ubicación en tiempo real (RTLS) para determinar la ubicación exacta de una alerta de socorro y guiar a los socorristas directamente al incidente
  • Escalamiento inmediato de alertas a los equipos de seguridad con información contextual, incluidos la ubicación y el tipo de alerta
  • Flujos de trabajo de respuesta automatizados para acelerar la coordinación entre los equipos de seguridad, los líderes clínicos y los equipos de respuesta
  • Registro y análisis de incidentes para identificar tendencias, lugares de alto riesgo y oportunidades de prevención

El desafío del cliente

Los incidentes de violencia laboral y coacción del personal están aumentando en los centros de salud, y casi el 80% de los enfermeros sufren violencia verbal o física en el trabajo. la visibilidad limitada puede retrasar la respuesta y aumentar los riesgos de seguridad.

Ventajas clave

  • Alertas discretas para el personal con una respuesta más rápida según la ubicación
  • Cobertura de seguridad ampliada en todos los entornos asistenciales
  • Mejora de la protección del personal sin interrumpir los flujos de trabajo ni la atención a los pacientes

KPI

  • Es hora de localizar y responder a las alertas de coacción
  • Tasa de incidentes de coacción entre el personal
  • Cobertura de áreas con botones de pánico

Dé a los equipos de cuidados más tiempo para lo que más importa

Proteger al personal y reducir la carga operativa son esenciales para ofrecer una mejor atención a los pacientes. Desde sistemas portátiles de alerta de coacción y respuesta con reconocimiento de la ubicación hasta la gestión de las camas, el seguimiento de los activos y la optimización del flujo de pacientes, nuestros expertos pueden ayudarlo a crear un lugar de trabajo más seguro y un entorno asistencial más eficiente. Identifiquemos formas de apoyar a los equipos asistenciales y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia de los pacientes.