Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Pikolin se beneficia dos veces del SCADA y de la gestión de la energía

¿Qué es mejor que beneficiarse de una solución una vez? Así es, beneficiarse de ello dos veces. Descubra cómo Pikolin lo logró en una nueva planta de producción. Impulsado por SIMATIC SCADA y Energy Management, consume menos energía y, sin embargo, tiene más capacidad de producción.

Desafío: Eficiencia, productividad y sostenibilidad

Pikolin es el principal fabricante de productos para dormir de España. Sus nuevas instalaciones en Zaragoza (España) son el complejo industrial más grande y avanzado de Europa en el sector de los productos para dormir, así como uno de los más grandes del mundo. Pikolin se compromete a ser responsable con el medio ambiente y recientemente ha recibido la certificación de gestión energética de acuerdo con las normas ISO 14001 y 50001. La mudanza a la nueva instalación ofreció una oportunidad única de diseñar todas las plantas y procesos desde cero para cumplir con los más altos estándares de productividad, eficiencia y sostenibilidad.

Para garantizar el cumplimiento continuo de la ISO 50001 y permitir una mejora continua en las operaciones, Pikolin eligió SIMATIC SCADA y Energy Management.

Una solución que simplemente da sus frutos

14% Menos energía eléctrica

Pikolin pudo reducir su consumo de energía un 14% por metro cuadrado en toda la empresa.

40% Menos gas natural

Además, el consumo de gas en la zona de producción se redujo un 40% por metro cúbico.

30% Mayor capacidad de producción

Al mismo tiempo, Pikolin pudo aumentar la capacidad de producción en casi un tercio.

Una solución escalable para gestionar la producción y la energía

Pikolin quería poder lograr el control y la visibilidad totales de todos los procesos de su nueva instalación. Para ello, la empresa implementó primero un sistema SCADA SIMATIC WinCC V7, complementado con un SIMATIC Energy Manager PRO sistema de gestión de energía, que ayuda a Pikolin a cumplir con la ISO 50001, e interfaces de operador SIMATIC HMI.

Siempre hemos sido un socio y proveedor fiable, por lo que las instalaciones eléctricas utilizan principalmente productos y soluciones de Siemens, con varios controladores SIMATIC y dispositivos de medición SENTRON PAC en la planta de producción. Todos los datos están vinculados a un sistema SIMATIC WinCC V7 SCADA que se ejecuta en un entorno virtual. Este sistema se complementa con el SIMATIC Energy Manager PRO para supervisar y analizar el consumo de energía y medios.

Grupo Pikolin, España: Dedicado a la comodidad del sueño

Pikolin comenzó como una pequeña fábrica de colchones en 1948 y ahora es el principal fabricante de productos para dormir de España. Con una facturación de 446 millones de euros, está clasificado como el segundo mayor grupo europeo en el sector del confort para dormir y es el líder del mercado en España y Francia. El grupo emplea a unas 3000 personas en sus nueve plantas de producción en Europa y dos en el sudeste asiático.

En Pikolin, la calidad es lo primero: la empresa ha establecido sistemas de calidad globales para toda la empresa, ya que ve el control de calidad como un proceso dinámico e integrado para supervisar la empresa a todos los niveles. El 26 de enero de 1996, Pikolin se convirtió en la primera empresa del sector de productos para dormir en recibir el certificado del Sistema de Calidad ISO 9002 de AENOR, la asociación española de normalización y certificación.

Una sala de exposición con colchones Pikolin. El nombre de la empresa aparece en letras grandes.

Dedicado a la calidad

En junio de 2003, tras actualizar la norma a la ISO 9001:2008, Pikolin actualizó y mejoró todo su sistema de calidad. Además, Pikolin S.A. implantó recientemente un sistema de gestión medioambiental que cumple con la norma ISO 14001, que también ha sido certificado por AENOR. En las nuevas instalaciones de fabricación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), todos los productos y componentes de Pikolin se someten a exhaustivos controles de calidad para ofrecer los más altos niveles de confort y bienestar.

Por qué Pikolin eligió nuestras soluciones integradas

Dos hombres de negocios se miran. Hay varias pantallas con diagramas y datos en segundo plano.

Mejorar el rendimiento en todos los niveles

Pikolin quería construir una fábrica para el futuro, con tecnología de vanguardia que fuera ampliable y flexible y que creciera con los requisitos de la empresa. Esta tecnología incluía una solución SCADA completa y escalable para la gestión de plantas y procesos.

Compliance with ISO 50001/ ISO 14001

Pikolin se centró claramente en diseñar edificios respetuosos con el medio ambiente, utilizando las tecnologías más avanzadas disponibles para las instalaciones. De acuerdo con este enfoque y para garantizar el cumplimiento de las normas ISO 50001 e ISO 14001, la empresa implementó una solución de gestión energética de última generación.

Una foto exterior del edificio de una fábrica, con la palabra «Pikolin» impresa en rojo en un lateral del edificio y árboles en frente.
Un hombre, que mira una pantalla que muestra una aplicación y datos, es visto por detrás.

Ingeniería y mantenimiento eficientes

Para poder adaptar fácilmente tanto el sistema SCADA como el sistema de gestión de la energía, Pikolin buscaba una solución integrada que también incluyera el nivel de automatización. Esto garantizaría que los sistemas pudieran diseñarse y mantenerse de manera eficiente con la ayuda de un proveedor de soluciones local.

Una solución muy práctica para la gestión de la energía

Desde que se mudó a sus nuevas instalaciones, Pikolin ha reducido significativamente el consumo de energía de la empresa por metro cuadrado. Esto se debe al uso de tecnologías avanzadas y al mejor control de las distintas fuentes de energía que permite el SIMATIC WinCC y, especialmente, a las capacidades de análisis del SIMATIC Energy Manager PRO.

Al utilizar las interfaces de operador SIMATIC HMI, Pikolin ha mejorado la productividad, la eficacia y la usabilidad. 30 000 puntos de datos, a los que se puede acceder a través de 20 clientes web, proporcionan una integración y una visibilidad de los datos excelentes.

Con SIMATIC WinCC y Energy Manager PRO, Pikolin puede recopilar datos de diferentes fuentes junto con información horaria detallada. Esto proporciona a Pikolin amplias capacidades de análisis y control de su consumo de energía.

SIMATIC Energy Manager es intuitivo y fácil de implementar y operar, y nos proporciona una potente herramienta de análisis y control.
Vidal José Beltrán Relancio, Director técnico y de mantenimiento, Pikolin S.

Bien equipado para sus objetivos futuros

Con una solución de gestión de energía flexible y ampliable, Pikolin está bien preparada para dar los siguientes pasos en su proceso de digitalización. Se pueden integrar nuevos contadores, interfaces de datos y medidas de optimización a medida que evolucionan los requisitos, lo que crea una base sólida para mejorar continuamente la eficiencia energética, la producción y el mantenimiento.