Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Energy System Twin de Siemens

Modelo. Simular. Optimizar.

Una nueva realidad energética

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

La forma en que las empresas consumen y gestionan la energía está cambiando. El aumento de los precios de la energía, la normativa sobre carbono más estricta, la volatilidad del suministro y la rápida electrificación de las operaciones han hecho que los sistemas energéticos sean más complejos que nunca. Muchas empresas dependen de servicios de consultoría puntuales para abordar estos desafíos, pero a menudo decepcionan ante las condiciones que cambian rápidamente.

Tome el control de la incertidumbre

Lo que las organizaciones necesitan hoy en día es una planificación flexible a corto y largo plazo, la capacidad de adaptarse rápidamente y datos fiables para mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, muchos aún tienen procesos de planificación prolongados, grandes brechas entre los costes planificados y los reales y una visión limitada de las soluciones alternativas. Las tecnologías nuevas y desconocidas también conllevan una mayor percepción de riesgos, lo que dificulta avanzar con confianza.

Gestión inteligente de la energía con Energy System Twin

El Energy System Twin ofrece una forma más inteligente de gestionar la energía. Es una solución escalable y replicable que permite a las organizaciones evaluar de forma independiente sus sistemas energéticos. Los usuarios deciden cuándo, con qué frecuencia y con qué nivel de detalle quieren obtener transparencia y explorar escenarios optimizados, sin necesidad de ser expertos en energía. La plataforma permite descubrir fácilmente el potencial de ahorro de costes e identificar las mejoras que preparan los sistemas de energía para el futuro.

A medida que las organizaciones evolucionan sus estrategias energéticas, el Energy System Twin también sienta las bases para un futuro de edificios autónomos centrados en las personas, entornos que puedan aprender, adaptarse y optimizarse por sí mismos. Al utilizar datos operativos históricos, la plataforma permite a los edificios tomar decisiones basadas en los datos que equilibran la comodidad, la eficiencia y la resiliencia con una mínima intervención humana, creando infraestructuras interconectadas y autooptimizadas que contribuyen a que las ciudades tengan cero emisiones netas y a una mayor independencia energética, al tiempo que ofrecen la mejor experiencia humana posible a los usuarios, propietarios y operadores.

El Energy System Twin está diseñado para una amplia gama de usuarios y se puede aplicar tanto a proyectos nuevos como abandonados. El ahorro y la eficiencia que ofrece dependen de una combinación del consumo total de energía y la complejidad del sistema. Diferentes configuraciones pueden lograr resultados similares; por ejemplo, un sistema energético con menor consumo pero mayor complejidad, o uno con mayor consumo pero menor complejidad, puede generar ahorros similares. El potencial de ahorro aumenta en las operaciones con:

  • Múltiples demandas, como electricidad, calefacción, refrigeración, vapor
  • Generación in situ a partir de energía solar fotovoltaica, cogeneración o bombas de calor
  • Soluciones de almacenamiento como baterías y almacenamiento de agua caliente

El valor detrás de Energy System Twin

Reconocido en el informe MarketScape de IDC como una solución líder para la gestión de la energía y la sostenibilidad, el Energy System Twin ofrece un servicio completo y fiable impulsado por la automatización, el asesoramiento de expertos y un profundo conocimiento del dominio.

ahorros-1920-x-1080-01 original

Ahorros

Los costes iniciales se compensan con los ahorros a largo plazo. A diferencia de los repetidos honorarios de consultoría, el Energy System Twin proporciona información continua que reduce los costes y mejora la toma de decisiones

confiabilidad-1920-x-1080-02 original

Fiabilidad

Diseñado para ofrecer un rendimiento a largo plazo y con el apoyo de expertos de Siemens, el Energy System Twin minimiza el tiempo de inactividad y garantiza que los sistemas de energía sigan siendo eficientes y eficaces.

Diferencia 1920-x-1080-03 original

Diferencia

Su generador de perfiles de carga integrado, específico para el sector, reduce la entrada manual y mejora la precisión. Más allá de un servicio industrial personalizado, la plataforma sirve a una amplia gama de sectores, como el farmacéutico y las ciencias de la vida, la automoción, etc.

integración-1920-x-1080-04 original

Integración

La plataforma se integra a la perfección con los sistemas existentes del entorno Building X.

Webinar a la carta

Acelerar la transición energética: dominar la transformación operativa con gemelos digitales