Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Los centros de datos NOVVA logran cero tiempos de inactividad

Sin tiempo de inactividad, sin desperdicio de energía ni agua: los centros de datos NOVVA adoptan una refrigeración sin agua controlada por los controladores Desigo PXC de Siemens para proteger el tiempo de actividad del centro de datos y el medio ambiente

NOVVA utiliza controladores innovadores para aumentar la sostenibilidad y lograr un tiempo de actividad ininterrumpido

NOVVA Data Centers es propietaria y opera centros de datos de colocación mayoristas y multiinquilino de última generación en Utah, Colorado y Nevada. Con la filosofía de que los datos son el futuro, NOVVA se esfuerza por asegurarse de que sus centros de datos no se quedan atrapados en el pasado. El objetivo de la empresa es impulsar la industria de los centros de datos hacia el futuro con implementaciones de tecnología innovadoras y bien pensadas. Cuando adquirió una planta existente en Colorado Springs, NOVVA necesitó mejorar su tecnología para cumplir los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de la empresa. Un paso clave fue pasar de la refrigeración por agua a la refrigeración por aire; sin embargo, esta mejora requeriría un sistema de control más sofisticado. Para eso, NOVVA y su socio de controles, Holbrook Service, confiaron en Siemens y en sus controladores Desigo PXC.

La mayor recompensa es que no tengo que preocuparme por nada. Mi equipo está recibiendo el descanso que necesita. Se sienten bien y confían en el equipo con el que trabajan. Todo simplemente funciona.
Steven Boyce, Vicepresidente, Misión crítica, NO

Vea el estudio de caso del mundo real

Un controlador preparado para el futuro que es ideal para aplicaciones de centros de datos

En los centros de datos, es imprescindible que los sistemas de refrigeración y de otro tipo funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cualquier tiempo de inactividad es una interrupción importante y potencialmente cara, una falla de solo unos segundos podría costar millones. El mando Desigo PXC no solo ofrecía la fiabilidad que NOVVA exigía, sino también la flexibilidad. Con su capacidad de controlar las operaciones de refrigeración por agua y aire, el sistema Desigo PXC podría instalarse desde el principio y gestionar la migración sin problemas.

Tres hombres están reunidos alrededor de un panel eléctrico abierto en un entorno industrial. El hombre del centro, que lleva una camisa azul claro, hace un gesto hacia el panel mientras habla con los otros dos hombres, uno con gorra negra y camisa azul claro y el otro con una camisa azul oscuro. En el fondo se ven pipas grandes y coloridas y un cañón amarillo.

Mayor redundancia y capacidad de respuesta, máxima tranquilidad

Dado que el tiempo de actividad es escaso, la redundancia es vital en todas las partes de un centro de datos. Esto incluye las cuatro enfriadoras y las dos plantas de refrigeración de la planta de NOVVA en Colorado Springs, junto con las torres de refrigeración, las bombas y los ventiladores asociados. Los controladores PXC de Siemens están configurados en una arquitectura plana, lo que mejora la redundancia: si una enfriadora falla, las otras tres pueden ajustarse inmediatamente para mantener la instalación a la temperatura adecuada y evitar el sobrecalentamiento. En el primer año y medio desde que se instalaron los PXC, la instalación no tuvo ningún tiempo de inactividad.

Descargue la infografía

Los controladores PXC de Siemens nos permiten tener la flexibilidad de imaginar lo que podríamos hacer y ampliar los límites de lo que antes se creía posible.
David Carpenter, Director de controles, Holbrook Service

Controlador Desigo PXC: fácil de principio a fin

La familia de controladores Desigo PXC ofrece más potencia de procesamiento de datos y memoria.

Acerca de los centros de datos NOVVA

NOVVA es una empresa privada con centros de datos de colocación mayoristas y multiinquilino de última generación en Utah, Colorado y Nevada. Proporciona soluciones de infraestructura de datos y centros de datos llave en mano que son hiperescalables y fáciles de personalizar para satisfacer necesidades específicas.

El centro de datos de Colorado Springs de NOVVA El primer centro de datos de colocación multiinquilino a gran escala de la ciudad. Con mucho negocio y conectividad, con un montón de aire ambiente ecológico, este campus de 68 áreas tiene espacio para crecer.

  • Terreno disponible: 37 acres
  • Tamaño total del edificio: 122 000 pies cuadrados con espacio para ampliar
  • Disponibilidad de energía: capacidad de 40 MW

El equipo detrás del cambio en Colorado Springs:

  • Steven Boyce, vicepresidente de misión crítica de los centros de datos de NOVVA
  • Jeff Gray, ingeniero sénior de controles, centros de datos NOVVA
  • David Carpenter, director de controles de Holbrook Service
  • Producto y soporte: Siemens Smart Infrastructure